The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

战略要务:优先推进人工智能转型

6 分钟。 读

了解这五项关键要素如何使您的举措与业务目标保持一致,推动人工智能的普及应用,并使您的数据中心为未来的挑战做好准备。

下载电子书

人工智能对数据中心提出了更高的要求。了解构建韧性和效率的五大战略要务。

过去几年,科技进步的速度可谓惊人,它重塑了各行各业,重新定义了可能性。人工智能 (AI) 是这场变革的核心,对基础设施和运营提出了前所未有的要求。麦肯锡的一项调查显示,许多组织已在其运营的至少一项职能中整合了人工智能的应用。对于数据中心运营商而言,这既是独特的挑战,也是难得的机遇:企业、数据中心和公司如何才能在支持人工智能的同时,应对其快速发展的挑战?

人工智能要务图表

图1. 2023年和2024年,在至少一项职能中使用人工智能和生成式人工智能(GenAI)的组织比例大幅上升。来源:麦肯锡

维谛凭借数十年的经验,帮助企业和数据中心应对这些复杂的转型。这本电子书概述了五项关键要务,旨在使您的基础设施和运营战略与人工智能和其他新兴技术的需求保持一致。这些要务具有普适性,可为各行各业的企业提供切实可行的见解。—无论你身处医疗保健、政府、金融、制造业或其他行业。

重新思考人工智能技术应用和发展的基础设施路线图,并牢记以下要点:

  • 拥抱变革:学习如何构建面向未来的数据中心。技术进步正在加速。—调整基础设施,以满足不断变化的需求。
  • 提高效率:优化资源、降低成本、提升绩效,并为客户带来更好的成果。
  • 加速并引领创新:快速适应新技术和市场变化。优先考虑速度,以提供更智能的解决方案。
  • 建立信任:加强安全保障,提供稳定可靠的服务。通过可靠性赢得并保持客户的信任。
  • 保持领先:通过追踪新兴趋势来预测未来。采取积极主动的方式为未来做好准备。
命令 商业价值 数据中心要求
具有变革性 变革产品、服务和客户体验
  • 跨职能专业知识
  • 整体解决方案设计
提高效率 简化流程,消除不必要的成本。
  • 扩展现有系统的价值和功能。
  • 紧凑型系统,最大限度地减少空间和能源需求。
抢占先机 加快产品上市速度,加速创新;创造竞争优势。
  • 能够减少时间和风险的设计。
  • 预配置系统,可缩短部署时间。
要有信心 重新部署到人工智能系统,以便在需要时可靠运行。
  • 成熟的解决方案,辅以完善的服务。
为未来做好准备 拓展人工智能的应用场景,为未来的持续发展做好准备。
  • 可互操作、可升级、可扩展的解决方案,能够适应变化。

图 2. 企业和数据中心可以利用维谛的战略要务作为路线图,最大限度地利用人工智能来促进其业务发展和增长。

我们还列举了推动现代数据中心战略的应用案例,以及这五项战略要务如何指导各行业的增长和发展。 随着人工智能在这些领域的应用日益广泛,这些领域可以增强对简化运营流程的信心,从而获得速度、优化和规模方面的优势,并拉近与客户的距离:

  • 医疗保健:医疗保健行业一直在从人工智能中获益,节省成本和时间,从加快药物研发和商业化,到增强医院的临床决策支持和患者护理能力。
  • 金融:金融服务和银行业面临诸多挑战,但在保障安全、打击欺诈和风险、推动个性化成果以及增强投资信心和机会方面也拥有最大的潜力。
  • 制造业:制造企业一直在享受人工智能和其他相关先进技术带来的优势,这些技术改变了他们实施设计和开发、质量维护和保证以及生产管理的方式。
  • 政府:公共机构一直在使用人工智能应用程序和技术来提高服务交付效率,并加强各种常规和季节性项目的资源管理。
+

人工智能 人工智能 数据中心创新 数据中心创新 超高密度部署 超高密度部署

Vertiv™ AI Hub

从现在开始,打造领先若干代计算技术的基础设施。

了解详情

选择您的本国语言