The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

在人工智能驱动的世界中为数据中心提供动力

1 分钟。 读

灵活、可扩展的基础设施设计对于实现 人工智能创新至关重要,前提是部署和使用 不会以牺牲可靠性和效率为代价。

加速计算平台和云服务正给电力系统带来日益复杂的挑战。这些设施需要提供稳定的可靠性,满足不断增长的能源需求,并减少对环境的影响。与此同时,这些需求也给电网带来了沉重的压力,并正在重塑数据中心运营商的运营模式。—超大规模企业和大型企业—采取积极的能源管理方式,将创新和环境责任作为未来的关键优先事项。

人工智能工作负载和能源复杂性

人工智能迅速崛起,成为 众多行业的 驱动力。然而,尽管前景广阔,人工智能也带来了巨大的能源需求。训练人工智能模型需要消耗大量的计算能力,这往往会导致短时间内出现高强度的能源需求,使电力系统不堪重负。与电力需求稳定的传统IT工作负载不同,人工智能会产生不可预测的高密度峰值,要求系统具备快速适应能力。另一方面,如果设施无法应对这些快速的负载波动,则可能导致设备快速老化和潜在的停机。

人工智能负载曲线

图 1. AI 负载的功率需求具有需求急剧、短期增加的特点。

对于数据中心运营商而言,这既是一项技术挑战,也是一项 战略性业务要务。 在扩展人工智能工作负载的同时保持正常运行时间,是保持竞争力的关键所在。为了应对这些挑战,电力系统必须不断发展,以适应人工智能驱动的计算平台的可变性和高强度需求。

电网压力

随着数据中心能源需求激增,尤其是在超大规模数据中心地理聚集的地区,它们已成为能源生态系统中的重要参与者。首先,公用事业公司难以满足需求。数据中心容量的扩张常常受阻,因为当地电网的基础设施不足以输送所需的能源。其次,这种扩张要求运营商不仅要关注内部能源效率,还要在区域能源稳定方面发挥积极作用。

行业该如何应对这一挑战?诸如不间断电源 (UPS) 系统之类的 并网解决方案 提供了部分答案。将电池储能系统 (BESS) 与 UPS 组件并存或集成到 UPS 组件中,可以让数据中心在用电低谷时段储存能量,并在用电高峰时段释放能量。这种功能可以缓解电网压力,同时还能在需要时利用储存的能量和先进的能源管理控制技术,通过动态平衡能源供需来帮助电网维持稳定。

迈向效率和环境责任

数据中心的能源消耗使环境影响成为关注焦点,凸显了设施运营 必须 对环境负责,而非可有可无。运营商的范围1和范围2排放正受到越来越多的审查,因此,采取能够最大限度减少碳足迹和能源损耗的措施至关重要。

Vertiv Trinergy

其中一项最有前景的进展是从阀控式铅酸(VRLA)电池向锂离子(Li-ion)电池技术的转变。与VRLA电池相比,锂离子电池具有更长的使用寿命、更快的充电速度和更小的体积。这意味着更少的更换次数、更短的停机时间和更大的安装灵活性。但锂离子电池最大的优势在于,它们是整合替代能源的理想选择,能够将间歇性的太阳能或其他电源转化为可靠的备用能源。

节能型配电系统,例如开放式母线槽设计和高压机架式配电,对于输送更高功率、最大限度减少损耗和最大限度提高效率至关重要。运营商也在采用更智能的策略,例如 模块化电力系统,该系统允许设施在不中断运营的情况下逐步扩展能源输送能力。这些创新不仅降低了运营成本,而且符合更广泛的环境目标。

可执行的见解

制定高层次路线图并应对这些不断变化的挑战需要具有前瞻性的方法:

  1. 灵活设计:可扩展和模块化的电源系统能够使基础设施与人工智能和其他高性能工作负载同步增长。
  2. 集成先进的能源管理解决方案:弹性能源电源管理系统 (EPMS) 提供能源使用情况的实时洞察,从而能够做出更明智的决策,优化性能。
  3. 与行业领导者合作:与拥有工程专业知识和广泛解决方案组合的经验丰富的合作伙伴合作,可以带来巨大的不同。

期待

数据中心动力系统正日益成为能源管理和技术发展的核心,它是行业未来发展的基石。为了适应人工智能驱动的工作负载、电网压力以及日益增长的环保期望等趋势,运营商需要重新思考动力系统的每个环节,从电网到芯片。

要了解更多塑造这一变革的创新,请下载电子书《从电网到芯片:数据中心全链能源管理 》,并开始为数据中心打造更智能、更高效的资源利用未来。

下载电子书


AI 云计算 Critical power 效率 能源自主 ESG/sustainability 电力架构转型

Vertiv™ AI Hub

从现在开始,打造领先若干代计算技术的基础设施。

了解详情

选择您的本国语言