The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

推动变革:探索ESG与高效技术和产品的交汇点

1 分钟。 读

今年早些时候,Vertiv 发布了 2022 年 ESG 报告,该报告记录了我们在环境、社会和治理问题相关的六个关键领域的方法和进展。其中一个领域是开发高效的产品和系统。在本文中,我想更深入地探讨这一重点领域,并探讨为什么效率对我们今天的行业如此重要。

减少增长的影响

Vertiv 长期以来致力于帮助客户提高运营效率,并始终致力于提供更高效、更具成本效益的电源和制冷解决方案。从历史上看,节省成本一直是提高效率的主要驱动力。然而,虽然降低成本仍然很重要,但如今我们的许多客户也注重减少其运营对环境的影响。这意味着他们越来越多地评估数据中心设备生命周期各个阶段所受影响的资源,尤其是设备使用的能源。

数据中心本质上是能源密集型的,该行业正在不断扩展容量,以满足企业和社会的数字化需求。持续推动能源效率的提升,有可能在不增加甚至减少数据中心对气候变化影响的情况下,实现行业的持续增长。

能源消耗和温室气体排放

衡量这种影响的一个指标是 范围二排放。这指的是机构发电产生的温室气体排放。如果您使用化石燃料发电,那么您消耗的电力越多,归因于您机构的范围二排放就越大。 目前,化石燃料发电量占全球总发电量的 60% 以上,因此,目前数据中心的大部分电力都产生了范围二排放。

更高效的基础设施系统对范围二排放的影响可能非常显著。 根据 Uptime Institute 2023 年全球数据中心调查,报告的数据中心平均 PUE 四年来一直保持在 1.58 的水平。但该报告也指出:“优化后的数据中心 PUE 值远超行业平均水平。平均 PUE 值低于 1.3 的数据中心已不再稀缺。”

假设 IT 负载和碳基能源相同,PUE 为 1.3 的数据中心比 PUE 为 1.58 的数据中心产生的范围 2 排放量减少 18%。

节能产品和系统

凭借我们广泛的技术和解决方案,Vertiv 能够帮助开发商和运营商提高其电力和冷却基础设施的能源效率。

例如,我们的 Vertiv™ Liebert® iCOM™-S 热系统监控系统基于我们系统中内置的单元级控制系统的功能,旨在提高冷却系统运行的可视性,支持新的控制策略,并增强系统级自动化响应不断变化的条件的能力。Vertiv™ Liebert® iCOM™-S 系统级控制系统与机架上的温度传感器配合使用,与未配备监控系统的系统相比,可使热管理系统的能耗降低高达 35%。

在电源方面,我们持续提升全线UPS系统的运行效率,并引入动态在线模式等创新技术,使UPS效率接近100%。动态在线模式允许UPS在市电质量可接受的情况下绕过电源调节,同时缓解了在从旁路切换到电源调节时,使用更简单的“节能模式”可能出现的问题。因此,我们 配备动态在线模式的高效Vertiv™ Liebert® EXL S1 UPS 可将运行效率提升至99%。

此类解决方案不仅可以帮助我们的客户减少总体电力消耗,从而减少其范围 2 排放,还可以降低转向低影响电源(例如 燃料电池) 的成本,因为它们具有商业可行性。

更高效的资源利用

在某些地区,另一个值得关注的领域是水资源利用。一些冷却系统使用大量的水来实现更节能的冷却。随着企业将计算和存储迁移到更靠近用户的地方以最大限度地减少延迟,他们面临着在自然资源有限的地区建设高效数据中心的挑战。

我们设计了 Vertiv™ Liebert® DSE 自然冷却节能系统, 通过提供节能且无需用水的数据中心冷却系统来应对这一挑战。与 1 MW 数据中心中采用水冷式冷水机组的冷冻水系统相比,Vertiv™ Liebert® DSE 250kW 自然冷却节能系统每年可节省高达 675 万加仑的水。自十年前推出以来,该系统已被广泛采用,每年在全球范围内节省了数十亿加仑的水。

Vertiv™ 冷冻水系统控制我们的绝热式冷水机组和蒸发式室外机,采用板载控制器,根据冗余度、效率和制冷需求等因素,按需控制用水量。我们的落地式冷冻水系统采用闭式水环路进行湿度控制,注水后无需额外加水。

高效设计

效率对当今行业至关重要,但它只是环境影响的一个方面,也只是使我们的产品和系统能够支持行业不断变化的需求的属性之一。在我们不断开发新产品和系统的过程中,我们遵循五项设计原则:

  1. 设计节能节水的解决方案。
  2. 制造具有弹性且高度可维护的设备,经久耐用。
  3. 努力了解和限制可能对环境产生不利影响的制造过程,并衡量和增加我们产品和产品包装中再生材料的使用。
  4. 实现远程故障排除、优化服务和更多互联系统,以改善和减少服务实践对环境的影响,例如根据监控数据进行远程故障排除,并在第一次访问时进行修复,而不必多次往返。
  5. 重复使用、翻新或回收报废设备和材料。

有关我们如何将这些原则付诸实践的更多信息,请阅读我们的 2022 年 ESG 报告。


人工智能 人工智能 数据中心创新 数据中心创新 数字优先设计 数字优先设计 能源自主 能源自主 ESG/sustainability 超高密度部署 超高密度部署 电力架构转型 电力架构转型 热链演进 热链演进

Vertiv™ AI Hub

从现在开始,打造领先若干代计算技术的基础设施。

了解详情

选择您的本国语言