The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

冷却未来:高容量制冷机如何塑造未来的数据中心和行业

1 分钟。 读

在快速发展的现代数据中心和工业设施领域,随着人工智能和机器学习应用的激增,热管理的重要性变得空前突出。市场急需专为液冷设计的高容量、支持AI的冷水机组,以未来为导向构建下一代数据中心冷却体系。

为什么数据中心需要更多的制冷能力

随着数据中心持续演进并支持日益复杂的高性能计算需求,提升冷却能力已成为保障IT基础设施效率、可靠性和性能优化的关键。

导致现代数据中心制冷需求增长的主要因素

  • 云计算和流媒体服务的兴起推动了对大型数据中心的超大规模需求,这些数据中心需要强大的冷却解决方案来保持性能。传统风冷系统难以应对高密度数据处理所产生的剧烈热量,加速了行业向的液冷等高效能先进冷却解决方案的转型。
  • 物联网(IoT)、AI人工智能、机器学习、5G 以及 GPU 和 AI 加速器等高功耗组件推动了数据中心大幅提升冷却能力以应对其所带来的数据负载及对高性能算力的需求增长。
  • 边缘计算场景下的小型本地化数据中心需配备高效且可扩展的冷却系统,以满足不断增长的需求也造就了行业的额外挑战。
  • 数据中心对可靠性的需求不断增长,这催生了更大规模、更具弹性且能够在高负载场景下保障不间断运行并通过冗余设计实现关键任务环境中的连续运营,最大限度降低系统故障风险的冷却系统的需求。

Liebert AFC 20 风扇 sx-透明_800x400.png

大容量制冷机的主要优势

如前所述,由于现代 IT 设备的功耗和发热量不断攀升,数据中心对冷却能力的需求不断增加。高容量冷水机组通过提供高效散热解决方案,成为应对大规模热负荷的关键基础设施。

以下是这些系统带来的一些核心优势。

精准散热,空间优化 破解高热密度与空间制约双重挑战

大容量制冷机对于冷却AI人工智能和ML机器学习系统等产生强烈热量的高密度设备至关重要。这些冷水机组,特别是与液体冷却搭配使用时,可提供高效、紧凑的冷却解决方案。此外,由于热再利用的可能性,它们可以回收和重新利用多余的热量,提升能源效率并减少碳足迹。

机组采用小型化设计,释放宝贵屋顶空间,使数据中心在提升功率密度的同时,预留设备扩容空间。

VertivTM Liebert® AFC 高容量逆变器螺旋式制冷机在单个紧凑框架中提供高达2.2兆瓦(MW) 的冷却,满足各行业对于高密度IT应用的冷却需求。

紧凑型制冷机,实现降本增效:小体积撬动大价值

当服务不可停机时,高容量制冷机提供快速、经济高效的冷却解决方案,专为快速部署而设计,使企业能够快速扩展冷却规模,同时最大限度地减少对现有运营的影响。这些冷水机组非常适合用于新建或扩展现有数据中心,提供无忧、高效的安装过程,以满足不断增长的制冷需求,帮助企业最大化投资回报。

随着运营扩展及满足日益增长的冷却需求的压力越来越大,Liebert® AFC 的单体紧凑框架,最大限度地减少了要安装的设备数量,从而减少定位和调试的时间和成本。为了保证可靠性,Liebert AFC 经过了全面的工厂测试,避免在现场进行额外的、昂贵的测试。

环保冷却:努力实现碳中和

如今,关键基础设施面临着越来越多样化的挑战。除了保持可靠性、服务连续性和成本效益外,也急需将环境兼容性纳入优先考量。 随着公司努力实现净零碳排放,高容量冷水机组可以在建设节能、注重气候的数据中心方面发挥关键作用。

Liebert AFC 高容量制冷机采用 R1234ze 制冷剂,即全球变暖潜值 (GWP) 较低的制冷剂,GWP=7,专为减少对环境的影响而设计。

与逆变器驱动技术和增强的自由冷却能力(自由冷却盘管经过优化以使用外部环境空气作为主要冷却源)相结合,该解决方案可显著降低直接和间接碳排放,与固定螺杆解决方案相比,每年能耗可降低 20%,从而帮助企业最大限度地减少对环境的影响,同时保持最佳冷却性能。

乙二醇在自然冷却系统中对防范冻结风险至关重要,但其本身亦属环境污染物。无乙二醇版本通过将乙二醇封闭在设备内部,避免其进入数据中心循环系统。这可以降低环境污染的风险和安装成本。

还在为不断变化的制冷需求而烦恼吗? 体验轻松适应的强大功能

随着企业的发展,可拓展的冷却至关重要。每个数据中心都独一无二的,高容量制冷机可以灵活地满足不断变化的需求。无论是扩大服务器容量还是工业生产,这些冷水机组都能适应日益增长的冷却需求。随着顶部空间有限成为一项挑战,模块化设计和可定制配置使企业能够根据需要增加或调整制冷能力,在无需进行大规模基础设施改造或高昂系统升级的前提下,提供高效灵活的系统解决方案。

Liebert AFC 高容量解决方案设计紧凑,比行业标准小 15%,使客户能够灵活应变,适应变化需求,在需要时扩展和和规模化数据中心,帮助不断增长的行业保持敏捷。它的设计完全符合任何数据中心的配置和要求。它具有极高的可配置性,众多的版本和选项,加上可在高达+56°C至低至-25°C的外部环境温度范围内运行,使其成为一款极其多功能的设备,适用于全球各地。

冷却离不开控制!

冷却水系统需要精确的监控和控制,无论是用于新建还是现有的数据中心。因此,业主需要一套完整的交钥匙冷水系统解决方案,确保室内外机组无缝集成,并通过智能控制系统高效管理与优化整体运行。

Liebert AFC 大容量制冷机配有 VertivTM Liebert® iCOM 控制装置,可管理优化整个系统。它可通过先进的用户友好型触摸显示屏完全编程,并可与通用 BMS 协议连接,从而实现远程监控。通过控制器、传感器和不同设备之间的直接通信以及特定算法,可以计算单位功耗和冷却总容量。实现通过 BMS 系统监测单位能源效率。

结论

大容量制冷机的优势显而易见:它们是 AI 就绪、高密化就绪的制冷机,可提供紧凑、节省空间的解决方案,以最大限度地提高制冷效率、降低资本支出,并实现快速部署,而无需中断运行。VertivTM Liebert® AFC 高容量逆变器螺旋式冷水机组在设计时旨在减少影响,使用非常低GWP的制冷剂和节能技术,帮助数据中心减少碳足迹,朝着净零排放迈进。这些制冷机凭借模块化设计和适应不断变化需求的灵活性,这些冷水机提供长期可扩展性,使数据中心保持可靠、高效,并为未来增长做好准备。


人工智能 人工智能 数据中心创新 数据中心创新 热链演进 热链演进 热管理

Vertiv™ AI Hub

从现在开始,打造领先若干代计算技术的基础设施。

了解详情

选择您的本国语言