The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

人工智能与安全:构建自适应保护,应对前所未有的负载

1 分钟。 读

如何构建既安全又强大的人工智能基础设施?答案不仅仅在于合规性。

世界上最先进的系统,其可靠性取决于其最安全的组件。随着人工智能数据 中心机架功率 超过 100 千瓦 (kW) ,IT 安装容量 到 2028 年将达到 253.5 兆瓦 (MW), 关键基础设施如今在有限的空间内提供更高的电力和热能强度。因此,工作场所安全正在应对五年前还不存在的挑战。人工智能和安全并非相互竞争的优先事项。—它们相互依存。为了充分发挥人工智能的潜力,行业必须制定不仅能应对,还能预测的安全计划。

Vertiv 秉持两大原则,积极响应不断变化的行业需求:设计能够随技术密度扩展的安全保障措施;将安全视为一个持续的过程,而非固定的标准。对于 Vertiv 而言,提升安全水平意味着创造一个安全助力进步的环境。

Vertiv 运营体系:为人工智能革命而构建的安全

Vertiv 通过 Vertiv 运营体系 (VOS) 将安全融入其运营核心,该系统是一个将安全指标与高管层级评估挂钩的框架。每个站点的每日层级会议使用领先指标和滞后指标评估环境、健康和安全 (EHS) 绩效,并将评估结果每月上报给首席执行官和董事会。这种结构化方法得到了全公司上下将安全置于合规之上的理念的强化。正如 Vertiv EHS 副总裁 Bob Marshall 所解释的那样:

“安全不仅仅是一项政策—这是我们每个人的核心价值观和思维模式。让每个人都能分享并践行这一安全第一的愿景,能够强化我们的文化,增强公司的整体实力。

这一理念已融入 Vertiv 的全球职业健康与安全管理体系,并与 ISO 45001:2018标准保持一致。团队会跟踪审核过程中发现的差距,直至最终结果,从而为所有工厂的安全绩效提供一致的基准。

通过文化和项目赋能行动

Vertiv 通过全公司范围的计划强化安全第一的理念,旨在赋能各级员工。“安全引领”计划允许员工在发现危险时暂停工作,而“良好发现”计划则鼓励员工报告险情,作为系统改进的反馈。这些举措共同营造了相互问责的文化。—员工需要行动,领导者必须做出回应。这种共同责任适用于高管会议室或工厂车间,因为在这些地方,运营风险需要持续关注。

提高质量和安全标准

Vertiv 制造工厂已通过 ISO 9001:2015认证,并实施分层化学品管控。每批化学品装运均会立即进行危害评估,其存储或处理系统的设计符合 《化学品注册、评估、授权和限制法》(REACH)、 《危险物质限制指令》(RoHS)以及 《有毒物质控制法》(TSCA) 的 标准。—通过年度使用情况审查和设施巡检进行验证。此流程包括全面记录化学品库存、主动与供应商沟通,以及在任何任务前进行危害评估。存储和运输设备均根据材料兼容性要求进行定制,防护设备也根据操作风险进行量身定制。

通过供应商参与管理风险

安全系统超越合规范畴。采购团队对供应商进行安全预审,同时跨职能评审评估新化学品或工艺变更。最终形成一种闭环方法,使库存准确性和个人防护装备规程能够根据运营轮班进行调整。

针对不断变化的风险的培训

Vertiv 全球学习计划旨在帮助员工自信地应对现代数据中心的挑战。新员工需完成“我在 Vertiv 的前 90 天”入职培训计划,所有员工均需参加关于健康与安全、 Vertiv 行为准则以及其他与职位相关主题的定期培训。

2024年,公司为员工和合作伙伴提供了约60.6万小时的培训,重点强调技术深度和运营安全。Vertiv通过VOS架构、OpenSesame的数字平台以及认证学费资助来强化学习,确保员工能够持续专业发展,应对不断变化的风险。

606,000

小时

对员工和合作伙伴进行培训。

5

全球培训学院

为Vertiv技术人员提供相关培训。

26

区域中心

计算的投资回收期。

资料来源: Vertiv 2024 年负责任商业报告

通过技术培训建立现场专业知识

服务技术人员将接受有针对性的培训,以提升技术技能并确认其安全执行现场任务的能力。所有新技术人员均需完成强化入职培训。随着晋升,他们将接受培训,以便能够操作更复杂的产品和系统。

Vertiv 运营着五所全球培训学院和 26 所区域培训中心,提供一致且与时俱进的培训。培训内容真实还原现场情况,并将个人防护装备 (PPE) 规程与集成硬件和软件系统的规程相结合。这种实践操作方法有助于确保现场培训的准确性和安全性。—特别是在高密度环境中,两者都至关重要。

将安全嵌入每一层

安全在推动人工智能革命中发挥着基础性作用。当安全融入日常运营、技术培训和供应商合作中时,它能够与人工智能数据中心环境日益复杂的环境保持同步。在 Vertiv,安全已融入操作系统,融入工作执行方式,而非事后诸葛亮。

公司通过共担责任、结构化学习和嵌入式控制,帮助团队及早并持续地应对风险。这种方法在快速发展的行业中,既能提升运营绩效,又能保障员工安全。归根结底,世界上最先进的系统,其强大程度取决于其背后的人员。

了解 Vertiv 如何提高安全性

探索《 同一个 Vertiv,同一个世界:2024 年负责任商业报告》, 了解公司如何在运营、培训和供应链实践中整合安全。


AI 人工智能 人工智能 数据中心创新 数据中心创新 效率 ESG/sustainability 吉瓦级园区 吉瓦级园区 电力架构转型 电力架构转型 Trends

Vertiv™ AI Hub

从现在开始,打造领先若干代计算技术的基础设施。

了解详情

选择您的本国语言