作为全球领先的关键数字基础设施及连续性解决方案提供商,维谛(Vertiv,NYSE:VRT)助力中国电信江西云计算数据中心搭建的业界首个集成自然冷和余热回收的磁悬浮集成冷站。
PUE是衡量数据中心能源效率的关键指标。国家规定,到2025年底,新建及改扩建大型和超大型数据中心PUE必须降至1.25以内,制冷系统升级迫在眉睫。面对越来越紧迫的节能压力,中国电信江西云计算数据中心,亟需满足全方位绿色冷源需求的新型制冷方案。然而,市场上的制冷技术和产品多种多样,到底哪一种产品方案才能满足需求?最为关键的是,制冷系统如何实现极致化pPUE?面对挑战,中国电信基于绿色节能、智能管理、快速交付、节省成本的选型标准,选择了维谛技术(Vertiv)的磁悬浮集成冷站解决方案,融合了磁悬浮水冷机组、AI、自然冷技术等,提供900冷吨制冷量、3+1备用系统,能够满足末端300+IT机柜制冷需求。
首先,针对客户最担心的冷源设备故障停机问题,磁悬浮集成冷站方案,每个制冷单元完全独立,设备故障不会蔓延至系统,而且磁悬浮集成冷站所有设备,都放在同一个箱体内,即使遭遇极端天气的挑战,以不妥协的可靠性,确保系统稳定运行。
其次,方案基于预制集成化设计,现场吊装拼接,五个微模块一拼就成,所以只需“一接管、一上电”, 现场工期低至28天大功告成,工期至少节省了50%;而且对比传统的施工方式,帮助客户节省了70万+施工成本。同时,项目实施采用全正向BIM辅助设计,充分利好每一寸空间,节省占地面积30%。真正做到方便即用,带给客户“交钥匙”工程。
最重要的是方案还具有独特四大节能技术,助力客户打造节能标杆。1、无油磁悬浮技术,零摩擦、低损耗,相比传统冷机,能效提升30%+。2、充分自然冷技术,根据室外环境智能控温,延长自然冷利用时长,减少压缩机运营,全年充分利用自然冷时长达45%,意味着冷站有近一半时间可躺平运营。3、AI群控技术, 智能推荐最优运行模式, 消除冗余浪费,预计节能收益高达10%。4、余热回收技术,热能循环再利用,用于冷源设备的值班供暖及冷站部分,减少能源浪费,冬季预计每日节电240度。综合来看,高度预制集成技术优势与高效节能技术,维谛磁悬浮集成冷站才交出令客户满意的亮眼答卷,制冷系统可信超低pPUE 1.2,全生命周期狂省900万!
维谛技术(Vertiv)磁悬浮集成冷站解决方案能够取得如此出色的节能效果,很大程度得益于其中的明星单品——Vertiv™ CoolLoop Chiller磁悬浮冷水机组。作为全球冷水机组领域的技术引领者,维谛技术(Vertiv)凭借40余年的冷水机组研发经验及全球视野,持续推动制冷技术革新,全新推出的Vertiv™ CoolLoop Chiller 磁悬浮冷水机组,运行时完全处于“无油0摩擦”状态,满载工况下COP达到10,为冷站实现pPUE 1.2提供了关键保障。同时,机组基于“无油0摩擦”,全生命周期内整机能效衰减低至2%,整机寿命可达到25+年。维谛磁悬浮集成冷站,灵活嵌入现有数据中心架构,一接管,一上电,28天大功告成,可信超低PUE1.2,全生命周期狂省900万!中大型数据中心制冷系统,省时省事省钱,就选它!
了解更多,点击查看维谛磁悬浮冷水机组Vertiv™ CoolLoop Chiller
关于维谛技术(Vertiv)
维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展,并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术(Vertiv)帮助现代数据中心、边缘数据中心、通信网络、商业和工业设施客户所面临的艰巨挑战,提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。Keep it Humming悦动在线!如需了解更多信息,欢迎访问Vertiv.com,售前热线400-887-6526。