随着AI技术呈指数级发展,大模型参数量从千亿迈向万亿,算力集群规模持续扩大,芯片功率也呈现跨越式提升。与此同时,芯片规格的碎片化也导致对供电、制冷需求的高度差异化,AI基础设施的兼容性与灵活性成为关键瓶颈。尤其是超节点技术架构正在重新定义AI算力基础设施的评判标准,其单机柜功耗普遍突破100kW,对基础设施提出了更高要求。在这一背景下,业界热议的“Token经济”背后,实则是算力成本与能效的博弈。每生成一个Token,都伴随着惊人的电力消耗与热密度积累。传统数据中心架构已难以支撑智算集群的连续性、稳定性需求,而“冷电融合”成为破局之道——通过供电与制冷系统的深度协同,有效应对高热密度数据中心挑战。
日前,维谛技术(Vertiv)在“把选择权还给算力——解密新一代智算MDC”直播活动中,邀请业内大咖——益企研究院创始人张广彬先生,与维谛技术(Vertiv)产品技术专家一道深度剖析AI算力基础设施的痛点,并共同见证了新一代智算MDC解决方案——Vertiv™ SmartArray薄板风墙微模块解决方案的首创发布。这一创新产品不仅直面当前算力瓶颈,更以模块化设计将“冷电融合”理念落地,为AI驱动的高热密度数据中心树立新标杆。

AI浪潮下的数据中心困局
AI技术的快速发展不仅推高了算力需求,更暴露了数据中心的固有局限。首先,芯片功率提升直接导致机柜功率密度激增,全风冷模式在45kW/R以上时效率骤降,而液冷方案虽支持100kW/R以上,却受限于部署复杂性和成本。其次,芯片规格不统一导致对智算基础设施需求多样化,异构算力组合面临多种供电、制冷配置需求。此外,Token密集型应用(如大模型训练)对连续运行可靠性提出更高要求,任何制冷或供电故障都可能引发链式反应。
显而易见,数据中心现有的局限催生出三大核心矛盾:功率密度与空间效率的平衡、技术路线与可靠节能的兼顾、标准化部署与定制化需求的冲突。面对技术的快速迭代,数据中心建设如何兼顾高密度、可靠、弹性和能效,并具备足够的“未来适应性”,以应对未来可能出现的新需求?
产品创新解锁AI算力自由
在这场新时代的赛跑中,“算力自由”成为了业内一致的终极目标。维谛技术(Vertiv)发布的Vertiv™ SmartArray薄板风墙微模块解决方案,即打破了算力限制,赋予算力充分的自由度,全面支持国产算力卡、海外算力卡及异构算力,开启全新AI适配新时代。
作为一款具有革新性的高热密度数据中心解决方案,Vertiv™ SmartArray以单机柜为最小颗粒度,高度融合 Vertiv™ CoolLoop RDHx 薄板风墙空调、Vertiv™ PowerBar iMPB 智能中功率母线等核心设备,全面满足AI服务器应用在全风冷/风液融合等场景需求。其创新体现在三大维度:
高密高效:通过近端薄板风墙封闭热通道实现精准制冷,并支持涡旋 / 磁悬浮压缩机氟泵 / 相变多联风冷系统、冷冻水风冷系统,并可扩展至多种冷板液冷系统,确保高热负载下的稳定运行。同时,方案在确保高可靠性前提下,提供同等数量高功率密度 IT 机柜,比传统方案节省 30% 以上的占地面积。
弹性适配:在制冷侧,可灵活匹配全风冷、风液混合或全液冷方案,全面满足全风冷机柜(45kW/R)、液冷盲插机柜(100kW/R)、液冷手插机柜(100kW/R)、液冷整机柜(120kW/R)及风液整机柜(70kW/R)五大类智算机柜需求。在配电侧,支持2N、DR多种供配电架构,智能母线A/B路全预置多容量PDU兼容10/16A电源输出口,实现“可交可直”的供电灵活性。
极简可靠:冷随电动,确保制冷系统随电力需求动态调整。具备AI健康预知功能,通过实时数据监控预测潜在故障,提升运维可靠性。同时,方案以模块、模块集群、机房或建筑为颗粒度弹性扩容,满足不同规模数据中心的多样化需求。
综合而言,Vertiv™ SmartArray通过核心的供电及制冷系统高弹性设计,完美应对客户对 AI 服务器选择的不确定性。值得一提的是,Vertiv™ SmartArray经过了五大类170多项测试,为产品性能与研发设计保持一致提供保障。
随着AI技术向更复杂模型演进,芯片功率可能进一步突破,Vertiv™ SmartArray的弹性架构为未来智算预留了空间,其价值不仅在于破解当前高热密度困局,更在于为下一代智算中心的演进路径锚定了方向——唯有打破冷电边界,才能让算力更自由。
了解更多,查看Vertiv™ SmartArray产品网页
关于维谛技术(Vertiv)
维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展,并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术(Vertiv)帮助现代数据中心、边缘数据中心、通信网络、商业和工业设施客户所面临的艰巨挑战,提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。Keep it Humming悦动在线!如需了解更多信息,欢迎访问Vertiv.com,售前热线400-887-6526。