Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

把选择权还给算力,解密新一代智算MDC解决方案Vertiv™ SmartArray

2025年11月22日

随着AI技术呈指数级发展,大模型参数量从千亿迈向万亿,算力集群规模持续扩大,芯片功率也呈现跨越式提升。与此同时,芯片规格的碎片化也导致对供电、制冷需求的高度差异化,AI基础设施的兼容性与灵活性成为关键瓶颈。尤其是超节点技术架构正在重新定义AI算力基础设施的评判标准,其单机柜功耗普遍突破100kW,对基础设施提出了更高要求。在这一背景下,业界热议的“Token经济背后,实则是算力成本与能效的博弈。每生成一个Token,都伴随着惊人的电力消耗与热密度积累。传统数据中心架构已难以支撑智算集群的连续性、稳定性需求,而冷电融合成为破局之道——通过供电与制冷系统的深度协同,有效应对高热密度数据中心挑战。

日前,维谛技术(Vertiv)在“把选择权还给算力——解密新一代智算MDC”直播活动中,邀请业内大咖——益企研究院创始人张广彬先生,与维谛技术(Vertiv)产品技术专家一道深度剖析AI算力基础设施的痛点,并共同见证了新一代智算MDC解决方案——Vertiv™ SmartArray薄板风墙微模块解决方案的首创发布。这一创新产品不仅直面当前算力瓶颈,更以模块化设计将冷电融合理念落地,为AI驱动的高热密度数据中心树立新标杆。

500x700-image-1.jpg

AI浪潮下的数据中心困局

AI技术的快速发展不仅推高了算力需求,更暴露了数据中心的固有局限。首先,芯片功率提升直接导致机柜功率密度激增,全风冷模式在45kW/R以上时效率骤降,而液冷方案虽支持100kW/R以上,却受限于部署复杂性和成本。其次,芯片规格不统一导致对智算基础设施需求多样化,异构算力组合面临多种供电、制冷配置需求。此外,Token密集型应用(如大模型训练)对连续运行可靠性提出更高要求,任何制冷或供电故障都可能引发链式反应。

显而易见,数据中心现有的局限催生出三大核心矛盾:功率密度与空间效率的平衡、技术路线与可靠节能的兼顾、标准化部署与定制化需求的冲突。面对技术的快速迭代,数据中心建设如何兼顾高密度、可靠、弹性和能效,并具备足够的“未来适应性”,以应对未来可能出现的新需求?

产品创新解锁AI算力自由

在这场新时代的赛跑中,“算力自由”成为了业内一致的终极目标。维谛技术(Vertiv)发布的Vertiv™ SmartArray薄板风墙微模块解决方案,即打破了算力限制,赋予算力充分的自由度,全面支持国产算力卡、海外算力卡及异构算力,开启全新AI适配新时代。

作为一款具有革新性的高热密度数据中心解决方案,Vertiv™ SmartArray以单机柜为最小颗粒度,高度融合 Vertiv™ CoolLoop RDHx 薄板风墙空调、Vertiv™ PowerBar iMPB 智能中功率母线等核心设备,全面满足AI服务器应用在全风冷/风液融合等场景需求。其创新体现在三大维度:

高密高效:通过近端薄板风墙封闭热通道实现精准制冷,并支持涡旋 / 磁悬浮压缩机氟泵 / 相变多联风冷系统、冷冻水风冷系统,并可扩展至多种冷板液冷系统,确保高热负载下的稳定运行。同时,方案在确保高可靠性前提下,提供同等数量高功率密度 IT 机柜,比传统方案节省 30% 以上的占地面积。

弹性适配:在制冷侧,可灵活匹配全风冷、风液混合或全液冷方案,全面满足全风冷机柜(45kW/R)、液冷盲插机柜(100kW/R)、液冷手插机柜(100kW/R)、液冷整机柜(120kW/R)及风液整机柜(70kW/R)五大类智算机柜需求。在配电侧,支持2NDR多种供配电架构,智能母线A/B路全预置多容量PDU兼容10/16A电源输出口,实现可交可直的供电灵活性。

极简可靠:冷随电动,确保制冷系统随电力需求动态调整。具备AI健康预知功能,通过实时数据监控预测潜在故障,提升运维可靠性。同时,方案以模块、模块集群、机房或建筑为颗粒度弹性扩容,满足不同规模数据中心的多样化需求。

综合而言,Vertiv™ SmartArray通过核心的供电及制冷系统高弹性设计,完美应对客户对 AI 服务器选择的不确定性。值得一提的是,Vertiv™ SmartArray经过了五大类170多项测试,为产品性能与研发设计保持一致提供保障。

随着AI技术向更复杂模型演进,芯片功率可能进一步突破,Vertiv™ SmartArray的弹性架构为未来智算预留了空间,其价值不仅在于破解当前高热密度困局,更在于为下一代智算中心的演进路径锚定了方向——唯有打破冷电边界,才能让算力更自由。

 

了解更多,查看Vertiv™ SmartArray产品网页


关于维谛技术(Vertiv)

维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展,并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术(Vertiv)帮助现代数据中心、边缘数据中心、通信网络、商业和工业设施客户所面临的艰巨挑战,提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。Keep it Humming悦动在线!如需了解更多信息,欢迎访问Vertiv.com,售前热线400-887-6526。

 

选择您的本国语言