Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

面对市场的不确定性?随需而变,快人一步!

2023年4月3日

当市场变幻莫测、未来充满不确定性,您的业务需求也可能需随之而变。保持灵活高弹性,能助您迅速调整、快速响应,确保业务能在竞争激烈的市场中脱颖而出的关键。面对数据中心建设,您还有另一种高弹性选择,足以让你在未来的不确定性中寻找确定:随需而变,快人一步!让您的设备跟上未来业务发展的脚步~

 

维谛技术(Vertiv)预制集装箱数据中心,按需而建、随需而变,一站式集成供配电、热管理和基础设施管理,支持当今不断增长的移动、云和边缘计算市场,为数据中心关键基础设施、通信网络、商业和工业领域设施提供保护和优化,不仅能有效避免前期投入浪费,且满足未来随需扩容、灵活配置与快速交付的各种需求。

 

Vertiv™ SmartMod™ 云睿™ 亮眼优势抢先看:

 

随需而变 – 弹性调整

业务增长弹性:可扩展性,随需扩容

场地建设弹性:只需一块平地,即可搭建;可多层堆叠,充分利用宝贵空间;

迁移弹性:可移动性,随时快速迁移到任何新站点

运维弹性:全自动运维管理,支持手机APP远程管理

定制化弹性:可满足特定要求

 

快人一步 – 敏捷上线

现场安装更快:工厂预集成、预制化,无需漫长等待,现场调试,即可使用

轻松复制扩容:标准化设计和组件,实现快速复制扩展,同时降低维护和管理难度

 

绿色节能

降低PUE:节能降耗,超低可信PUE 1.25,减少环境影响,助力业务绿色可持续发展

 

安全可靠

安全防护有保障:Tier III标准搭建,防护等级可达IP55,无畏极端高温严寒环境,100%防潮,8级震级维稳能力

 

节省总成本

缩减人工和时间成本:生产、运输、安装,均为标准化和规模化的设计与生产

缩减现场建设工程量和成本:集装箱预制及箱体结构可靠,一站式集成设备、机架、监控、布线、供配电、消防及空调等主要子系统,无需新建建筑

 

在保证高质量前提下,实现预算可控,大大降低管理风险;且相对传统土建式数据中心,土建节省高达30%,CAPEX减少25%以上,OPEX减少30%以上!

 

技术可靠,全球应用!

我们快速部署的预制集装箱数据中心,目前已成功应用于世界各地。了解以下选自中国、南非、加拿大的客户成功案例:

 

在中国广东,助力东莞供电局打造绿色新能源为主体的新型电力系统,并可满足未来10年信息化随需扩展的需求

 

变电站作为电力系统中重要组成部分,多分布在贴近用户侧,试想若我们把数据中心、充电桩等资源放在变配电站中,打造“多站融合”模式?这将有助实现资源整合,提高能源利用率与减少用地成本,同时提高设施可靠性与安全性,方便管理和运维等多种益处。

维谛成功助力东莞供电局巷尾站扩建改造集变电站、充电站、光伏站、储能站、5G基站、数据中心站于一体的“多站融合”微电网项目,组成绿色低碳的“微生态圈”,推动绿色信息化发展。

 

客户价值

  • 绿色节能整体PUE低至3,满足未来10 年信息化发展;
  • 按国标 A 级数据中心建设,完善IT 集中运行监控系统,保障信息机房安全可靠运行;
  • 所有组件工厂预制安装,现场快速交付,大大节省客户时间和成本;

 

在非洲南非,助力全球知名数据中心运营商,打造世界一流高可靠Tier III预制集装箱数据中心

 

当下非洲发展中市场的数据支持业务迅速增长,南非数据中心运营商Internet Solutions与合作伙伴Dimension Data决定在非洲商业中心约翰内斯堡市,扩大其数据中心的覆盖范围,建立一个可靠且高质量的现代数据中心基础设施。维谛通过提供了一套高度可靠且符合Tier III标准Vertiv™ SmartMod™ 预制集装箱数据中心,兼具性能优势与未来扩展性,满足客户高速增长的算力需求。

 

客户价值

  • 确保高可靠,建设符合Tier III标准的世界级设施,提供可靠电源(包括 Liebert® Trinergy™ Cube UPS),热管理(包括机房精密空调制冷和 SmartAisle™全封闭架构),以及先进的锂离子电池,大大降低运营费用;
  • 低风险,现场组装6 周内完成测试,确保项目按时、按预算完成交付;
  • 轻松胜任未来扩展需求,由 120 个机架组成,未来可扩展至 286 个机架;

 

 

在北美洲加拿大,以远超客户预期速度,助力电信客户业务快速上线,并满足未来迁移需求

 

加拿大领先的电信公司,意识到其位于不列颠哥伦比亚省的数据中心租约即将到期,急需部署一新的数据中心位置,配备新基础设施,实现节约租地同时降低运营成本。维谛基于客户当前紧迫迁移需求,通过Vertiv™ SmartMod™解决方案具有预集成、预制化可快速部署的特点,整体项目控制在8个月内,超出客户预期完成。

 

客户价值

  • 快速部署业务上线,并满足客户未来再次迁移需求;
  • 最大限度保障客户业务连续性,减少因停机时间造成的生产力损失;
  • 降低总成本,减少租赁空间,无需升级机房,最大限度减少安装时间;

 

 

 

无论何种算力需求…

无论技术复杂难度…

无论项目规模大小…

无论选址在世界哪个角落…

我们高可靠的预制集装箱Vertiv™ SmartMod™ 云睿™数据中心都能为您量身定制,解决难题;助力您随需而变,快人一步,在竞争激烈的市场中脱颖而出,且游刃有余地应对未来不断变化的挑战。

 

维谛专业技术遍及各地,可在全球部署预制集装箱数据中心,承诺以可持续的本地化运营支持,持续且快速响应您的需求!我们相信,预制集装箱数据中心不应该只是一项待观望的新技术,更是一种创新的思维方式,一种灵活高弹性的可持续选择。

 

 

选择您的本国语言