通常只需常规IT设施部署的碎片时间,可助力您的业务在确保安全可靠的前提下,实现快速上线。告别漫长等待,告别场地限制与空间浪费,告别复杂扩展难题……没错,这正是预制模块化解决方案的优点所在。同时我们也意识到,对于这种明明已存在十多年,却仍被业界视为“新技术”的方案,大家可能还持有一些疑虑。
因此,维谛技术(Vertiv)专家有些洞察想与您分享,邀您共同拨开迷雾,更好地了解与评估这种技术的应用价值。关于预制集装箱数据中心Q&A测试,以下四个问题,您认为.符合事实?还是属于误解?

误解1:预制集装箱解决方案,是属于小众应用?
相对来说,目前确实只占据市场份额一小部分,但这一份额只会不断增长。比如Colo客户群重视随需扩展容量的敏捷性,以及未来5G相关新边缘微型数据中心的需求也是其中一些驱动因素。据451 Research首席分析师Daniel Bizo表示:“预制集装箱数据中心正在成为扩展和构建新的数据中心容量、一站式方案的首选方式。在工业流程化下,它在质量控制、安装速度和建造一致性方面具有明显优势。”
误解2:预制集装箱解决方案,只是个铁皮房子而已?
完全不是。现在它早已涵盖了数据中心基础设施的方方面面——从机柜级到排级再到房间级完整解决方案,以及相应的供配电和热管理方案应用,方案设计极具广度与灵活性,可基于不同需求定制化。
误解3:预制集装箱解决方案,比传统IT设投资更贵?
预制集装箱数据中心的最大优势之一是可以更快地部署,而且通常总成本TCO更低。这是由于利用规模经济效应降低制造成本,异地装配精简流程节省现场施工的时间和成本。预制集装箱数据中心极具吸引力的经济效益,可以让组织以扩建和更新现有设施大致相同的成本,即可把数据中心移动到一个更理想的位置。
误解4:预制集装箱解决方案,灵活性或安全性较低?
预制集装箱设施并不比传统数据中心的安全性低或缺乏灵活性。虽然有些预制模块化设施可移动,但只要具有物理安全屏障保护,它们就和传统数据中心设施一样安全。甚至比传统设施更少出现故障,因为它们可在工厂条件下完成关键测试和调试;组件预集成也减少由于安装不当而导致的维护问题。此外,关于设施的弹性问题,目前国际主要认证机构Uptime Institute也已开发有TIER-Ready认证计划,以简化并加快使用模块化组件建造设施的认证过程。
以上,是否有解答您心中的一些疑惑呢?随着越来越多供应商开发新技术和服务,预制模块化解决方案还在不断优化,依然具有巨大应用潜力。查看我们全新上线的模块化解决方案网页,一起探索更多精彩。