引言
在汽车产业“新四化”浪潮推动下,行业格局正经历深刻重塑。从电动化加速普及,到智能化持续深化,再到网联化与共享化不断拓展,汽车企业的角色已不再局限于传统制造商,而是加速向软硬件深度融合的科技型企业转型。汽车本身也正从单一交通工具演变为运行在道路上的“超级计算机”。在这一背景下,一场围绕汽车制造业数据中心建设与能力布局的隐形竞赛,正在行业内部悄然展开。
从马力到算力:汽车产业的百年变局
当百年汽车工业遭遇数字洪流,曾经轰鸣的引擎声正逐渐被数据流的嗡鸣所取代。研发范式革命、生产流程重构、用户体验跃迁……,新的变革正在重塑汽车行业DNA,行业剧变之下,生产追溯、用户画像、自动驾驶算法训练……,每项业务都在咆哮着索取算力数据,已成为驱动新时代汽车驰骋的“新燃油”。
传统vs创新:汽车行业数据中心的范式转移
汽车行业的变革,对支撑其运转的数据中心,提出了苛刻要求:既要快速部署抢滩市场,又要绿色高效响应“双碳”,还要弹性扩容、极简运维,更得在有限空间内扛起算力重担。汽车行业数据中心建设面临的核心矛盾浮出水面:全新需求与传统数据中心建设模式形成断层。在这个关键节点,维谛技术(Vertiv)的集装箱方案成为了破局利器。
在某头部车企自建自用数据中心项目中,维谛技术(Vertiv)基于全新的方法论,将数据中心从一项复杂的工程,转变为可批量交付的“工业产品”。
部署极限加速:90天37个集装箱
作为该头部车企的新能源汽车生产基地,项目建设需要支持生产线运行,以及满足同城灾备需求。同时,建设过程还需要应对无规划室内场地、超短工期、PUE≤1.3等极限挑战。
维谛技术(Vertiv)提供的37个集装箱数据中心,堆叠而成“移动数字方舟”,不仅是对空间的极致利用,更是“工程产品化”理念的完美体现,2个月设计+设备集成、1个月现场安装部署,实现了从“建造”到“组装”的革新性跨越,完美契合车企敏捷开发节奏。
高可靠电力引擎——2N供电架构
速度是汽车必备的基因,而这需要可靠的底盘提供支撑。同样,维谛技术(Vertiv)为汽车行业打造的是一个高可靠的2N“数字底盘”,不仅保障算力的物理承载,而且守护业务连续与算法清醒。
电力是新能源汽车的血液,更是数据中心的生命线。维谛技术(Vertiv)集装箱数据中心基于2N供电架构,打造强大的供电系统。
同时,集装箱供配电采用VertivTM Liebert® APT预制式电力模组,在工厂内置预制铜排连接,并通过专业电力监控系统实现全链路可视化统一监控,为数据中心提供全生命周期的安全电力保障。
“智慧的中枢神经”—— Vertiv™ SmartAisle™ 3 宏睿™
算法,是新一代汽车的决策者。而在集装箱数据中心,能量的流动,由另一颗“大脑”主宰——Vertiv™ SmartAisle™ 3 宏睿™ 模块化数据中心解决方案,配置95寸OLED本地显示屏,配合APP远程管理实时反馈系统当前运行状况,为机房管理者和使用者提供高效、优质的3D管理服务。
同时,这款方案也在保障高可靠的基础上,在多个维度为汽车行业数据中心建设创造显著价值。“1-DNA智慧融合”:高度集成供配电、制冷、监控等子系统,基于全预制架构规避系统中断风险,并保障方案快速部署,业务快速上线。全周期成本最优:预制化、模块化设计理念实现快速部署,标准化生产降低建设成本,TCO降低20%~30%。高效制冷:采用全变频氟泵空调,结合AI自主学习自动寻优,能耗降低30%以上,实现PUE≤1.3的硬性指标。灵活配电管理:集成预制柔性小母线和独特动环设计,确保100%IT空间全可用。
结语
这个项目的成功,清晰地揭示了一个趋势:在汽车行业变革的浪潮中,数据中心基础设施也需要一场“敏捷革命”。集装箱数据中心,托起的不仅是汽车行业的数字化未来,更见证了维谛技术(Vertiv)以全新范式赋能汽车企业在“新四化”赛道上的加速超越。

关于维谛技术(Vertiv)
维谛技术(Vertiv, NYSE: VRT, 原艾默生网络能源),是一家全球领先的数字基础设施解决方案提供商,在通信网络、数据中心、商业&工业、新能源等领域拥有50+年的发展历史。维谛技术的产品广泛覆盖了政府、电信、金融、互联网、科教、制造、医疗、交通、能源等客户群体,为客户提供覆盖各个领域关键基础设施的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。
维谛技术的客户遍布全球,在中国拥有3大研发中心和3大生产基地,覆盖全国范围的30+办事处和用户服务中心、100+城市业务支持中心,为客户提供高可靠高质量的产品方案和专业卓越的技术服务,共同构建关键技术悦动在线keep it hummingTM的美好世界。如需了解更多信息,欢迎访问Vertiv.com,售前热线400-887-6526。