Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

致敬未来,维谛技术(Vertiv)面向六大领域布局产品技术创新

2020年4月23日

随着“新基建”的发展,新技术将催生更多新场景的不断涌现,并将重塑行业模式及应用需求。

 

如何更好地满足全新的需求,为“新基建”的发展提供保障,也就此成为关键基础设施领域需要重点考量的问题。

 

不久前,维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)线上举办的“维心聚力,共谛未来--2020维谛技术有限公司渠道大会”上,就通过线上展岛直播形式,集中展示了Power Train、全时自然冷、智慧边缘、5G /专网保障、智能制造、全生命周期服务等六大领域的创新产品和解决方案。

800x450-zh-cn-news-2020-04-23-1_306536_0.jpg

基于领先的产品价值和技术理念进一步彰显出维谛技术(Vertiv)在市场竞争上的差异化优势,还体现了其面向“新基建”全面布局,为更好地满足全新的应用需求做好了充分的准备。

 

Power Train

引领数据中心供配电系统建设潮流

随着数据中心技术的发展和对基础设施要求的提高,供配电系统存在的实际问题及面临的现实挑战也日益凸显。

 

在数据中心设计采用一次性投资的前提下,供配电系统建设很难对未来的用量做出准确预估,面对不断变化的发展趋势,需求的不确定性是供配电系统面临的很大困扰。同时,更复杂的运维管理,也是数据中心供配电系统普遍面临的一个挑战。

800x450-zh-cn-news-2020-04-23-2_306537_0.jpg

针对供配电系统所面临的实际问题,维谛技术(Vertiv)在“Power Train”展岛特别展示了 Liebert®APM系列智能模块化UPS、APT预制式供配电模组两款明星产品。

 

APM系列UPS在一个标准机柜中集成了功率模块、配电模块、手动旁路、监控系统,形成了一套独立而完整的机房智能动力系统,能够满足客户逐步建设、随需扩容的需求,实现机房的高可用性、高可靠性及高节能性建设,并优化TCO指标。

 

APT预制式供配电模组以模组化、预制化和智能化为设计理念,设备之间采用预制的铜排连接大大简化部署工程,配置PTMS智能监控管理系统大大提升系统可靠性和运维管理效率,同时基于工程产品化的设计,设备与现场解耦,工厂预制,系统联调,实现高质量高标准的快速交付。

 

全时自然冷

实现堪称极致化的空调节能

自然冷技术成为数据中心炙手可热的话题和研究重点,也涌现了层出不穷的实现形式和方法。

 

为了最大程度降低制冷系统的能耗,维谛技术(Vertiv)在自然冷技术的基础上创新研发的“全时自然冷”技术,是一种从自然冷利用最大化角度设计开发的系统性专利集合和产品技术集群解决方案。

800x450-zh-cn-news-2020-04-23-3_306538_0.jpg

维谛技术(Vertiv)“全时自然冷” 在产品层面实现了成功落地,这一技术已经广泛应用于多款全变频系统机组,如房间级的Liebert®PEX4S,列间级的Liebert®CRV4S等具有出色节能特性的精密空调系统,这些产品在本次渠道大会上得到了全面展示。

 

维谛技术(Vertiv)旗下应用全时自然冷技术的空调系统,具有高可靠、高灵活、高显热比、大风量等特点,而且机组全系列采用变频调速控制,比普通风冷机组的能效提升了33%~50%。

 

此外,维谛技术(Vertiv)全时自然冷空调系统的另一个独特优势来自于控制系统,而且基于这一优势具备强大的协同群控功能,可以根据实际场景将各模块联动与群控,从而将全时自然冷发挥到极致。

 

智慧边缘

更好地匹配业务场景

边缘计算因其技术上所具备的敏捷、实时、智能、安全等特点,正在创造新的价值与生态链。

 

维谛技术(Vertiv)凭借多年研究与实践,根据客户关键需求,科学分类出4大技术场景,即数据密集型、体验时延敏感型、机器时延敏感型、生命保障型,而每个技术场景又函括了多个细分的业务场景。

 

维谛技术(Vertiv)基于对这些技术场景的深刻分析,打造了从核心到边缘的全场景解决方案,在保证可靠性的同时,能快速部署,灵活满足不同场景需求。

800x450-zh-cn-news-2020-04-23-4_306539_0.jpg

维谛技术(Vertiv)展示了SmartCabinetTM 2新一代微型数据中心解决方案、Liebert® ITA2全新一代小功率UPS、Liebert®DataMate3000-2系列小型机房专用精密空调、Smart MODTM 集装箱数据中心解决方案、SmartRowTM HPC单排高密度全封闭微模块等丰富的产品方案,充分显现了满足边缘计算需求的强劲实力。

 

5G/专网保障

基于场景化匹配能源基础设施

随着5G的大规模商用,其对运营商关键基础设施的部署也带来新一轮的挑战。

 

基于前瞻的研发理念和一流技术,维谛技术(Vertiv)对5G基础设施部署提出了一系列的应变方法,其中最为重要的方式,就是从场景化入手匹配运营商所需的能源基础设施。

800x450-zh-cn-news-2020-04-23-5_306541_0.jpg

通过全面展示面向5G应用的嵌入式电源、自然冷供电模块、HVDC电力模组等产品和解决方案,维谛技术(Vertiv)为通信运营商在5G时代的关键基础设施部署提供了解决之道。

 

其中,自然冷模块单元供电方式不仅对于维护的要求相对简单,而且长期的可靠性也会更高,同时它可以近距离供电,所以对远距离的配电要求也会更低,由此实现在不同的功率条件下,支撑运营商室外接入网场景的建设。

 

智能制造

高效满足全场景应用需求

在数字化转型的背景下,智能制造作为一个全新的概念,其内涵已经超越了传统的工业制造领域,包括了能源化工、治炼、半导体、机械制造,乃至电力、医疗、交通等众多行业。

 

智能制造的一个关键特征就是“定制化需求”和“智能化生产”的无缝融合。

 

从某种程度上来说,智能制造的核心就是信息化和自动化的程度更高,而高自动化的根本,就在于稳定可靠的关键基础设施支撑。

 

维谛技术(Vertiv)基于对行业及市场发展的超前掌控,较早即关注到了智能制造的发展趋势及应用需求,并凭借强大的研发能力及领先技术,打造出了面向智能制造的全系列产品。

800x400-zh-cn-news-2020-04-23-6_306543_0.jpg

从工业UPS到工业空调,再到工业数据中心解决方案、配电解决方案,集中展示了SmartCabinetTM 2-P微型数据中心解决方案、Liebert® PEX3风冷节能精密空调、EPK2.0系列智能低压成套开关设备等多款创新型产品方案,为满足智能制造全场景应用需求提供了有力支撑。

 

服务4.0

为客户业务持续成功提供全面服务保障

 

当前,随着数字化转型、5G、边缘计算、人工智能的快速发展,给数据中心的运维管理带来了新的挑战。

 

维谛技术(Vertiv)从较早将“全生命周期服务”概念落地实施,到服务无边界模式的广泛推行,在数据中心运维管理服务上打造了领先的优势。

800x400-zh-cn-news-2020-04-23-7_306535_0.jpg

尤其是基于践行服务改革和服务创新的愿景,维谛技术(Vertiv) 成功落地实施的“服务4.0”,将数据中心的运维管理服务推上了一个新的台阶,最大程度提高了客户满意度。

 

“服务4.0” 以自动化服务、数字化服务、虚拟化服务和可视化服务为主要特征,利用人工智能、VR/AR等最新科技,为客户提供覆盖从设计到建造、交付和运维的全生命周期服务,“服务4.0”能够全面疏通价值需求的传递和执行通道,并建立统一承载平台实现价值需求的无损输送,以及建立清晰的价值优化回溯管理机制,从而成为应对全新挑战的有力措施。

维谛技术(Vertiv)在2020年渠道大会上展示的涵盖六大领域的产品方案,全方位体现了其面向各个市场领域的丰富产品架构及强大的产品提供能力。

 

这些创新成果从前沿理念到关键技术,再到产品方案及服务,几乎包括了关键基础设施领域的各个层面,彰显了维谛技术(Vertiv)作为全球领先的关键基础设施技术及全生命周期服务供应商的行业地位。

选择您的本国语言