Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

真香!这个云计算基地用这款“神器”打破了传统供配电系统建设模式

2020年3月5日

如何在云计算时代确保数据中心可靠运行,保证技术经济的合理性,这其中供配电系统的合理设计与实施是其中一个主要环节。

 

面对新的发展趋势和需求

数据中心供配电的首要要求就是成本优化、分步投资

还要能按需扩容、灵活变更

而且产品也要能满足设计标准化、功能模块化、工厂预制化的要求

 

当然,还有重要的一点是,供配电系统的整个链路能进行统一管理,并能够实现运维透明化、智能化、可视化的目标。

 

如何才能满足如此复杂的需求,来保障数据中心建设的效率和运行安全?

下面这个在通信领域赫赫有名的云计算基地,则通过应用一款堪称“神器”的解决方案,满足了对供配电解决方案的所有想象。

 

这个云计算基地的来头可不小

在海滨城市青岛,拥有一个山东省内达到国际A级标准的专业化云基地--中国电信集团云计算(青岛)基地。

800x400-zh-cn-news-2020-03-05-1_302698_0.jpg


青岛基地总占地面积275亩,规划总建筑面积17.2万平方米,包括要客灾备中心、云计算研发中心、互联网公司大数据中心、海洋特色的大数据中心四大中心,是中国电信在大数据战略布局中的四大核心基地(内蒙、贵州、西安、青岛)之一,青岛基地完全投产后将成为山东省内最大数据中心,可以承载5万以上标准机架,容纳标准服务器60万台以上。

 

青岛基地采用分期建设,其中一期工程总面积18062平方米,数据中心占地15128平方米,动力中心占地2934平方米。一期项目建设完成后可承载2800个32A标准机柜,容纳6万台标准服务器。

 

在青岛基地所承担的角色之中,要客灾备中心尤其值得关注。

 

青岛云基地要客灾备中心

是中国电信继西安、苏州之后

第三个挂牌的灾备中心

是运营商首个实现集数据化资产保护、灾备服务于一体的

全方位容灾服务体系的灾备中心

主要面向政府、金融、企业、医疗等重要客户

提供从咨询、设计、实施到运营的全流程智能化灾备运营服务

 

客户入驻青岛基地要客灾备中心,可以获得定制化的灾备服务,包括符合国际最高标准的

高等级灾备数据中心资源,五星级工作生活配套设施、灾备咨询、建设、演练、运营等全流程服务。

 

也可以获得即买即用的标准化云灾备一站式服务,通过云灾备平台快速解决客户数据备份、灾备演练、业务接管、数据归档等灾备体系建设过程中的核心问题。

 

如此高端的项目会选择什么样的供配电系统方案?

基于项目建设在中国电信大数据战略布局中的重要地位,以及高等级的建设标准,青岛基地在建设中对于关键基础设施的应用要求会严格到何种程度。而在所有关键基础设施建设中,供配电系统又是一个非常重要的核心环节。

800x400-zh-cn-news-2020-03-05-2_302695_0.jpg

青岛基地基于为数据中心运行构建高可靠的电力保障,特别对供配电解决方案的应用提出了极高要求。

 

在产品选型中,维谛技术(Vertiv)旗下的APT全功率链电力模组方案,凭借领先的研发设计及在广泛应用中的出色表现,赢得了青岛基地的信赖,并最终在项目建设中采用了这款创新型的配电系统方案。

800x400-zh-cn-news-2020-03-05-3_302696_0.jpg


可以说,作为一款革新性的全功率链产品级方案,APT电力模组方案所具备的优异特性,全面达到了青岛基地的预期要求,并实现了供配电系统的智能化管理。

 

APT电力模组基于工厂预置、系统联调

在具备更高可靠性的同时提高了部署效率

系统内部集成了配电柜、UPS以及智能监控管理系统

设备之间采用全铜排连接

相比于传统数据中心供配电系统建设模式

APT现场部署无需电缆布线,只需铜排进行并柜

不仅简化了工程量,而且布局美观

实际部署仅需0.5天

并能够节省30%占地面积

 

同时, APT电力模组内置了PTMS全功率链智能管理系统,能够将整个系统内的所有设备进行统一集中式监控管理,实时掌握系统中各个设备的实际运行状况,具有远程访问以及邮件短信告警,能够随时随地查询并进行故障处理,可靠性远远高于传统的数据中心建设模式。

600x800-zh-cn-news-2020-03-05-4_302697_0.jpg



正是基于出色的研发设计,APT电力模组在有限的工程周期内完成了高质量快速交付,而且以卓越的整体性能全面满足了青岛基地的应用需求,为数据中心的安全高效运行奠定了坚实的基础。

选择您的本国语言