当前,是一个数据产生价值的社会。2020年物联网产生的数据将会达到4.4ZB(泽字节),是2013年的44倍。
云计算与边缘计算之间互相协同,共同使能行业数字化转型。对边缘计算的大胆应用,将会有更大机会帮助企业加快数字化转型,维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)预测边缘群落将成为数字化转型的关键加速器。
在“恒久在线 共筑未来--维谛技术(Vertiv)2020关键基础设施巡展”上,维谛技术(Vertiv)中国区 ITEI解决方案部总经理王腾江,结合数字化转型的趋势,全面阐述了边缘部署带来的挑战以及相应的解决之道。
数字体验属性体现在五个方面
数字化转型不仅大幅提升了行业自动化水平,而且满足了用户个性化的产品与服务需求,更重要的是,推动着从产品向服务运营全生命周期的转型,并由此而触发了产品服务和商业模式创新,对价值链、供应链和生态系统的发展带来了长远而深刻的影响。
了解数字化转型,首先需要了解数字化经历的三个阶段:
- 信息产业数字化:普遍使用计算机互联网来生产、处理、交换和传播各种形式的信息(如书籍、唱片、语音、图形、图像等)。
- 服务行业数字化:线上零售、线上教育、线上娱乐、视频会议、远程办公等现今必不可少的在线体验。
- 实体经济数字化:从“B2C”走向“C2B”,利用大数据、云计算和物联网实现按需定制,结合互联网、市场和生产聚焦于客户。
实现以上这些转换IT是关键。目前IT已经从作为技术支撑、解决业务流程进入到数字化时代,成为业务的一部分,而且可以对业务需求做出快速反应。
现今,数字化已与工作生活生产密不可分,而一站式、简单,全时可用,定制化,受尊重,安全可靠,这五个方面的内容已经成为最重要的数字体验属性。企业如果能让客户同时拥有这五种体验,其数字化转型就能够带来效益。
边缘部署四个维度带来挑战
新一轮数字化转型对整个网络基础架构带来深刻变革。基于数字化趋势的影响,信息网络格局正朝着“云+边缘”双重结构的方向发展。为了给社会经济领域的数字化转型提供全面支撑,数据中心扮演着越来越重要的角色。
基于这一趋势,数据中心将会向两个方面发展,一是大型数据中心,二是边缘数据中心,同时数据中心结构也会发生变化。此前,数据中心生态架构一般分为三类,包括BAT等使用数据中心的专业实体,COLO数据中心及企业自用。
现在,由于AI、边缘计算的加入,对于数据中心提出了不同的要求,维谛技术(Vertiv)针对这种变化提出了“数据中心群落”的概念,也就是在此前的数据中心架构下增添了边缘数据中心(计算存储没有那么大,但要求小而灵活,要靠近终端使用者)和HPC数据中心。
边缘计算是连接物理世界与数字世界的桥梁,但在实际部署中也面临来自多个维度的挑战。
- 首先,分布广是边缘计算实际部署天然具备的特征,但随着连接设备数量的剧增,在可靠性上面临巨大考验,而且工业现场长期以来存在大量异构的总线联接,如何兼容多种网络联接是必须要解决的现实问题。
- 其次,场景复杂,类型多样,边缘计算有着千人千面的特性,需要实施端到端防护和管理,广度和难度亦大幅提升,因此边缘侧需要将信息技术和基础设施结合起来,做到设备、网络、数据、应用的融合化管理。
- 再次,基于分布广导致缺乏专业交付,边缘技术基础架构需要方便部署、预集成、现场即插即用,减少交付难度。
- 最后,海量的边缘数据中心,业务流程优化、运维自动化能够带来显著的效率与成本优势,但是也要求能够提升投资回报率、可扩展、未来增长可管理、降低运维管理成本。
满足不同应用场景多样化需求
- 在诸多的边缘计算场景中,金融网点、远程教育、智慧交通、智慧物流是其中较为典型的应用场景。
- 金融网点多分布广,而且应用了大量人机交互处理新设备。在此情况下,银行必须扩大信息系统,提高其数据的灵活度,同样需要应用大量关键基础设施保障业务持续运行。可靠性一直是银行的首要需求,同时基于不同等级的要求还需要足够的灵活性,因此可可靠与灵活的完美平衡,是金融网点的迫切需求。
- 疫情期间,远程教育助力学校很好地应对了疫情带来的冲击。远程教育有很多场景,主要是解决教学、互动、体验的问题,叠加未来的AR、VR、5G等新技术可以很好地解决这一问题。在这背后,是从基站到接近基站的边缘数据中心,再到远端云数据中心的一系列配置。
- 在智慧交通领域,席卷全国的ETC风潮,让大部分车主都安装上了ETC设备,这需要强大的数据中心作为支撑,政府交通部门为此建设了许多省市数据中心以及高速龙门架上的微型机房,这些都是边缘群落的实际交付。
但是,是全户外的环境对于交通边缘计算提出了非常高的要求,要求具备很高的防护等级。另外,对于智慧交通的视频采集,越来越多是高清数据,需要有边缘数据中心分解数据把关键数据回传,这也需要全新的解决方案。
- 国内物流体系通过物联网技术将买卖双方无缝对接,三四线城市通过手机能享受到与一线城市同样的信息对称度与服务,这背后就是一系列的数字化物流支撑。但是,随着智慧物流的发展,对于交付速度和管理也提出了更高的要求,需要快+超融合的急速建站体验。
结合边缘部署面临的挑战以及典型边缘计算应用场景而言,在不中断业务和客户体验的前提下,边缘数据中心需要快速、简单、有效地部署和安全、高效的运行。
维谛技术(Vertiv)凭借对各种技术场景的深刻分析,为助力企业数字化成功转型,打造了全方位的技术和解决方案。
产品和解决方案在保证可靠性的同时,能快速部署,灵活满足不同场景需求,大幅降低建设及运营成本,并将分布的数据中心作为整体进行管理。维谛技术(Vertiv)将边缘的 IT和数据中心基础架构融合,帮助客户满足向其业务和客户提供服务的需求。
数字化转型对于各种新的业务和服务模式提出了新的挑战,边缘群落也正在寻找新的架构来满足新的数据应用。维谛技术(Vertiv)凭借完整产品线的优势,能够全面满足边缘群落对于整合、灵活、快速、管理、协同等不同需求应用场景的多样化匹配。
目前,巡展虽然已经落幕,但维谛技术(Vertiv)的线上展车仍然继续对外开放,可随时随地360°全景线上,了解面向新基建关键场景的全新产品和解决方案。