Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

大型零售企业如何破解其门店机房管理痛点

2020年7月7日

大型连锁百货企业的门店机房是典型的边缘计算场景,不仅分布广泛,而且数量众多,只有进行集中统一监控管理,才能实现高效化、精细化运营。

800x400-zh-cn-news-2020-07-07-1_312329_0.jpg


尽管挑战重重,但是天虹商场股份有限公司却通过应用维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)旗下的 SmartCabinetTM微型数据中心解决方案,成功解决了这一业务痛点。

 

满足天虹业务需求的最优选择

作为国有控股的上市公司,天虹经过30多年的稳健发展取得了卓越的业绩,连续多年入围中国连锁百强企业。截至2020年3月,天虹在全国范围开设了购物中心25家、综合百货70家、独立超市18家、便利店174家。

 

随着业务的不断发展

天虹全国门店老旧边缘机房的运行工况

越来越难以满足业务需求

不仅可靠性低容易造成安全隐患

而且无法集中统一监控管理

导致报障率持续增高

日常运维面临很大压力

800x400-zh-cn-news-2020-07-07-2_312330_0.jpg


针对亟待解决的业务痛点,天虹在全国门店边缘机房改造项目中,选择应用了维谛技术(Vertiv)SmartCabinetTM解决方案,并全面实现了机房高可靠运行、通过总部监控管理平台统一管控所有边缘机房、提高运维效率并降低成本的预期目标。

 

事实上,考虑到今后大范围的部署应用,为保障门店边缘机房的高效稳定运行,天虹在产品选型中对应用方案进行了长时间的调研和认证,而SmartCabinetTM解决方案最终凭借一流的整体性能赢得了客户的信赖。

 

天虹相关人士表示:“这款解决方案可靠性高,降低了我们日常运维的压力,从 2013 年核心数据中心建设到现在分支门店边缘机房改造,我们对维谛技术(Vertiv)的产品很有信心。”

 

2013年

天虹在核心数据中心建设中

应用了维谛技术(Vertiv)另一款高性能解决方案

SmartAisleTM模块化数据中心解决方案

800x400-zh-cn-news-2020-07-07-3_312326_0.jpg


SmartAisleTM解决方案在实际运行中的出色表现,为客户构筑了牢固的信任基础,而天虹在全国门店边缘机房改造中继续采用维谛技术(Vertiv)的产品方案,正是这种信任的延伸。

 

SmartCabinetTM 解决方案也将以一流的性能品质回报天虹的信任。那么,这款解决方案都有哪些魅力?

 

SmartCabinetTM就是一个完整的微型智慧机房

在一个机柜内提供所有IT设备所需的恒定运行条件

在保障系统可用性与可靠性的基础上

实现全封闭式运行

有效解决了无专用机房情况下

IT系统建设所面临的缺少空间、缺少维护人员等问题

800x400-zh-cn-news-2020-07-07-4_312327_0.jpg


基于这些优势,天虹在随后的大范围门店边缘机房改造中,将全面采用SmartCabinetTM解决方案。

 

边缘计算机房运行的普遍痛点

当前大量的数据都来自边缘侧不计其数的终端设备,传统的计算系统并不能有效利用这些数据,而边缘计算的出现,则满足了新的数据处理需求。

 

边缘计算因其技术上所具备的敏捷、实时、智能、安全等特点,正在创造新的价值与生态链。那么,边缘计算的兴起,又将为机房建设带来怎样的改变?

 

在边缘侧

由于应用环境的限制

对设备的占地空间通常有特殊要求

高密度、省空间、省能源的关键基础设施是必须的

 

在全新的发展趋势下,解决方案整合、场景适应灵活、更高可靠性、快速交付,是边缘计算机房建设的显著特征,其核心目标是要更好地匹配用户的业务场景。

 

边缘计算作用的发挥依赖于边缘计算节点的广泛部署,而用户为了满足业务需求大量建设的分布式边缘计算机房,如何在保障可靠性的同时,实现高效率的集中统一监控管理,正成为用户普遍面临的业务痛点。

800x400-zh-cn-news-2020-07-07-5_312328_0.jpg


伴随服务于客户的数字化转型,天虹经过30多年的高速发展,其边缘计算场景向全国分布式的商超延伸,通过应用维谛技术(Vertiv)的产品和解决方案,实现了对广泛部署的边缘计算机房的高效统一管理,实现了预期的商业价值。

 

维谛技术(Vertiv)基于对各种技术场景的深刻分析,打造了从核心到边缘的全场景解决方案,在保证可靠性的同时,能快速部署,灵活满足不同场景需求,并将分布的数据中心作为整体进行管理。可以说,维谛技术(Vertiv)的这一优势,在天虹多个项目建设中得到了全面的实际验证。

选择您的本国语言