关于游玩,今天我们不聊山不聊水、只聊这个话题。
为什么现在越来越多的人喜欢外出旅游?
一个人出游,一家人出游,以及其他方式的出游。
穷游啊,自驾游啊,等等都在按照自己制定的路线在走,那么越来越多的人都开始选择出行旅游,到底是什么原因呢?
其实答案很简单,就是现在人们的生活品质提高了,生活越来越好了,偶尔出去旅个游,放松下心情。
仔细想一想,现在之所以这么多人喜欢去旅行,跟我们的生活是息息是相关的。随着互联网的时代的发展,我们每天的生活成为了四点一线,上班、吃饭、玩手机、睡觉。
在这强势的互联网时代的带动下,貌似只有出去旅游的时候,我们才会发现这是一件多么幸福的事情,所以越来越多的人喜欢上出行旅游,或许也只有这样,才会感觉到不一样的生活吧。
但是,旅行途中你又会遇到过这种经历:
“路上很顺,不堵,可一到收费站就堵起来,
到底是怎么回事呐?”
相信,出去旅行的人都遇到过这种经历。究其原因,就是没有办理ETC的车辆和一些大货车混合在一起,在人工收费车道排起了长龙。
运气好的话,堵个十几二十分钟,如果排队的车辆多,排队一个小时也不为奇。出门的好心情,也就一下子崩了。
办理了ETC的车辆却截然相反
“滴”的一声顺利通过
不用停车就完成交费
将出游的美妙心情直接带回家
ETC系统为出行带来极大便利
特别是节假日和高峰期,不装ETC就只能走人工通道,让你堵到没朋友。如果有ETC的话,相当于开通了VIP快速通道,看着别人都在等待排队,你一脚油门就飞驰而过,这种感觉很爽。
但是,你知道给出行带来便利的ETC,都包含了哪些系统单元吗?而且背后又需要什么样的支撑吗?
进入科普时间:
在ETC系统中,按所实现的功能可划分为七大功能子系统,即车道子系统、收费站子系统、客户服务子系统、中心结算系统、稽查执法系统软件、实时运行监控系统、数据中心平台。如果再细分一下。另外,在ETC门架系统上,也要部署天线控制单元、道路识别抓拍等多个功能单元。
需要强调的是,只有保障ETC系统多项单元的稳定供电,才能够使得不停车收费业务持续在线,因此,给ETC系统配置可靠电源就显得非常重要。
什么样的产品在为ETC畅通保驾护航?
虽然为ETC系统配置电源设备很重要,但是高速路上复杂的电网条件及野外运行环境,对电源设备的性能也带来了巨大的挑战。
不过河北高速在取消省界收费站ETC项目中,却轻而易举地化解了这种挑战。
原因就是河北高速在ETC门架系统中应用了维谛技术(Vertiv)提供的ECM系列户外一化能源系统,从而为ETC门架系统所有终端设备及数据传输提供了稳定可靠的基础保障。
事实上,在产品选型阶段,河北高速为保证高速公路的稳定运营,对应用产品提出了极高的标准和要求。
其中最重要的一点,就是要求产品要具有高可靠性,而维谛技术(Vertiv)在电源产品研发上长期坚持的“不妥协的可靠性”,在应对这种要求上显得轻松自如。
维谛技术(Vertiv)为河北高速提供的解决方案:
ECM户外一体化能源系统,在一个柜体内高度融合了制冷系统、 NetSure 嵌入式电源、逆变器、电池、配电单元、动环监控等各种必要系统。
其中,NetSure 嵌入式电源具备宽电源输入范围,电网适应能力强,而且工作温度范围-40℃~+65℃,更具有较强的环境适应性,能够完美适应高速公路恶劣的电网条件及野外运行环境。
同时,这款产品高效模块效率>96%,整流模块具有动态休眠及高效-普效模块混插节能专利技术,进一步提高了运行效率。
基于在实际运行中体现出的出色性能,维谛技术(Vertiv)户外一体化能源系统为河北高速带来了非同一般的价值体验:
高可靠性保障了ETC门架系统终端设备的稳定运行
灵活的安装方式实现了快速部署
出色的节能特性降低了运行成本
全正面维护设计简化了运维工作
帮助客户节省了大量的运维成本
而且可以根据客户的业务发展灵活匹配需求
可以说,维谛技术(Vertiv)的产品方案凭借出色的性能品质,为河北高速业务的持续稳定运行提供了有力保障,并在ETC新建和改造领域打造了一个标杆案例。