Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

在5G网络建设中,江苏联通遇到的共性痛点出现在哪个环节?

2020年10月22日

“新基建”的风乍起,吹皱一池春水,一时之间,无人不识“新基建”。

800x400-zh-cn-news-2020-10-22-1_319032_0.jpg

作为“新基建”之首,5G在“新基建”中处于最根本的通信基础设施,不但可以为大数据中心、人工智能和工业互联网等其他基础设施提供重要的网络支撑,而且可以将大数据、云计算等数字科技快速赋能给各行各业,是数字经济的重要载体。

 

4G改变生活,5G改变社会。这话说的没毛病。

 

5G基站BBU集中建设模式的核心痛点

通信运营商处于当下5G产业发展的核心,没有网络一切都是空谈。

当前,各大通信运营商正加速5G业务布局,并推出了各自的5G发展规划。其中,中国联通始终坚持高起点规划和建设5G新网络,大力推动5G技术与应用的创新融合,探索5G商业模式,为5G发展提供强有力的网络支撑保障。
 

作为5G网络的重要载体和支撑基础,5G基站是目前最受关注的基础设施之一。中国联通公布数据显示,截至2020年5月底,中国联通、中国电信累计开通共建共享基站11.5万个,在全国31省开通5G共建共享,实现了50多个城市的5G正式商用。中国联通可用5G基站达到近13万个,覆盖所有直辖市、主要省会城市,以及京津冀、长三角、大湾区等区域的重点城市。
 

在中国联通的统一规划下,江苏联通高度重视5G试验,南京作为国家发改委批准的唯一一个江苏5G试点城市,本着先行先试的原则,早在2018年2月份就启动5G试点相关工作,并于当年4月份开通了首个5G样机基站。

800x400-zh-cn-news-2020-10-22-2_319033_0.jpg

随着江苏联通5G应用试点工作的不断推进,其试点基站运行也逐渐暴露出了问题。

 

BBU、AAU作为较为合适的建设模式

在全国5G接入网基站建设中广泛应用

然而在建设过程中

由于5G BBU散热方式与传统4G BBU不同

同时功耗相对4G BBU也有较大差距

这导致基站运行中出现了局部热点问题

为整体网络建设带来了很大的安全隐患

 

江苏联通在5G基站建设中面临着机房空间相对紧张的实际难题,机房需要同时容纳3G、4G、5G设备,很难实现完全分离放置,迫切需要一款高可靠的关键基础设施解决方案,彻底消除基站面临的安全隐患。

 

“黑科技”加持,帮助江苏联通破解建站难题

针对面临的实际问题和应用需求,江苏联通基于对维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)在通信网络建设丰富经验的信赖,选择了维谛技术(Vertiv)为其工程建设量身定制的Vertiv eBase2.0智能机柜解决方案,有效解决了此前基站运行的痛点。

800x400-zh-cn-news-2020-10-22-3_319034_0.jpg

作为面向5G网络建设专门推出的全新一体化封闭机柜解决方案,eBase2.0智能机柜采用预制式模块化设计,单柜占地仅0.8平方米,可以快速建站、灵活部署,而且基于IP5X内外全封闭隔离设计,能够适应各种复杂环境;内部集成供配电、空调制冷、电池备电、动环管理,并拥有BBU插框,全面支持BBU的集中汇聚;具有高能效、占地小、密封制冷、简化运维等优势,并实现了真正意义上的“机柜即机房”。

 

通过在江苏联通5G站点实际运行证明

eBase2.0智能机柜凭借“近端机架变频空调+封闭冷热通道+应急风扇”

以及“横竖风道”的创新设计

能够完美冷却高热场景

而且竖装BBU插框冷风池设计更大提高了散热效率

应急风扇自助联动保证断电无忧

面对5G设备各不相同的散热模式

兼容上进下出、下进上出、左进右出、右进左出等多种设备

成功解决了江苏联通5G基站运行中的局部热点问题

 

同时,eBase2.0智能机柜具备灵活的供电方式,支持HVDC/-48V/交流等多种供电方式,兼容机房新建、扩容改造和创新应用,方便客户灵活选择,并能够高可靠保障基站节点的持久在线。此外,eBase2.0智能机柜具有高效节能的特性,基于超高效模块技术&智能休眠功能,能够大幅降低能耗。

 

目前,eBase2.0智能机柜已经在江苏联通站点正式上线运行,并以其出色的实际性能赢得了江苏联通的高度评价。值得肯定的是,作为业界首批落地的5G重要节点的设备,eBase2.0智能机柜凭借在工程、供电、制冷等关键维度上的创新设计,为5G基站BBU集中建设模式提供了全新的思路,充分体现了维谛技术(Vertiv)对5G基站运行痛点的准确预判,以及前瞻的研发创新实力。

 

 

选择您的本国语言