不知道大家有没有留意,只要是有大型活动举办的时候,都会有移动应急电源车的身影,像国际赛事、重大会议、大型会展等场合。
作为一种先进装备
移动应急电源车能够随时随地提供电能
主要用于如果停电将会产生严重影响的重要场所
移动应急电源车具有良好的越野性和对各种路面的适应性
适应于全天候的野外露天作业
而且能在极高、低温和沙尘等恶劣的环境下工作
能很好地满足户外作业和应急供电需要
一般来讲,移动应急电源车由储能系统、整车系统、辅助控制系统组成,结合在线式UPS的设计思路,实现市电与储能电源的无缝切换,满足应急供电和重要负荷的不间断供电。
现在,基于灵活的作业方式及供电的可靠性,移动应急电源车在多个领域,尤其是国家电网得到了广泛应用。
车载UPS系统的新“伴侣”
铅酸电池长期以来是UPS领域的标配,但是“高耗能、高污染、资源性”也成为它的痛点;另一方面,锂电池技术的研究不断突破,正在逐步改变铅酸电池独霸UPS领域的历史。
在国家电网等领域,移动应急电源车通常采用“UPS+铅酸电池”的方案,但是铅酸电池在使用中面临诸多问题:
由于体积太大不利于在狭小的车载空间进行部署安装
需要定期补电等复杂维护
户外场景电网供电较差导致电池放电次数多,铅酸循环寿命短
潮湿环境容易导致UPS内部发霉、器件短路故障
高温场景更会导致铅酸电池寿命衰减严重
环境温度每升高10度,铅酸电池寿命衰减一半
也更容易使UPS过温,频繁发生过载保护
同时铅酸电池大量采用铅,使用过程中容易对环境造成污染
近年来,锂电池技术的快速发展,优势也逐渐凸显,与传统铅酸电池相比,锂电池具有能量密度高、体积小、质量轻、寿命长、使用温度范围宽等优势,能够很好地解决铅酸电池使用中的各种弊端。
现在,不仅UPS厂商开始研发可靠的锂电池UPS解决方案,为客户提供新的选择,而且在一些特定场景中,客户针对UPS的应用也注重选择使用锂电池替换铅酸电池。比如,国家电网在移动应急电源车的应用中,就已经开始有意识地选择锂电池UPS解决方案。
领先方案完美解决应急电源车多个痛点
维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)一直密切关注着锂电池技术的发展,并认为锂电池作为新兴的电池替代品,将为UPS系统的创新应用带来契机。同时,维谛技术(Vertiv)不断加大研发力度,在以锂电池代替铅酸电池方面取得了突破性创新成果。
在国家电网上海电力公司车载UPS项目中,徐州海伦哲专用车辆股份有限公司通过采用维谛技术(Vertiv)提供的高可靠“UPS+优质磷酸铁锂电池”解决方案,满足了上海电力对移动应急电源车的特殊需求。
基于特殊应用场景的严格要求
移动应急电源车应用的产品方案
不仅需要满足高可靠性、高可用性、高适应性
还要消除客户对锂电池在安全性上的担忧
海伦哲作为特种车辆领域的知名品牌,与维谛技术(Vertiv)一直在“UPS+蓄电池”车载电源系统上展开长期良好的合作,强强联合为客户提供更有保障的产品方案,成为国家电网的重要供应商。
维谛技术(Vertiv)为上海电力车载UPS项目提供了全套电源系统方案,包括Liebert®NX系列大功率UPS系统、优质磷酸铁锂电池系统及电池开关系统。
维谛技术(Vertiv)提供的产品方案
UPS与锂电池之间采用全通信设计
配合维谛技术(Vertiv)独有的BCB BOX电池开关控制管理功能
实现了智能联动及双重联合保护
而且解决了客户对于锂电池系统安全性的担忧
同时, Liebert®NX系列大功率UPS系统作为一款久经实践检验的高品质产品,在可靠性、可用性、安装部署、节省空间等方面均具备领先优势。而绿色节能特性、过硬带载能力更是其突出亮点。
维谛技术(Vertiv)作为全球关键供电设备领先企业之一,在产品研发上始终秉持“不妥协的可靠性”的核心理念,坚持从客户实际应用场景出发,提供最适合的产品和解决方案。
上海电力车载UPS项目的成功实施,即真实体现了维谛技术(Vertiv)在电源领域的强大实力,通过引入高品质磷酸铁锂电池,采用智能联动和联合保护策略,提升了“UPS+锂电池系统”的可靠性,解决了移动应急电源车在空间、承重、维护等方面的实际痛点。