伴随电力系统自动化程度越来越高,省级电力调度中心随之变成了数据采集/汇总、中转的中心,各业务系统对电源的依赖性也越来越强。同时对电源的质量和可靠性,也提出了更高的要求。需要应用性能过硬的高品质UPS系统,为电力调度的安全运行提供保障。
云南电网公司负责云南省电力的输送和销售工作,承担着全省电网的统一规划、统一建设、统一管理、统一调度。输电网络覆盖全省16个州(市),并承担西电东送和向越南、老挝送电的任务。近年来,云南电网着力构建智能电网,保证群众生活用电,为广大用户服务,为发电企业服务,为建设富裕文明和谐新云南做出突出贡献。

此次电力调度控制中心UPS升级改造项目,云南电网是严格按照高等级标准进行实施,基于为调度中心提供高可靠电力保障的考量,特别对应用设备提出了极为严苛的应用标准。
最终,认定维谛(Vertiv)提供的Liebert® eXL系列大功率UPS在应用技术、研发设计及实际性能等诸多方面均具备领先优势,并在项目建设中应用了这款产品。

Liebert®eXL系列UPS作为一款革新性产品,以其领先的技术优势和强大性能,全面满足了云南电网对应用产品在可靠性、可维护性及运行效率方面的苛刻要求。
- 具有基于真正大功率设计的高可靠性。单相大功率单模组400KVA设计,机内无并联环流,且采用原厂封装大容量开关器件,更大提升可靠性。完全采用电池组“不带N线”的电池充/放电设计方案,消除因电池组“带N线”可能产生的故障隐患。
- 采用高频三电平拓扑设计,双变换运行模式效率高达惊人的97%,有利于降低TCO,并且这一数据经过了第三方的严格测试。
- 高可维护性也是Liebert®eXL系列UPS的核心优势之一,基于模组化的设计,所有系统部件均可按照功能模组拆分装配,系统采用前进风上出风方式,可靠墙部署,不仅易于安装,更大幅节省占用空间。
- 此外,还采用了智能并联技术,可优化低负载下的系统效率,其自动轮巡功能可以实现系统设备的均衡运行,因而具备更强的负载适应能力。
作为关系到国计民生的基础性行业,电力行业用户针对UPS系统的应用,向来具有极高的要求,在电力行业各种场合的实际应用是对UPS性能最好的检验。此次Liebert® eXL系列大功率UPS成功应用于云南电网公司电力调度控制中心,充分体现客户对这款产品性能优势的高度认可。
关于维谛(Vertiv)
维谛(Vertiv)设计、制造关键基础设备并提供相关服务,保障数据中心、通信网、商业和工业设施的核心应用的良好运行环境。维谛(Vertiv),前身为艾默生网络能源有限公司,为当前不断发展的移动和云计算市场提供供配电、热管理和基础设施管理解决方案,旗舰产品品牌包括Chloride®、Liebert®、NetSure™ 和 Trellis™。2016财年的销售额达44亿美元。了解更多信息,请访问VertivCo.com