煤化工是典型的工业场景,生产过程不仅涉及多种复杂的生产装置,而且生产环境也极为恶劣,同时还要承受谐波、浪涌冲击等电网污染。
这样极端严酷的运行场合,对于UPS系统的实际性能而言,无疑是非常严峻的挑战和考验,堪称UPS系统可靠性的“试金石”。
然而,就有这样一款工业UPS,在山东阳煤恒通化工股份有限公司(阳煤恒通)多个厂区安全运行了4年多的时间,为多项生产装置保护、控制系统提供了高可靠的电力保障,实现了业务生产的连续进行。
保证生产装置的连续性 煤化工业务开展的重中之重
阳煤恒通隶属阳煤集团,前身为山东恒通化工股份有限公司。公司位于山东省临沂市郯城县,占地170多万平方米,是集煤化工、盐化工及热电联产于一体的联合化工企业,鲁南苏北最大的化工、化肥、精细化工生产基地,名列中国化工企业百强。
“十三五”期间,阳煤恒通以建设恒通化工产业园区为总目标。通过对园区产业链进行完善及优化升级,将形成以煤盐资源为源头,以甲醇制烯烃及烯烃后加工、离子膜烧碱及乙烯法PVC、氯碱化工为核心,以大型热电联产装置为优势的大型煤盐化热一体化园区。
基于实际需要,阳煤恒通在业务生产中,需要配置大量专业生产装置,涉及甲醇装置、MTO装置、PVC装置、离子膜烧碱装置、双氧水装置、三氯化磷装置等。
同时,为保障生产工艺的连续性,需要为这些生产装置配套DCS、控制系统、保护系统,而为这些系统提供高可靠的电力保障,就成为能否实现连续性生产的关键。
经受极端考验 维谛技术(Vertiv)工业UPS始终可靠运行
此前,阳煤恒通应用的为普通UPS产品类型,但是在煤化工应用场景下,这种类型UPS产品的可靠性明显不足,不仅生产工艺连续性面临挑战,更为整体业务的开展带来很大隐患。
为此,阳煤恒通在2014年5月启动了UPS系统改造项目,而且在产品选型上,确定选用专门针对工业领域研发的工业UPS。
最终基于对维谛技术(Vertiv)品牌实力的信赖,在多个厂区应用了其提供的在工业领域享有盛誉的Chloride® FP系列工业UPS。
通过长期实际运行证明,Chloride® FP系列工业UPS以出色的性能表现,使阳煤恒通感受到了卓越的应用体验,并为其业务的持续开展创造了显著价值。
凭借突出的高可靠性,Chloride® FP系列工业UPS为DCS系统、控制系统、保护系统等关键负荷提供了稳定的电力支撑,保障了装置生产工艺的连续性。
在极端恶劣的物理环境和复杂的电网环境下,Chloride® FP系列工业UPS多年来一直可靠运行。
基于这款高性能产品的守护,即使是电网电压波动,甚至非计划停电,生产装置配套的各种系统也始终未受到任何影响,极大保证了阳煤恒通生产效率、生产绩效的提升。
实践中彰显“工业价值,专业守护”核心技术价值
目前,Chloride® FP系列工业UPS已经在阳煤恒通多个场合安全运行了4年多的时间,充分体现了这款产品在为工业客户创造更大价值上的性能优势。
Chloride® FP系列工业UPS是维谛技术(Vertiv)有限公司集多年UPS设计制造经验,结合最先进的控制技术和电子电力转换技术所开发的工业现场环境专用产品。能够很好应对工业生产场合中的粉尘、腐蚀性气体、高低温、噪音海拔、干燥或过湿等各种恶劣的环境条件,以及谐波干扰、浪涌冲击、特殊电压、特定运行方式等电网要求,在工业市场拥有强大的号召力。
Chloride作为维谛技术(Vertiv)旗下全球强势产品品牌的一员,是全新工业时代的百年品牌。始终坚持在保证产品可靠性的前提下创新,基于成熟的设计经验及深厚的技术积淀研发的工业UPS产品,具有满足不同行业标准、完美适应工业应用环境的可靠品质。为工业客户提供工业设备和控制系统供电安全保证,在广泛的实践中深刻彰显了“工业价值,专业守护”的核心技术价值。
关于维谛技术(Vertiv)
维谛技术(Vertiv)致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展, 并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术(Vertiv)帮助现代数据中心、通信网络、商业和工业设施克服所面临的艰巨挑战,提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。维谛技术(Vertiv)总部位于美国俄亥俄州哥伦布市,拥有约2万员工,在全球130多个国家开展业务。如需了解更多的信息,欢迎访问VertivCo.com,售前热线4008876526。