大家好,我是小编维D,过去两个半月里,在“维力全开,谛造价值--2018维谛技术(Vertiv)关键基础设施巡展”活动中,你知道是什么在业内产生了深远影响,并迅速掀起了一股探讨产品价值的热潮?
对,是的!
维谛技术(Vertiv)开创性提出的“八大核心技术价值”理念。
这些核心技术价值不仅为业界带来了革新,更与各个行业的客户息息相关。它是维谛技术(Vertiv)基于最佳实践经验及客户业务痛点提炼而来的,而核心技术也才是解决客户痛点的根本。
接下来,小编带你看看这“八大核心技术价值”都有哪些干货!
强调UPS本质特征和核心需求
UPS系统的可靠性对于数据中心的安全运行起到至关重要作用。根据全球统计数据,UPS系统故障是引发数据中心宕机的第一因素,占比高达29%。所以高可靠性是UPS设备核心价值所在。
如果把UPS设备比作一棵大树,高能效、易维护、易扩容、节地性等特性是这颗大树茂盛的枝叶,但高可靠性才是这棵大树赖以生存的树干。

正是基于对UPS设备核心价值的准确理解,作为全球UPS行业领导品牌的维谛技术,提出“不妥协的可靠性”UPS产品核心价值理念。即在UPS产品设计上,将实现更高的可靠性作为产品的设计的基因和第一要务。
在实现业界UPS更高的可靠性的前提下,兼顾高效率与高可维护性。Vertiv eXL系列大功率高频UPS产品,就是这一产品价值理念的完美体现,实现了高可靠性、高可维护性和高效率的完美融合,开启大功率高频机2.0的时代。
维谛技术依托于50年以上的UPS研发历史积累,秉承“不妥协的可靠性”理念,在工频、高频及模块化三大类UPS产品维度上,均实现业界更高的产品可靠性,为不同类型需求的数据中心运行提供最高可靠性的供电产品保障。
一站设计+拒绝短板+整体交付+全生命周期管理
模块化数据中心看似由不同类别的设备组成,但由于布局紧凑、连接紧密、热密度高、能量流动强度大,对各子系统的运行考验远高于传统方案。
模块化数据中心对其子系统的耦合、连动、应急处理、综合管控,提出了更严苛的要求,而且存在诸多专业细节和风险点。

针对现实难题,维谛技术(Vertiv)凭借先进技术和经验积累,基于“1-DNA智慧融合”价值理念研发的SmartSolutions系列智慧型数据中心解决方案,涵盖了数据中心基础设施的所有层面,设备之间的协议和配合,都是经过在工厂内部调测无缝对接,而且在外观设计上也保持一致。
维谛技术(Vertiv)不会把未经验证的系统级风险,放到客户数据中心做实验,并通过“1-DNA智慧融合”核心技术价值,使得解决方案几乎没有短板可言,帮助客户圆满解决了上述所有顾虑。
以领先热管理技术成就业界最优TCO
数据中心用户一直探索在确保可靠的前提下实现极致节能的技术。其中,冷却技术所承载的节能任务艰巨,同时必须确保安全可靠。
另外,数据中心水资源的严重消耗也已经逐渐成为制约数据中心安全运营的瓶颈。因此,提高可靠性、降低能耗与用水,是现代数据中心空调系统规划设计的努力方向。

维谛技术(Vertiv)旗下品牌Liebert,于1965年生产出了世界上第一台精密空调,在50多年中专注于精密空调的研发与创新、成就业界最佳TCO的极致技术,并在这个领域一直占据领先地位。
维谛技术(Vertiv)先后推出的Liebert®SDC2智慧双循环节能空调、Liebert® PEX4超高能效精密空调、Liebert® VCC集中式冷凝器等创新方案,能够帮助更多、更大规模的数据中心实现高可靠、高灵活、环保无水的极致节能。
以全链路视角实现供配电集控
在全新的建设趋势下,数据中心供配电系统需要统一工程界面和管理界面,从全链路角度管理,更大程度地提升链路的供配电可靠性、连续性、安全性。

如何实现数据中心供配电系统优化设计和智能化管理的需求,维谛技术(Vertiv)推出以下两款创新型全功率链产品级方案。
PTMS全功率链智能管理系统和APT全功率链电力模组方案,通过模组预制和自动运维,提高了现场部署和运维管理效率,全面、有效地满足了数据中心对供配电的所有要求。
为关键负载构建高可靠的电源分配与管理,提升全功率链的可靠性和可管理性,保障系统高效运行,实现了系统“智慧的全连接”。
完美匹配工业应用环境
工业用UPS与布置在数据机房内,洁净度、温湿度等运行环境条件能够得到有效保障的信息环境用UPS相比,具有很大的不同。
在实际应用中,工业用UPS必须按照工业应用场景需求部署,必须靠近负载,需要面对工业生产场合中的粉尘、腐蚀性气体、高低温、噪音海拔、干燥或过湿等各种恶劣的环境条件,以及谐波干扰、浪涌冲击、特殊电压、特定运行方式等电网要求。
因此,工业用UPS的应用始终追求完全适应工业领域特殊的应用环境可靠性,专业保障客户工业业务价值。

Chloride(克劳瑞德)作为维谛技术(Vertiv)旗下全球强势产品品牌的一员,是全新工业时代的百年品牌。
始终坚持在保证产品可靠性的前提下创新,基于成熟的设计经验及深厚的技术积淀研发的工业用UPS产品。
具有满足不同行业标准、完美适应工业应用环境的可靠品质,在工业领域一直享有盛誉,为工业客户提供工业设备和控制系统供电安全保证,深刻诠释了“工业价值,专业守护”的理念。
明晰直流电源最基本的职能与价值
在万物互联的时代,对于网络稳定与可靠的要求越来越高。直流电源作为通信网络中的动力设备,是至关重要的一个环节。因此,“可靠并可长久稳定运行”成为了通信网络动力设备最为本质的需求。

“磐石品质,恒定在线”价值理念的提出,正是顺应了这种全新需求的发展趋势。
维谛技术(Vertiv)拥有通信网络能源方面多年开发和网上运行经验,以及一流的电源研发团队,所推出的直流电源系统,广泛应用于全球各个领域和应用场景,已有超过一百万套系统在稳定可靠运行, 保障通信和数据业务恒定在线。
成功实践证明,维谛技术(Vertiv)的直流电源具有磐石一样的品质,一直在为各类网络提供着恒定保障。
数据可用性、系统开放性、应用易用性构建的专业级
随着数据中心经营的需要,越来越多的管理者开始强化基础设施安全和高效运维的展示,以提升运营管理的品牌地位,这就要求DCIM系统不仅是一套运维管理系统,而且还是一套展示系统。

针对这种核心需求,维谛技术(Vertiv)推出了Trellis-Facility数据中心综合管理系统,提出价值保护、价值提升和价值呈现理念,分别解决用户关心的基础设施运行安全、运营效率和品牌支撑的需求,通过数据高可用性、系统开放性以及极致的应用追求,为客户带来“数据中心价值管家 ”的非凡体验。
以结果为导向
随着云计算、大数据、移动通信、社交网络等新兴应用的蓬勃发展,让数据中心行业面临着更大挑战。规模庞大、设备繁多,整个系统变得更复杂,数据中心运行要实现预期结果,必须要从整体视角通盘考虑数据中心的运维管理。

维谛技术(Vertiv)作为业内较早将“全生命周期服务”概念落地实施,并拥有广泛成功实践的厂商,拥有一流的服务组织体系、专业的技术服务团队、丰富的设备与场景服务经验。
依托于最新信息化技术和管理理念开发出数字化运维工具和系统,并应用于数据中心全生命周期的各个关键环节,推动运维管理服务进入全新模式,不断为客户提供具备更高价值的的最佳运维实践--所思即所设、所设即所建、所建即所用、所用即所维。
当前,处在复杂多变的数字世界,各个行业用户的业务在不断发展,其应用需求也持续变化。维谛技术(Vertiv)基于最佳实践经验、客户业务痛点提炼出的“八大核心技术价值”,将为客户业务的持续成功提供全面保障,并顺利实现“关键技术成就永远在线的美好世界”的宏伟愿景。
关于维谛技术(Vertiv)
维谛技术(Vertiv)致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展, 并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术(Vertiv)帮助现代数据中心、通信网络、商业和工业设施克服所面临的艰巨挑战,提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。维谛技术(Vertiv)总部位于美国俄亥俄州哥伦布市,拥有约2万员工,在全球130多个国家开展业务。如需了解更多的信息,欢迎访问VertivCo.com,售前热线4008876526。