Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

致敬--让我们向“生命之花”的守护者点赞!

2018年8月23日

曾经有人问

世界上最美丽的是什么花?

有人说是玫瑰

有人说是牡丹

……

其实,最美丽的那朵花

是怒放的生命之花

800x600-2018-8-23-__--_________________-img-1_248655_0.jpeg

在危急时刻

医院是生命之花的守护者
 

然而,医疗无小事

医疗过程中的任何一点小小差池

都可能造成难以弥补的后果
 

这一点

不仅体现在具体的诊疗细节上

也同样体现在

为医疗信息系统提供支撑的数据中心建设上

800x600-2018-8-23-__--_________________-img-2_248656_0.jpeg

作为典型的生命保障场景

医院数据中心运行一旦出现故障

就将造成严重的后果

而且数字化医疗

更对医院数据中心建设带来了挑战

接下来,分享一个医院数据中心建设的成功实践,看看这家医院是怎样应对医疗数字化挑战的?
 

这么高端大气的医院, 背景来历可不小 而且还肩负着这样的重任

在深圳市坪山区金牛西路,赫然耸立着一座占地6.8万平方米的全新建筑,造型别致,看着特气派,特高大上。这就是深圳直属非营利性公立医院--深圳市萨米医疗中心(简称萨米医疗)

_800x600-2018-8-23-__--_________________-img-3_248654_0.jpeg

说起萨米医疗,她的来头可不小,是深圳首家中外合作的大型公立医院,由深圳市公立医院管理中心和德国汉诺威国际医学创新公司合作建设,在运营上引进国际尖端技术及其学科团队。

800x600-2018-8-23-__--_________________-img-4_248657_0.jpeg

萨米医疗将打造现代化的智能医院作为目标,十分重视医疗信息化建设,并与香港大学深圳医院建立了区域化医院信息系统建设战略合作,承担着为深圳地区公立医院,建立医疗大数据平台积累经验的重任。
 

即使面对诸多挑战 依然坚持精益求精,高标准打造品质工程

萨米医疗与港大深圳医院的战略合作,在医疗信息化领域的意义重大。双方将共同开展区域化医院信息系统软件建设,采用标准化的系统架构,建立分布式的新型数据中心,最终建立医疗大数据平台,以全新的形式为患者提供全新的医疗技术服务。

800x600-2018-8-23-__--_________________-img-5_248658_0.jpeg

而实现这一目标,不仅对医院信息化系统的要求非常高,而且更需要一个高性能的数据中心予以有力支撑。然而,由于特殊的选址,让萨米医疗数据中心建设面临诸多困难和挑战。

 

“在进行整体规划时,基于最大程度利用现有空间和节省成本的考量,萨米医疗选择通过改造一个会议室来完成数据中心建设。

但这也使得工程建设极具挑战性,不仅冷冻水管道、消防管道改造非常麻烦,而且楼层承重需要具有专业资质的权威机构进行检测,要耗费很大的精力。

由于建筑采用玻璃幕墙作为墙体,空调室外机只能放置在楼顶,这导致室外机管路较长,既对应用产品是个考验,并且给施工也带来了更大困难。”

----萨米医疗数据中心项目负责人李嘉隆

 

尽管面对如此严峻的挑战,萨米医疗依然没有降低数据中心建设标准。

800x600-2018-8-23-__--_________________-img-6_248659_0.jpeg

“无论是保障患者健康安全,还是萨米医疗肩负的重任,都要求我们对数据中心的建设精益求精,对数据中心工程的品质要求不能有一丝松懈。”

----萨米医疗数据中心项目负责人李嘉隆

 

要求这么高的数据中心建设 究竟会应用怎样的产品和解决方案呢?

精益求精的建设理念,自然也对关键基础设施的应用带来了极高要求,这一点对于设备供应商来说,也同样没有丝毫妥协的余地。

800x600-2018-8-23-__--_________________-img-7_248660_0.jpeg

在数据中心高标准建设的基础上,萨米医疗结合医院业务设备集中、密度高,热负荷大,数据流波峰明显等特殊性,对应用产品方案提出了具体且严格的要求,并最终采用了维谛技术(Vertiv)提供的 SmartAisle™模块化数据中心解决方案。

800x600-2018-8-23-__--_________________-img-8_248661_0.jpeg

“维谛技术(Vertiv)在数据中心市场处于领先地位,而且在全国医疗领域拥有非常丰富的应用案例,同时解决方案也完全符合萨米医疗对数据中心精益求精的建设理念。”

----萨米医疗数据中心项目负责人李嘉隆

 

满足极致追求 实现数据中心可靠与节能的完美平衡

在实际应用上,这款方案带来的价值非常明显,尤其是安全性和节能性更是值得称道,为萨米医疗数据中心的可靠、绿色运行奠定了坚实基础。

方案的安全性主要体现在两个重要维度。首先,供配电全部采用了维谛技术(Vertiv)的产品,全链路产品无缝衔接,完美融合,没有短板存在。

800x600-2018-8-23-__--_________________-img-9_248662_0.jpeg

在产品层面上,方案配置了 Liebert®eXM系列UPS,其独特的散热风道设计,与关键元器件隔离,使系统免遭积尘可能带来的断电风险。在单机高可靠性的基础上,方案采用符合UPTIME T4标准的2N双母线架构,使机房进一步具备容错能力。

800x600-2018-8-23-__--_________________-img-10_248663_0.jpeg

同时,还配置的SPM服务器电源管理系统,能够实现对每一个设备的实时监测,按照实际需要为最关键的负载提供可靠的电源保障。

其次,安全性在运维管理上也得到了很好地体现。方案搭载了DSView管理软件和MPU系列IP型KVM,赋予运维管理人员对IT设施进行远程集中带外管理的能力,减少了人员出入数据中心的概率,提升运维效率的同时也提升了数据中心的安全性。

对于具有国际背景的萨米医疗而言,建设一个绿色节能的数据中心,无疑对其树立新型医疗单位的形象具有重要意义。

800x600-2018-8-23-__--_________________-img-11_248664_0.jpeg

遵循这一理念,萨米医疗数据中心专门采用了维谛技术(Vertiv)的 Liebert®CRV高能效列间空调,这款系统的能效比高达4.11,结合冷热通道隔离设计,使得交付后的数据中心既符合GB50174-2017《数据中心设计规范》要求,也完美实现了绿色节能的预期目标。
 

卓越的价值体验 为应对医疗数字化挑战树立典范

通过应用SmartAisle™解决方案,萨米医疗成功建设了一个高性能的数据中心,这款方案基于“1-DNA智慧融合”的价值理念,无论是整体研发设计,还是实际性能,都完全达到了项目的预期目标。“一站设计+拒绝短板+整体交付+责无旁贷”,是这款方案的核心优势。

800x600-2018-8-23-__--_________________-img-12_248665_0.jpeg

在具备高可靠、高节能的同时,这款方案先的模块化设计,为萨米医疗数据中心构建了灵活、富于弹性的基础架构,可以随时响应业务需求。工程产品化的研发设计,大大缩短了工程周期,而且节省了空间,并营造了整齐划一的整体环境。

作为深圳医疗行业第一套双排模块化数据中心,萨米医疗数据中心的落成,完美契合了其在深圳区域医疗信息化的样板定位。

800x600-2018-8-23-__--_________________-img-13_248666_0.jpeg

工程建设完成后,吸引了国内35家三甲医院用户前来参观、考察,并获得了一致好评。面对数字化时代医疗数据中心建设的挑战,萨米医疗的成功实践,无疑为医疗行业打造了一个标杆工程。

 

关于维谛技术(Vertiv

维谛技术(Vertiv)设计、制造关键基础设备及管理软件并提供相关服务,保障数据中心、通信网、商业和工业设施的核心应用的良好运行环境,致力于维系数字世界的真谛。维谛技术(Vertiv),前身为艾默生网络能源有限公司,为当前不断发展的移动和云计算市场提供供配电、热管理和基础设施管理解决方案,旗舰产品品牌包括Chloride®、Liebert®、NetSure™和Trellis™。了解更多信息,请访问VertivCo.com

选择您的本国语言