Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

这些"上天遁地"重大项目都喜欢选择什么电源产品?

2018年12月7日

电源产品应用领域广泛,数据中心、通信系统、户外基站、地铁、铁路等重要场合都需要高品质电源系统提供可靠支撑。同时,这些场合根据实际情况,针对电源产品的应用也有着特定需求。

本文特别精选部分案例,来看看这些重大项目的首选电源产品吧!

维谛技术(Vertiv)在电源产品的研发及应用技术上一直拥有领先优势,无论是高压直流电源、通信电源,还是户外一体化电源,能够为用户的各种特定场合提供全面的解决之道。

高品质直流电源在民航ADS-B工程建设中实现大批量应用

自2016年以来,我国全面启动ADS-B建设工程。在ADS-B东部和西部地面站建设中,需要部署接收机、ATC应答机等大量关键设备,这些设备运行的安全与否,直接影响着ADS-B系统的正常运行以及运行效率,所以安全可靠的电力保障对民航系统的正常运作有至关重要的作用。

800x_-2018-12-07-2_255284_0.jpg

维谛技术(Vertiv)为全国范围内ADS-B系统地面站建设,提供了大批量多制式嵌入式供电系统。该项目针对产品的要求,除了在可靠性、可用性上要完全达到预期标准之外,更要求产品在设计上能够满足在19英寸8U高狭小空间安装的特殊需求,并针对电源规格也提出了具体的要求。

护航青藏铁路通信系统安全运行十余年

青藏铁路起于青海省西宁市,途经格尔木市、昆仑山口、沱沱河沿,翻越唐古拉山口,进入西藏自治区安多、那曲、当雄、羊八井、拉萨。全长1956公里,是重要的进藏路线,被誉为天路,是世界上海拔最高、在冻土上路程最长的高原铁路

800x_-2018-12-07-3_255285_0.jpg

青藏铁路自开通以来就在调度指挥中心以及格尔木到拉萨段沿线站点通信系统建设中,应用了维谛技术(Vertiv)提供的大批量NetSure系列、PS系列通信电源系统。

800x_-2018-12-07-4_255286_0.jpg

自正式上线运行以来,维谛技术(Vertiv)的产品一直运行良好,从未因重大故障导致通信负载掉电,体现出了非常好的可靠性和环境适应性。有的设备最长已经安全运行了十余年的时间,最短的也有4年左右的运行时间,为青藏铁路的安全运营给予了有力支撑。

西成高铁沿线站点通信电源产品应用的最佳选择

作为我国首条穿越大巴山脉和秦岭的铁路客运专线,西成高铁采用了高规格的设计和建设标准以及严格的施工运营管理技术,尤其对作为沿线站点信号与信息传递重要载体的通信系统的建设给予了更多关注,并针对关键的通信电源产品应用提出了极高要求。

800x_-2018-12-07-5_255287_0.jpg

由于铁路跨越地域广,环境复杂,自然条件严酷,而且电网环境恶劣,通信电源系统在铁路沿线站点的应用需要面对更多挑战。

维谛技术(Vertiv)为西成高铁提供的Netsure系列、PS系列通信电源产品,其性能品质在铁路场合的广泛应用中经过了严格的实践验证,已经成为引领铁路通信系统最高等级要求的风向标。

在实际运行中,维谛技术(Vertiv)的两款高品质电源产品,以其出色的性能表现,为西成高铁重要的通信系统提供了高可靠的电力保障,助力西成高铁实现安全运营。

卓越产品性能助力张呼高铁安全运营

张呼高铁(张家口至呼和浩特)是国家中长期铁路网规划中“八纵八横”高速铁路主通道京兰通道的重要组成部分,是连通西北、华北、东北地区的重要通道,也是内蒙古首条新建高速铁路。

800x_-2018-12-07-6_255288_0.jpg

在该项目建设中,应用了维谛技术(Vertiv)提供的NetSure系列多个单元的电源产品、Liebert®ITAGXE系列高品质UPS系统及配电系统,广泛部署于张呼铁路沿线基站、信号中继站、车站通信机房,担负保障通信系统安全运行的重任。

基于实际运行的检验,这些产品的关键指标,都完美符合高铁的特殊标准,真实体现了产品的优异性能。

多功能通信电源连续应用于武汉铁塔地铁公用移动通信网络建设项目

在中国铁塔武汉分公司地铁7、8、11、21号线一期公用移动通信网络多功能通信电源项目招标中,维谛技术(Vertiv)继武汉地铁3号线及机场线、6号线之后,再次为该项目提供了专门应用于地铁多用户公用移动通信网络一体化供电解决方案。

800x_-2018-12-07-7_255289_0.jpg

维谛技术(Vertiv)基于领先的研发实力和产品平台,在NetSure 731系列组合式通信电源产品的基础上,专门开发出适用于地铁多用户公用移动通信网络一体化供电解决方案,很好地适应了地铁场景移动通信网络的一体化、快速建设要求。

800x_-2018-12-07-8_255290_0.jpg

该方案有效实现了多种交直流网络设备的一体化综合供配电,并可实现多用户电量计量及汇总,而且在保证供电可靠性的基础上,具有节能、节地、维护便利的显著特性,圆满解决了在地铁特殊应用场景中建设公用移动通信网络选址难的实际问题。

直流电源产品研发实力在中国移动直属重点项目得到完美体现

中国移动私有云资源池(呼和浩特、哈尔滨数据中心)需要将336V/-48V嵌入式电源设备,安装在19寸标准服务器机柜内,提供336V高压直流转48V直流电给服务器供电。

根据项目的实际需求,中国移动针对应用产品提出了极为细化的具体要求,产品在具备可靠性能的同时,还需要满足在特定规格及快速安装方面的要求。

800x_-2018-12-07-9_255291_0.jpg


维谛技术(Vertiv)为该项目提供的 NetSure系列直流电源系统,以领先的技术参数和工艺设计,以及结构紧凑、容量大、高功率密度等突出特性赢得了中国移动的高度评价。

eBase解决方案高效满足四川铁塔建站需求

四川铁塔为了建设具有一流水平的基站,以此保证能够充分满足各运营商的个性化需求,针对产品的可靠性、节能性、节地性以及运行效率,都提出了具体要求,并最终采用了维谛技术(Vertiv)创新推出的NetSure™eBase共站能源运营平台解决方案。

800x_-2018-12-07-10_255292_0.jpg


该解决方案,无论是在满足快速建站需求上,还是实现基站高可靠、高效率、低成本运营以及智能化管理等方面,都圆满达到了客户对产品的预期要求。

eBase通过模块化和结构化的设计,对供配电、配线、热管理、空间收纳、智能监控等功能单元进行一体化提供。同时,各个功能模块之间能够灵活、无缝组合,可根据室内、室外不同站点的场景要求,提供相应的解决方案,满足快速建站和分期部署提高资产利用率的要求,并能够大幅降低建设及运营成本。

EPC系列户外电源服务云南铁塔高效完成基站建设

在云南移动某年度户外开关电源集中采购项目招标中,云南铁塔在要求应用产品完全适应铁塔基站建设的全新特点之外,根据自身实际情况,在环境适应性、可维护性、扩容性等其他方面也提出了更高要求,并全面采用了维谛技术(Vertiv)旗下具有较强环境适应能力和优异品质的EPC系列一体化户外电源。

800x_-2018-12-07-11_255280_0.jpg

EPC系列一体化户外电源集性能可靠的通信电源系统和品质卓越的户外防护机柜于一体,集成了各项系统,安装灵活,可实现快速建站。

其中,户外防护机柜达到了IP55防护等级,具有出色的防水、防尘、防潮功能,非常适合铁塔基站所处的运行环境;通信电源系统具备整流、配电和远程监控等一体化功能,能够在极端环境温度下正常工作。

该系统模块采用在线热插拔技术,维护简单,同时先进的模块化设计使得系统可灵活实现升级扩展,免除了客户的后顾之忧。

 

 

 

 

 

关于维谛技术(Vertiv)

维谛技术(Vertiv)致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展, 并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术(Vertiv)帮助现代数据中心、通信网络、商业和工业设施克服所面临的艰巨挑战,提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。维谛技术(Vertiv)总部位于美国俄亥俄州哥伦布市,拥有约2万员工,在全球130多个国家开展业务。如需了解更多的信息,欢迎访问VertivCo.com,售前热线4008876526。

 

选择您的本国语言