没错,维谛技术(Vertiv)的UPS产品又获奖了,还是同时赢得两项业界殊荣。
5月18日,在《UPS应用》杂志社主办的“第十四届UPS供电系统及其基础设施技术峰会暨用户满意度调查结果揭晓大会”上,维谛技术(Vertiv)一举荣获“用户满意品牌”和“十强企业品牌”两个奖项,再次彰显了在UPS领域的领先地位和满足用户需求的卓越能力。
01. 这些奖项到底有什么来头
这项在业内具有较高权威性和公正性的调查评选活动,旨在评选出上一年度用户最信赖的UPS品牌及其相关产品,而评判标准是以用户口碑为实据,运用统计方法得出量化评价结果,综合考量UPS厂商的技术创新、产品质量、节能高效、服务水平等多方面的实力。
能够在这项调查评选中获奖,无疑是UPS厂商整体优势最真实的体现。
02. 殊荣背后的秘密是什么
进入2018年,维谛技术(Vertiv)屡获殊荣,更获得行业最重量级奖项--“2017-2018中国UPS市场年度占有率第一”大奖(赛迪顾问)。闪耀的奖牌背后,必定是与深厚的积淀、一贯的坚守和持续的创新分不开的。
40年,在岁月的长河中只是一瞬间。但是,一家企业40年始终用执着、创新的精神,致力于UPS产品性能的不断提升,更好地满足客户需求。这是一种与生俱来的特质,还是为客户创造更大价值的无限追求?
对于维谛技术(Vertiv)而言,这既是公司肩负的使命,也是其价值观的体现。
维谛技术(Vertiv)在UPS领域的发展,是一个真实而又漫长的故事。
在长达40年的UPS发展史中,一直为实现产品价值的最大化而努力,并在UPS的功率密度、可靠性、可用性、效率、节能性、扩展性、适用范围等专业维度上持续改进,拥有深厚的技术底蕴和经验积累。
03. 以领先产品提升客户价值
作为全球关键供电设备领先企业,维谛技术(Vertiv)对于UPS的应用发展,有着自己独到的见解。其UPS的研发创新,都建立在准确分析客户的需求点,以及实际应用痛点的基础之上。基于这个因素,在UPS的研发设计时绝不以牺牲可靠性为代价,而“不妥协的可靠性”正是其产品的核心竞争力。
基于这一理念,维谛技术(Vertiv)凭借在研发和生产方面的领先优势,已经向全球推出了多个系列,涵盖各个功率段的高品质UPS系统,并在广泛的可靠运行中不断积累着良好的市场口碑。
近几年来,维谛技术(Vertiv)根据市场发展和需求变化接连推出多款创新产品。
从适用小型场合的Liebert®GXE系列、具备“可靠、极致、创新、灵活”核心价值的Liebert®ITA2系列等小功率UPS,到安全与节能完美融合的Liebert®eXM系列中功率UPS,再到开启大功率高频UPS 2.0时代的Liebert® eXL系列、单机容量达到3.4MW的Liebert®Trinergy™Cube系列等大功率UPS,其多元化的产品完美演绎了,以“分级可用性”精确匹配客户不同业务需求的价值主张。
这些产品都拥有独特的产品特点和差异化竞争优势,而且印证了维谛技术(Vertiv)通过交付领先产品,从而提升客户价值的承诺。
关于维谛技术(Vertiv)
维谛技术(Vertiv)设计、制造关键基础设备及管理软件并提供相关服务,保障数据中心、通信网、商业和工业设施的核心应用的良好运行环境,致力于维系数字世界的真谛。维谛技术(Vertiv),前身为艾默生网络能源有限公司,为当前不断发展的移动和云计算市场提供供配电、热管理和基础设施管理解决方案,旗舰产品品牌包括Chloride®、Liebert®、NetSure™和Trellis™。了解更多信息,请访问VertivCo.com