618,对京东而言,将不再仅仅是店庆日这么简单。
在前不久举行的618启动会上,京东宣布,未来12年京东在向技术转型。
京东云计算、无人技术以及人工智能客服以及大数据应用等,每一次技术都在618进行试水,此后进行大规模应用。
由此看来,618将成为京东技术创新的前沿阵地,而在这背后无疑需要高性能的数据中心提供有力支撑。
位于江苏宿迁的京东云华东数据中心项目,是京东第一个自建数据中心,全力支撑着京东商城、京东金融以及京东云重要客户的业务需求。
作为标杆性项目,京东云华东数据中心按照世界一流数据中心的理念设计和建设,而在数据中心生命周期中最重要的基础设施设备环节,其一期、二期建设都大批量应用了维谛技术(Vertiv,原艾默生网络能源有限公司)提供的高品质产品方案,为建设具有一流竞争力的数据中心予以了强大保障。
按照国内最高T4标准建设
京东云华东数据中心整体由4个模块和1栋综合大楼组成,总占地面积将近6万平方米,可以提供20万台的服务器安装和运营能力,存储能力不小于32EB,计算能力不小于128千万亿次每秒。
目前,京东云华东数据中心一期已经投产两年,二期投产一年,使用率已接近100%,并保持了高可靠、高效率运行。
京东云华东数据中心出色的运行效果得益于严格的建设标准。在规划建设阶段,京东为了实现更好地支撑各项业务不断发展的目标,从设计到施工,从制冷到供电都采用了当下最先进的技术,并将数据中心等级定位为国内最高的T4级别的水平,而且充分考虑了未来的扩展与升级等。
实测数据中心年均PUE≤1.3
在可靠性、可用性之外,绿色节能是京东云华东数据中心在建设时最为看重的一点。可以说,将绿色节能理念贯穿于整个生命周期,是京东云华东数据中心一直遵循的原则。
从最初的概念设计到产品选用、施工建造,一直到投产后的运营管理,京东云华东数据中心积极践行这一理念,尤其在基础设施建设层面应用了创新的节能产品方案。
事实上,基于不懈努力和节能意识,京东云华东数据中心在绿色节能运行上也实现了预期目标。根据实测数据,京东云华东数据中心年均PUE≤1.3,取得了出色的节能效果,在华东地区达到领先水平。
安全可靠、高效节能的产品选型标准
京东云华东数据中心能够有很好的运行效果,一方面缘于秉承的实用性、先进性、标准化和现代化的设计原则,以及在多维度上的技术创新和突破;另一方面,则来自于关键基础设施设备的有力支持。
全力保障关键负载用电的高可靠性,是京东云华东数据中心的核心目标之一。
针对相关供配电系统的应用,京东云华东数据中心遵循了安全、可靠、高效、节能的严格标准,并基于对维谛技术(Vertiv)“不妥协的可靠性”的研发理念和产品高可靠品质的信赖,在一期、二期项目建设中都应用了维谛技术(Vertiv)提供的大批量产品。
产品应用完美达到预期效果
在项目建设中,京东云华东数据中心分别应用了维谛技术(Vertiv)提供的Liebert®SPM服务器电源管理系统,以及Liebert®eXM系列、NX系列等久经实践考验、又极具市场口碑的UPS系统。
基于在实际运行中的出色性能,维谛技术(Vertiv)的各款产品为京东云华东数据中心提供了有力支持。尤其是两款UPS系统的应用,在实际运行中的各项性能指标均达到了京东云华东数据中心的预期要求,为关键负载提供了高可靠的电力保障,并基于高效率运行和节能优势,有效助力数据中心实现了低PUE值目标。
基于实际运行考验的产品亮点
从实际性能和技术特性而言,Liebert®eXM系列UPS具有稳健的内外架构,能够轻松处理输入故障、负载故障、瞬时过载、输入电源干扰等不利因素,具备出色的可靠性。
在ECO智能模式下,系统可持续实现最大99.1% 的效率,即使双变换模式下效率也高达96.5%。同时,优化的风道设计、人性化的操作界面及主动性维护,也大大提高了系统的可用性。
Liebert®NX系列UPS集中体现了维谛技术(Vertiv)数十年大功率UPS的研发技术和工程经验,在可靠性、可用性、安装部署、节省空间等方面均具备领先优势。
而绿色节能特性、过硬带载能力更是其突出亮点:
- 系统高于0.99的功率因数、低于3%的输入谐波电流,构造了纯净的电力环境
- 而且整机效率高达95.5%,节能效益明显
- 对于新型服务器负载,可比传统UPS多带12.5%的负载
作为中国领先的自营电商平台,京东在所属互联网行业有着极大的影响力和标杆地位,其在第一个自建数据中心中,通过应用维谛技术(Vertiv)提供的领先产品方案,实现了高密度+低成本、快速部署、高度整合、节能低耗的最优结合。在行业内,起到了良性的影响作用,为同类数据中心建设树立了良好的典范。