Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

承诺式交付,所设即所得 | 维谛技术(Vertiv)成功化解“设计PUE≠交付PUE”痛点

2023年8月24日

作为一项重要的能效考核指标,PUE衡量着数据中心是否绿色节能。“东数西算”的启动加速了PUE的升级,明确要求东部地区数据中心集群PUE小于1.25,西部地区小于1.2。然而,对于数据中心用户来说,在利用各种节能策略降低PUE的过程中,一直面临着“设计PUE≠交付PUE”的痛点。如何让设计PUE变成实际运行的PUE,从而顺利通过数据中心能评及节能监察,迎接2025年能效大考,成为业内共同面对的课题。

 

800x350-zh-cn-news-2023-08-24-2.jpg

 

实地调研发现:“设计PUE≠交付PUE”

在数据中心的建设运营中,设计PUE并不足以采信,而实际运行的PUE才是其能效比的真实反映。根据维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)近年来的实地调研发现,新建大型数据中心设计PUE与运行PUE普遍存在0.2的差异,这种现象在大型水系统数据中心显得尤为突出。

 

探索造成差异的主要原因

  • 首先是负载差异,低载能效不等于满载能效。数据中心在规划阶段往往按照满载条件进行设计,在交付运行后负载率都是缓慢提升,在低负载率下能效会受到很大影响。
  • 其次是设备差异,单点高能效不等于全年高能效。数据中心全年PUE是根据温湿度和负载环境不断变化的综合结果,但是一些节能方案往往强调极端的能效值,控制切换和利用自然冷能力大幅偏离设计,部分设备能效也随运行时间快速衰减,偏差会越来越大。
  • 再有是交付差异,实验环境不等于现场环境。在工程施工中,由于对设备运行工况缺乏深度理解,会面临各种问题,比如,工程施工的错位影响风道和气流组织,就会影响设备运行的能效。针对设计PUE与运行PUE不一致,需要深刻理解造成差异的原因,并采取有效的手段,在源头上解决问题。此外,随着能效环保政策不断趋于严格,数据中心的能效考核也开始兼顾PUE、CUE(碳利用效率),并在政策上对WUE(水资源利用效率)提出了更高要求。因此,需要在少用水或不用水的前提下实现真实PUE的交付。

 

“可信超低PUE”架构,显现PUE真正价值

维谛技术(Vertiv)一直在积极探索降低PUE的技术手段,实现设计PUE和交付PUE的一致。维谛技术(Vertiv)认为,可信超低PUE的全流程解决之道,在于可测量的分布结构、可验证的产品能效、可信任的工程交付,从先进技术的应用、高能效产品到专业团队的数字化施工,全面消除造成设计PUE≠交付PUE的因素。对于数据中心能效目标的达成,创新技术是最重要的驱动力。以PUE小于1.25的节能要求为例,维谛技术(Vertiv)通过分解制冷因子CLF、供电因子PLF、建筑能效因子,已经形成了成熟的技术路径。

CLF制冷能效水平的控制,是PUE目标达成的关键。维谛技术(Vertiv)通过最大化利用自然冷源、提高进回风温度、降低机械制冷功耗、优化气流组织等技术手段,将CLF控制在0.17以内。同时,维谛技术(Vertiv)基于优化供电架构和布局、提升UPS转换效率、缩短供电链路,实现PLF小于0.06。此外,通过建筑节能保温、节能型照明设备的使用,将建筑能效因子控制在0.01以内。

 

了解维谛技术(Vertiv)在各个专业环节上推出的相应创新技术方案

  • 在制冷方面,“混动双擎”热管技术采用氟泵优先模式,而且氟泵功能开启的室外温度条件从5度提升至22度,全年自然冷源的利用时长增加了2500小时以上,无水制冷能效提升了20%。在“混动双擎”技术的支持下,维谛技术(Vertiv)还推出了一系列分布式制冷方案,灵活适应多种场景需求。
  • 在供电方面,维谛技术(Vertiv)独创的UPS动态在线模式,能够实现99%的运行效率,系统能效提升超过2%。此外,VertivTMLiebert®APT2.0预制式电力模组是PLF小于0.06的重要保障,这款方案实现了供电链路的全融合,效率提升了2.5%,并能节省30%以上占地空间。
  • 不仅如此,在创新的技术方案组合之外,维谛技术(Vertiv)在专业、标准、产品、人才、交付等维度,为落地可信超低PUE构建了强大的平台保障。目前,维谛技术(Vertiv)的可信超低PUE交付已经拥有广泛的成功实践,并实现了行业、区域与规模的全覆盖。

作为维谛技术(Vertiv)集丰富经验、领先产品技术打造的节能架构,可信超低PUE基于对架构设计、产品应用、节能调优及最终交付等专业细节的严格把控,能够为客户带来“过能评、去风险、保验收、可承诺”的核心价值,落地“承诺式交付,所设即所得”的目标。

 

 

关于维谛技术(Vertiv)

维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展,并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术(Vertiv)帮助现代数据中心、边缘数据中心、通信网络、商业和工业设施客户所面临的艰巨挑战,提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。Architects of Continuity™恒久在线,共筑未来!如需了解更多信息,欢迎访问Vertiv.com,售前热线400-887-6526。

选择您的本国语言