Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

“世界最大单体免税城”正式营业!维谛技术(Vertiv)为cdf关键业务保驾护航

2022年11月1日

你有多久没有购物狂欢了?

是否想体验一下

集高奢、艺术、潮流于一身的购物天堂?

10月28日, cdf海口国际免税城正式开业!

近30000平方米的高奢通体主力店

全球旅游零售面积最大的香化世界

片源最多的球幕飞行影院

国内外知名艺术展览“遇见博物馆系列”

沉浸式美食艺术空间……

这些都将刷新你的购物体验

 

800X350-zh-cn-news-2022-11-01-2_369631_0.jpg

 

作为“世界最大单体免税店”,cdf海口国际免税城携手800多个国际国内知名品牌,为消费者打造了一个购物的“天堂圣地”。

 

随着cdf海口国际免税城的正式开业,维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)旗下的多款产品和解决方案,也开始履行重要使命,为免税城的多个关键场景的安全运行提供保障。

 

作为海南自贸港的一颗明珠,cdf海口国际免税城整体项目建筑面积28万平米,经营面积19.15万平米。

 

对于cdf海口国际免税城来说

如此大规模的零售综合体

保障业务的稳定开展非常重要

这自然离不开关键基础设施的支撑

 

中免集团基于高可靠性、高节能性、高可维护性的选型标准,在免税城的重要控制系统、网络交换等关键环节,全线应用了维谛技术(Vertiv)提供的产品和解决方案。

 

800X350-zh-cn-news-2022-11-01-1_369619_0.jpg

 

维谛技术(Vertiv)的产品被部署在cdf海口国际免税城信息中心、消控中心、楼层弱电间、门店收银台、特殊仓储间及充电间等多个重要的业务场景,为免税城各个运营系统的安全、稳定运行奠定了可靠基础,从而也为消费者获得良好的购物体验提供了保障。

 

部署更快速,大幅缩短施工周期。

 

产品基于工程产品化、预制化的设计,VertivTM SmartAisleTM 2微模块解决方案在较短时间内就实现了快速的部署,大大缩短了项目交付周期,保证了业务系统的及时上线运营。

 

运行更可靠,打造更强业务保障。

 

VertivTM Liebert®APT预制化供配电模组、Liebert®EXL 系列高频UPS 、Liebert®Hipulse U系列工频UPS、Liebert®ITA2新一代小功率UPS等都采用了系统级的高可靠性设计,在实际运行中具有更强的安全性、稳定性,为客户业务场景提供了有力的电力保障。

 

使用更智能,运维管理更轻松。

 

维谛技术(Vertiv)多个产品均搭载了智能AI模块,不仅提升了运维管理效率,实现无忧维护,而且保证了系统的运行效率。

 

产品更节能,实现低成本运营。

 

VertivTM Liebert®CRV4列间高效制冷系统、VertivTM Liebert®PEX房间级精密空调的应用,通过创新节能技术,帮助客户轻松达成节能目标,有效节省运营成本。

 

布局更美观,更节省占地空间。

 

产品基于高功率密度设计,大幅节省了占地面积,并且在外观上统一设计,匹配免税城的艺术潮流设计。

 

维谛技术(Vertiv)产品凭借差异化的性能优势、智能化的运维体验,以及“吸睛”的科技感外观,不仅确保了客户价值的提升,而且也打造了大型零售综合体的样板工程,赢得了中免集团的高度评价。

 

cdf海口国际免税城项目的成功实施,是中免集团与维谛技术(Vertiv)彼此良好合作的延伸。早在2014年三亚国际免税城建设中,中免集团就选择了维谛技术(Vertiv)的UPS、精密空调等产品。截至目前,维谛技术(Vertiv)的产品已稳定运行超过8年时间,有力保障了客户业务的安全高效运营。

选择您的本国语言