10月28日,维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)通过线上直播举办了“双碳加持,新锂时代:Vertiv Adapt Li全场景锂电技术分析&全球实践分享”发布会,重磅推出了旗下适用各类场景的全系锂电池技术解决方案。

在发布会上,维谛技术(Vertiv)储能业务全球高级副总裁Jeff Kessen、储能业务全球产品管理总监James Li,国网思极紫光云数科技有限公司设施技术部总监彭广香,维谛技术(Vertiv)亚太区ACP中小功率研发中心(西安)总经理胡大伟、中国区ACP产品部总经理李旭,针对全球锂电应用发展趋势和设计规范、数据中心对锂电池的应用需求进行了深入分析,并分享了维谛技术(Vertiv)的全球储能业务及数据中心锂电池应用实践。

同时,结合锂电池技术发展趋势及实际需求,技术专家全面解读了维谛技术(Vertiv)锂电池解决方案“安全,经济,简单,灵活”四大性能优势。
致力发挥锂电池最佳性能
作为较早关注锂电池应用的厂商,维谛技术(Vertiv)自2016年起,就已经投资锂电池开发,并在全球范围内建立了庞大的研发团队。Jeff Kessen表示,维谛技术(Vertiv)通过建立锂电池系统管理的开发能力,进一步提升了UPS系统的管理能力。基于将锂电池管理系统(BMS)设计与UPS控制系统相融合,维谛技术(Vertiv)能够更好地为全球客户提供UPS锂电集成系统,发挥锂电池的最佳性能,并以安全可靠的方式提供供电保护。
Jeff Kessen介绍说,在过去的几年间,维谛技术(Vertiv)成功推出了系列锂电池解决方案,在所交付的UPS项目中,大约30%都采用了锂电池。面对全球业务增长,维谛技术(Vertiv)未来会在市场上推出更大的集装箱式蓄电池存储系统,帮助客户获得更大规模或更长时间的应用。
创新引领锂电池技术发展
从全球范围来看,海外大型数据中心锂电池应用比例已经超过了30%,而国内数据中心锂电池应用比例低于10%。那么,海外用户基于什么原因选择锂电池,而且如何通过规范设计来保障锂电池的安全性?对此,James Li给予了全面解读。
James 强调,锂电池有着10~15年的使用寿命,而且整个生命周期内不需要更换,同时锂电池占地少、重量轻、易维护,这些都极大降低了电池的总成本。据测算,锂电池整个生命周期内的总成本仅是铅酸电池的一半。这也是维谛技术(Vertiv)海外客户普遍采用锂电池的最主要原因。

目前,业界针对锂电池应用最大的顾虑就是安全性。对于维谛技术(Vertiv)而言,保证锂电池产品的安全性也是研发的重中之重。James 介绍,在锂电池产品的研发设计中,维谛技术(Vertiv)主要从三个维度保障产品的安全性:
首先,就是严格选择国际领先的锂电池电芯供应商,因为电芯生产对环境、温度、湿度、测试等有着严格的控制流程,选择安全可靠的电芯能够帮助提高产品的安全性。
其次,产品具有可靠的系统设计,这体现在产品的安规认证方面,维谛技术(Vertiv)的锂电池产品都通过了美国UL991标准固态设备安全控制器试验标准、UL1973 储能系统安全标准、UL1642 电芯安全标准、UL1998可编程器件软件安全标准的认证。
再有,维谛技术(Vertiv)高度关注电池储能系统的消防和防火,维谛技术(Vertiv)锂电池解决方案是业界为数不多的通过UL9540A电芯、模块、单元、安装四个层级严苛测试的产品方案。
James 同时分享了维谛技术(Vertiv)利用UPS电池满足用户侧储能需求的成功实践。他指出,为了实现“双碳”目标,一些客户正在考虑延迟UPS的后备时间,配置更多的储能电池,用来替代柴油发动机,以减少碳排放;同时,有些客户也在考虑利用UPS储能电池作为系统调频、峰谷调节等储能应用。针对储能场景需求,维谛技术(Vertiv)Liebert®EXL系列大功率UPS具备这一全新功能,配合锂电池解决方案,能够帮助客户进一步实现节碳目标。
锂电池应用面临三大痛点
在发布会上,国网思极紫光云数科技有限公司设施技术部总监基于业主方、设计方的角度,从应用场景出发,对数据中心锂电池应用面临的问题和痛点进行了分析。
彭广香表示,锂电池的不同颗粒度可以覆盖各类场景,但是这些场景对锂电池应用安全都具有严格要求。尤其是在防范锂电池起火方面,由于消防措施有限,由此带来锂电池材料选择对安全的影响、锂电池的消防问题如何解决等疑虑。
在安全性之外,彭广香也提到了用户关注的TCO。他强调,锂电池电芯和BMS目前都需要定制化,这也使得锂电池成本较高,如果需求量偏小成本会更高,而且如何发挥锂电池的循环寿命优势,也是值得关注的问题之一。
彭广香最后指出,锂电池系统的复杂程度高于铅酸电池,如何对电池进行有效的管理维护,使其持续保持安全运行状态,另外如何评估电池质量和安全劣化,以及采取什么样的预防性维护措施,这些都是锂电池应用中面临的问题。
四大产品优势破解应用难题
事实上,从彭广香的分析不难看出,维谛技术(Vertiv)锂电池解决方案的研发设计,完全契合了当前的应用需求,而且针对性的开发也有效破解了实际痛点。
李旭、胡大伟基于专业视角全面呈现了维谛技术(Vertiv)Adapt Li锂电池解决方案的创新特性和性能优势。

安全,极致可靠——Adapt Li锂电池解决方案采用系统级安全性设计,从“电芯、BMS、PACK、系统架构、质量管控体系”五个维度保证产品应用的安全可靠。同时, UPS与锂电池实现全通信,能够为系统运行提供多重保护。
经济,智享节碳——通过对比发现,在后备15分钟情况下,5年TCO锂电池仅高于铅酸电池10%,而Adapt Li锂电池解决方案质保5年,设计寿命10年以上,在全生命周期以内具有显著的成本优势,并能够节约占地近60%,从而降低建筑成本,提升IT出柜率。同时,维谛技术(Vertiv)提供“UPS+锂电池”储能方案,能够帮助客户大幅降低用电成本,实现节碳目标。
简单,运营无忧——Adapt Li锂电池解决方案具备预制集成、快速部署的特性,能够节省60%的施工周期。同时,方案将锂电池和UPS集成为智能化供电系统,以UPS主机强大的智能平台为管理核心,能够实现故障的主动预警和主动保护,并通过UPS智能接口进行数据分析与上传,将运维化繁为简。
灵活,全系呈现——Adapt Li锂电池解决方案涵括HPL、HPL-P1、MPL、SPL等多个系列产品,分别适用于大型数据中心、中小型数据机房、边缘计算节点等各类场景,而且Adapt Li锂电池解决方案与维谛技术(Vertiv)UPS产品协议全部打通,即插即用,灵活满足客户的使用需求。
当前,在“碳中和、碳达峰”的推动下,节碳已经成为新的“风口”。维谛技术(Vertiv)始终致力于以全球领先的技术和理念,为客户提供绿色、高效、安全、可靠的产品和解决方案。未来,维谛技术(Vertiv)将继续加大在锂电池集成系统方面的研发投入, 为数据中心客户提供最佳的电池备电及储能应用方案,让这项技术在“双碳”时代创造出更大价值。