Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

维谛技术(Vertiv)攻克“东数西算”节能节碳技术难题

2022年3月17日

800x350-zh-cn-news-2022-03-17-1_350871_0.jpg

 

南水北调解决华北和西北地区的缺水问题,保障了北方地区持续发展对水资源的基本需要。西电东送把煤炭、水能资源丰富的西部省区能源转化成电力资源,输送到电力紧缺的东部沿海地区,把西部地区资源优势转为经济优势,促进东西部地区经济共同发展。西气东输将清洁的天然气源源不断地输送至东部,一张输气网激活沿途省区的天然气加工、石油化工、建材、钢铁、水泥、土建安装和机械电子等行业的发展潜能。

电力、天然气和水力作为关乎国计民生的战略性资源,在国家的一体化布局中,充分优化资源配置,提升资源使用效率。“算力”作为数字经济的核心生产力,已经渗透到了社会的各个领域,目前我国数据中心规模已达500万标准机架,算力达到130eflops(每秒一万三千亿亿次浮点运算),预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。

数据中心如何布局?成为了一个社会发展的战略命题。

 

不断提升的算力需求同地区资源之间的矛盾

 

数据中心分布以经济、人口发达地区为主,经过多年的发展,在东部地区实现了聚集,但是东部地区土地、能源资源紧张加之地方PUE政策的层层加码,让大规模发展数据中心难以为继。

西部地区资源丰富,特别是可再生资源,具备发展数据中心,承接东部算力需求的潜力。

 

800x450-zh-cn-news-2022-03-17-2_350870_0.jpg

 

“将东部的算力需求有序引导到西部,优化数据中心建设布局,促进东西部协同联动”,在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划10个国家数据中心集群。

至此“东数西算”工程全面正式启动!

节能降耗是现实“东数西算”战略目标的关键

 

“东数西算”是促进绿色节能,实现“碳达峰、碳中和”目标的重要手段,如何在满足算力资源协同,促进数字经济发展的过程中,实现数据中心的绿色节能,同样是破局的关键。

“东数西算”工程对于8地国家算力枢纽节点同样提出了明确的PUE要求:严格要求京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝新建数据中心PUE<1.25,内蒙古、贵州、甘肃、宁夏新建数据中心PUE<1.2。

除了降低数据中心的PUE以外,还要充分利用西部可再生能源发电给数据中心供电,如何保障“东数西算”战略实施过程中,更加科学有效的实现规划目标?

维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)凭借多年业界领先的技术积累,带来了最佳解题方案:

 

1. 科学架构,让节能事半功倍

维谛技术(Vertiv)创新提出的可信超低PUE 技术架构,符合业界最严格节能要求。与一般的节能方案相比,该架构供电系统采用模块化设计、集中补偿、一级能效变压器、更高效率 UPS 97%双变换(动态在线98.5%-99%带全变频空调)以及全部铜排连接,将供电因子从0.10 降低到 0.06。

在制冷上,充分利用自然冷源、冷热通道隔离、全变频氟泵、独立除湿机以及 AI 节能等技术,大幅提高制冷效率。该架构在南方热带地区某数据中心应用实践,落地实测PUE降低到 1.245以下;在寒冷地区可将PUE降低到 1.2以下。

 

2、无水制冷,前景广阔

预制式全变频氟泵技术,北方干冷地区落地实测PUE1.2,作为一项在国外应用超过6000+的成熟技术,预制式全变频氟泵空调单机具备 200~400 kW 的功率,适合大规模数据中心建设,在北方干旱地区可以实现WUE=0无水极致节能。同时,产品设计实现制造、工程、运输、调试、运维的深度一体化预制,能够实现快速部署和交付。

 

3、高密算力,液冷节能

高密浸没式液冷技术,消除高功率密度热点实现超低 PUE1.1,提供业内主流浸没式液冷方案,适用于算力枢纽节点、高校科研机构、互联网、超算中心等追求超低 PUE 的数据中心场景,可以满足单机柜 30~200kW 高密机柜的制冷需求。

 

4、中低压一体化集成,节能节地

随着在数据中心的广泛应用,APT 智能电力模组技术日臻完善,具备出色的技术特点,一体化集成中压到低压系统,实现供配电预防性维护,采用全铜排连接以及高效 UPS(动态在线模式系统效率高达 99%),在保证高可靠性的基础上,能够将供电 pPUE 降低 0.02。同时,能够快速部署,并可以节约30%的占地面积。

 

5、AI加持,精准控碳

AI技术降低了空调群控节能的实施门槛,利用 AI挖掘更多数据去适应数据中心复杂情况。整体算法架构采用深度神经网络与强化学习技术相结合,对单空调内部各个组件、机房内部多台空调进行优化控制,最大化降低机房空调整体功耗,降低数据中心PUE。

 

6、风光氢储,助力碳中和

维谛技术(Vertiv)可以全面帮助数据中心客户部署自建光伏发电、风能发电和储能以及氢燃料发电的整体分布式微网系统,以增强与市电分离的独立运行能力,大幅度提高可再生能源使用效率RUE指标,从而实现可再生能源零碳排放目标和数据中心大幅度节碳的目标。

 

维谛技术(Vertiv)依靠多年的应用实践和技术积累,沉淀了可用性经验力、专业集结力、方案调度力、系统验证力、服务增值力“时间价值五力”,在“东数西算”战略实施过程中,维谛技术(Vertiv)将依靠卓越的价值能力,做数据中心全生命周期长期价值伙伴,助力“东数西算”战略目标实现。

选择您的本国语言