Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

维谛技术(Vertiv)模块化UPS为中国电信(郑州高新)数据中心带来高可靠供电保障

2022年5月30日

近年来,郑州作为全国互联网资源节点城市,致力于打造具有全国影响力的数据中心产业基地,建成全国一体化算力网络国家枢纽节点核心城市,吸引了众多大型数据中心项目落户郑州。

 

位于郑州高新区的中国电信数据中心就是其中之一。这座数据中心建成后,在满足中国电信自身需求的同时,还吸引了BAT、奇虎等互联网大厂纷纷入驻,并在业务应用层面进行深入合作。

 

能够赢得这些互联网领军企业的青睐,一方面是基于中国电信(郑州高新)数据中心服务能力强的优势,另一方面数据中心能够持续可靠、高效运营也是关键因素。而后者,就来自于维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)UPS系统的有力保障。

 

中国电信在河南唯一的三星级IDC

 

中国电信作为国内领先的数据中心和云计算服务商,在近年来不断加大对数据中心的建设和投入力度,在国内多地部署数据中心项目,赋能数字经济的发展。

 

在中国电信的全国IDC规划中,郑州被列为全国IDC业务发展重点城市。位于郑州高新区的数据中心项目,是中国电信河南分公司目前唯一的三星级IDC。该项目的建设,着眼于满足实际需求及未来发展,旨在解决IDC资源“老、小、散”的突出问题,满足BAT等客户大规模业务部署的需求,为中国电信重大项目的落地提供支撑。

 

中国电信(郑州高新)数据中心注重采用新技术、新设备、新材料,贯彻节能、低碳方针,最大限度地提高经济和社会效益。同时,基于对保障数据中心安全高效运营的考量,中国电信对于项目各个环节都给予了重视,尤其针对关键基础设施平台制定了详细的规划和标准。

 

为数据中心最大化发挥效用提供可靠保障

 

从业务定位来看,中国电信(郑州高新)数据中心承担了众多对内对外的业务,需要为自身及客户的业务开展提供全面保障。因此,中国电信(郑州高新区)数据中心的业务系统具有数据量大、稳定性要求高、迭代更新快、接入网络多样化等特点。

 

基于这一现实情况,中国电信(郑州高新)数据中心需要构建高可靠、大容量、部署灵活的关键基础设施平台,才能实现数据中心的安全高效运营,从而保障业务的可持续发展。这也对相关产品应用提出了很高要求,其中UPS系统首当其冲。

 

根据实际需求,中国电信要求UPS产品必须具备高可靠、高安全、低碳环保的品质,而且产品要以方便、实用、舒适为基准,能够使用灵活、易于维护,便于日后的维护及管理。显然,能够满足这些需求的产品,无疑需要具备领先的研发设计和应用技术。而维谛技术(Vertiv)提供的Vertiv Liebert®EPM系列UPS就是一款这样的产品。

 

作为新一代模块化UPS,Liebert®EPM系列UPS系统模块并联数量更少,减小模块间并联环流,同时产品采用创新的内部架构和生产工艺,全面提升了系统可靠性,并且具有出色的节能效果。

 

通过应用Liebert®EPM系列UPS,中国电信(郑州高新)数据中心打造了稳固的供电架构,为数据中心的可靠运营奠定了坚实基础,保证数据中心能够最大化发挥效用,从而为显著提升中国电信河南分公司的业务运营水平提供了有力支撑。在此基础上,也使得中国电信(郑州高新)数据中心能够为客户提供更完善的IDC服务。

选择您的本国语言