Vertiv™ SmartRow™ 2 采用灵活且与房间无关的设计,提供机架、电源、冷却和集中管理功能。
俄亥俄州韦斯特维尔 [2024年4月16日] — 边缘数据中心通常部署在非传统空间,这些空间的IT设备基础设施和安全措施不足,可能导致部署缓慢且复杂。为了提高这些日益关键的应用的可用性,领先的关键数字基础设施和连续性解决方案提供商Vertiv(纽约证券交易所代码:VRT)推出了 Vertiv™ SmartRow™ 2,这是一款创新的预制边缘数据中心解决方案,旨在将传统边缘数据中心的部署时间和成本分别降低高达80%和30%。该系统非常适合支持边缘AI生态系统,可为AI处理所需的数据收集和传输提供完整的计算基础设施。SmartRow™ 2现已在北美上市,容量范围为10 kW至20 kW。
作为一款即装即用的解决方案,SmartRow 2 集成了行内冷却、电源保护和分配、IT 机架以及系统级远程管理功能,最大限度地减少了规划和准备工作。为了进一步简化部署,Vertiv 还提供项目管理、组装和启动服务,并为整个系统提供一年有限保修。随着需求的变化,该解决方案可扩展至最多五个 IT 机架,每个机架的功率容量从 3.3 kW 到 6.6 kW 不等。此外,还可选配 2N 电源和冷却冗余,从而提高容错能力,并降低意外停机的风险。
Vertiv全球IT解决方案产品管理副总裁Joshua Schnack表示:“随着对低延迟的需求不断增长,边缘数据中心不仅越来越受欢迎,而且也日益成为业务关键流程的枢纽。SmartRow 2相比典型的边缘部署方案,速度更快、操作更简便,基础设施安装仅需不到一周时间,而传统部署方案可能需要长达12个月。这使得企业能够快速添加IT设备,并具备未来扩展容量所需的灵活性。”
SmartRow™ 2 采用完全封闭的冷热通道,其行内冷却系统在密封的 EIA310 19 英寸机架内循环冷空气。Vertiv™ SmartRow™ 2 专注于冷却系统本身而非整个机房,并根据 IT 负载实时调整冷却能力,与未采用预配置封闭式系统的类似设备负载和基础设施相比,平均可降低 20% 的冷却能耗和二氧化碳 排放。每个机架中的应急风扇提供额外保护,在紧急情况下自动启动,排出系统热量,为受控系统关机争取更多时间。
集中式IT和基础设施管理系统使操作人员能够通过单一界面远程访问和控制SmartRow 2的冷却、电源和门锁,并管理IT设备上的服务处理器。可选的监控软件与SmartRow 2无缝集成,提供整合数据、3D导航、多站点管理、多系统管理、电源导航、报告和历史记录、门禁控制等功能。
Vertiv 近期还发布了面向高性能计算 (HPC) 和人工智能部署的端到端产品组合 Vertiv™ 360AI。该解决方案包括电源、冷却、机柜、端到端生命周期服务和数字化管理。
有关 Vertiv SmartRow 2 和 Vertiv 全面的电源、冷却和 IT 产品(包括 AI/HPC 解决方案)的更多信息,请访问 Vertiv.com。
关于维谛技术 (Vertiv)
Vertiv(纽约证券交易所代码:VRT)整合硬件、软件、分析和持续服务,助力客户的关键应用持续运行、高效运行,并随着业务需求不断扩展。Vertiv 提供从云端到网络边缘的电力、冷却和 IT 基础设施解决方案及服务组合 ,帮助客户应对当今 数据中心、通信网络以及商业和工业设施 面临的最重要挑战。Vertiv 总部位于美国俄亥俄州韦斯特维尔,业务遍及 130 多个国家和地区。欲了解更多信息以及 Vertiv 的最新新闻和内容,请访问 Vertiv.com。
前瞻性声明
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》、证券法第27条和证券交易法第21E条所界定的前瞻性陈述。这些陈述仅为预测,实际事件或结果可能与本文所载前瞻性陈述存在重大差异。读者可参阅Vertiv向美国证券交易委员会提交的文件,包括其最新的10-K表年度报告和任何后续的10-Q表季度报告,以了解有关Vertiv及其运营的这些及其他重要风险因素的讨论。Vertiv没有义务,并且明确声明不承担任何义务,更新或修改其前瞻性陈述,无论是因为新信息、未来事件或其他原因。
联系人
布里安娜·拉贝 - 鲁德·芬恩
Ebrianna.rabe@ruderfinn.com