Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

维谛技术(Vertiv)助力绿山(Green Mountain) 打造全球可持续性数据中心

2024年2月26日

在全球数据中心领域,有许多不寻常且独具特色的数据中心项目。绿山(Green Mountain)旗下位于挪威的SVG1-Rennesøy数据中心,就是其中之一。SVG1-Rennesøy数据中心的独特之处,不仅在于山体内部的建设位置,更在于其可持续性。项目运营年平均PUE1.18,PUE最优可以达到极致化的1.10。那么,SVG1-Rennesøy数据中心是如何成为全球最可靠、最可持续发展的数据中心之一呢?

 

使用峡湾水作为冷却源的数据中心

绿山公司成立于2009年,注册地为挪威斯塔万格,致力于设计、建造和运营最具可持续性的数据中心,客户群体覆盖金融、医疗、政府、互联网、汽车等多个行业。目前,绿山公司旗下拥有四个数据中心,其中三个在挪威,包括SVG1-Rennesøy、DC2-Telemark及DC3-Oslo。

 

SVG1-Rennesøy数据中心建设于2013年,由一个处在深山之中的防空洞改造而成,可用空间达到22600平方米。整体项目由6个山间大厅组成,每个大厅都有一个两层数据中心,总功率达到26MW。

 

作为在可持续性方面具有代表性的数据中心,SVG1-Rennesøy数据中心采用100%可再生水力发电,使用邻近的峡湾作为冷却源,水温稳定在8℃,而且基于闭环系统,不需要额外用水,产生的废热可支持陆上龙虾养殖场,形成能源的循环利用。

 

在借助大自然之力之外,应用节能、可靠的关键基础设施解决方案,也是SVG1-Rennesøy数据中心,实现绿色环保、可持续发展的重要因素。在SVG1-Rennesøy数据中心扩建中,绿山公司就应用了维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)提供的高能效热管理解决方案。

 

借助领先方案创新数据中心制冷

 

当绿山公司决定实施SVG1-Rennesøy数据中心扩建项目时,针对冷却系统应用的考量是,需要一流厂商提供可靠、节能的解决方案,为实现可持续发展目标提供支持,同时要求对应用产品进行实地观测体验,来判定产品性能是否符合项目要求。

 

维谛技术(Vertiv)结合项目实际需求,为绿山公司提供了性能领先的Vertiv™ Liebert®PCW冷冻水系统。经过在维谛技术(Vertiv)意大利体验中心进行观测体验后,绿山公司对Vertiv™ Liebert®PCW 冷冻水系统的优势性能给予了高度认可,并在项目实施中采用了这款产品。

 

Vertiv™ Liebert®PCW冷冻水系统保障了SVG1-Rennesøy数据中心的可靠性与可持续性:

  • 系统为SVG1-Rennesøy数据中心提供了5MW的额外冷却能力,保障了数据中心的可靠运营。
  • 系统的应用显著提高了SVG1-Rennesøy数据中心的整体PUE水平,帮助绿山公司巩固了对可持续发展的承诺。

 

同时,维谛技术(Vertiv)成功克服了SVG1-Rennesøy数据中心由于地理位置偏远,对物流运输带来的影响,并基于Vertiv™Liebert®PCW冷冻水系统在研发设计上的优势,快速完成了产品部署。

 

基于Vertiv™ Liebert®PCW冷冻水系统在专业性上带来的良好体验,绿山公司相关人士表示:“SVG1-Rennesøy数据中心,不会是绿山与维谛技术(Vertiv)合作的最后一个项目,绿山在挪威建设其他项目时,仍会考虑采用维谛技术(Vertiv)的数据中心产品和技术。”

 

事实上,在维谛技术(Vertiv)意大利体验中心进行观测体验时,绿山公司就已经兑现了这个承诺。当时,绿山公司在实地体验Vertiv™Liebert®PCW冷冻水系统性能的同时,也了解到了Vertiv™ Liebert® EXL S1系列UPS的价值点,并将这款产品部署在了DC3-Oslo数据中心。在同等额定功率下,这款产品帮助数据中心节省了60%的占地面积。

 

了解更多

 
关于维谛技术(
Vertiv)

维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展,并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术(Vertiv)帮助现代数据中心、边缘数据中心、通信网络、商业和工业设施客户所面临的艰巨挑战,提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。Architects of Continuity™ 恒久在线,共筑未来!如需了解更多信息,欢迎访问Vertiv.com,售前热线400-887-6526。

选择您的本国语言