作为推动能源发展的前瞻性技术,储能技术进入行业快速发展期,技术呈现多元化趋势,相关产业链加速布局,但储能的应用当前仍然面临着能耗难以控制、能源安全隐患、能源管理体系不完善、能源管理系统分散且成本高等诸多难题。
维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)基于对储能行业的深入研究与实践经验,今日正式发布“工业园区综合能源管理系统”!该系统融合数字化技术、智能化控制方式,让储能应用的诸多难题得以迎刃而解。

“更安全”的储能应用
储能安全一直是业内关注的热点,但要真正实现储能系统的更高安全性,则需对系统内每个部件及整体的安全、稳定,以及全生命周期可靠性提出更高的要求。
作为储能系统的重要部分,电池的安全可靠极为重要,换言之,只有解决电池热失控对储能系统带来的风险,才能真正满足规模化储能时代的安全要求。
维谛技术(Vertiv)全新推出的“工业园区综合能源管理系统”,首创了AI蓄电池热失控预测技术。基于这项技术,系统能够时刻监测电池系统运行,快速发现隐患,从而及时采取措施,避免能源热失控,确保储能系统的安全运行。
不仅如此,“工业园区综合能源管理系统”还通过采用蓄电池、动力和环境的三级保障措施,实现对储能系统运营的实时监控,为储能系统营造健康的运营状态和运营环境,保障储能系统的运营安全。
“更全面”的能源管理
工业园区能源系统应用复杂,而且布局分散,各个能源系统之间往往存在系统孤岛、信息不互联的情况。
“工业园区综合能源管理系统”的核心优势之一,就是融合了碳管理、能源管理、虚拟电厂,实现了能源系统之间全面的互联互通。
并且,该系统可以适用不同类型的能源设备,帮助客户针对能源利用情况进行能源介质和分析维度的弹性管理,为客户加强能源管理、提高能源利用效率、挖掘节能潜力、节能评估提供基础数据和支持。
同时,“工业园区综合能源管理系统”从数据源、碳溯源、碳管控、碳运营等维度实现全链路管理,为能源消耗的全方面盘查夯实基础。
“更聪明”的用能监测
“工业园区综合能源管理系统”基于先进技术手段和智能化控制方式,能够对各种能源进行监测与诊断。同时,基于数据采集与处理技术,可以将原始数据转化为有用的信息,从而使得能源管理更精确,AI技术的加持更是进一步提升了数据分析的灵敏度和安全性。
此外,“工业园区综合能源管理系统” 提供结构、趋势、同比、环比、基线、细化时间颗粒度等多种分析工具,对能源使用情况进行智能分析和管理优化。
“工业园区综合能源管理系统”还具备可实施性强的特点,应用范围广泛,能满足各种能源品类的管理需求,并在实际场景中灵活调整和优化。
创新产品需要落地实践的检验。“工业园区综合能源管理系统”在维谛技术(Vertiv)江门工厂的应用,堪称该系统的最佳实践之一。江门工厂通过应用这一全新系统,建立了安全、高效、智能的能源管理平台,在实现峰谷价差套利的同时,还参与电网的需求侧响应,并保障了储能系统的安全管控,实现了能源管理的稳定收益。
关于维谛技术(Vertiv)
维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展,并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术(Vertiv)帮助现代数据中心、边缘数据中心、通信网络、商业和工业设施客户所面临的艰巨挑战,提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。Architects of Continuity™恒久在线,共筑未来!如需了解更多信息,欢迎访问Vertiv.com,售前热线400-887-6526。