Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

可靠与节能,高炉鼓风机如何实现“鱼与熊掌”兼得?

2022年3月25日

800x350-zh-cn-news-2022-03-25-1_351341_0.jpg

 

在实现碳达峰、碳中和目标的背景下,作为31个制造业门类中碳排放量最大的行业,钢铁行业节能减排压力巨大。

 

在国家工信部出台的《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》中,明确指出,钢铁行业力争到2025年率先实现碳达峰,将通过建立以碳排放、污染物排放、能耗总量为依据的存量约束机制,确保逐步实现这一目标。

 

钢铁行业落地实施“双碳”目标是一项复杂的系统工程,那么,在钢铁生产过程中哪个工序能耗最为严重呢?

“节能”钢铁行业的关键

 

高炉鼓风机是高炉系统中最重要的动力设备,其运行的可靠性关系着整个高炉生产,如果高炉鼓风机意外停机将导致严重的安全生产事故,给钢铁企业造成巨大损失。

 

高炉鼓风机作为整个高炉系统中功率最大的负载,其耗电量十分巨大。根据我国2019年钢铁行业碳排放测算数据,高炉设备单位钢耗电量为474千瓦时/吨,钢铁企业都想办法尽可能降低高炉风机的耗电量。

 

山西某大型钢铁企业在新建高炉鼓风机站项目中,充分考虑到绿色节能的需要,选择创新的同轴机组BCRT技术作为高炉鼓风机的驱动方式。

 

这一解决方案通过汽拖式冶金同轴机组系统,巧妙地利用了客户原有的100T/H高温高压蒸汽资源,不仅能满足客户新建高炉的正常生产,而且每小时1.5万kW的发电量也创造了很大的效益。

 

800x450-zh-cn-news-2022-03-25-2_351339_0.jpg

 

然而,高炉鼓风机往往配套高功率电机,电机如果直接启动,没有任何一个电网是可以承受如此巨大的电压。

 

针对这个问题,山西这家钢铁企业通过采用维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)提供的Vertiv MegaVert-G系列中压变频器,基于变频软起动在安全可靠的前提下实现了进一步的节能减碳,改善了设备的运行工艺。

“可靠”一次软起合闸成功

 

变频软启动为山西这家钢铁企业带来了多方面收益,但在设计之初变频系统面临着很大挑战。

 

由于同轴机组整个装置轴系长度达到了36米,具有机组电机功率大、同轴设备数量增加、启动力矩要求高等特点,对软起动时间、平稳启动提出了更高的要求。

 

同时,项目实施为变频系统预留的空间有限,需要采用能够满足现场条件,而且操作、维护方便的高功率密度变频系统。

 

挑战还不止如此。高炉风机的顺利启动是工厂投入生产的核心前提,而高炉点火工艺程序复杂,关联设备众多,因此要求变频系统尽可能实现一次软起合闸成功。

 

800x450-zh-cn-news-2022-03-25-3_351338_0.jpg

 

Vertiv MegaVert-G系列中压变频器凭借优异的设计和性能,成功应对了所有挑战,并为客户业务运营创造了显著价值:

  • 功率单元采用抽屉形式设计,具有良好的互换性,极大方便了系统的安装、调试、维护。
  • 启动力矩大,启动平稳且对电网无任何冲击,从而能够延长电机及风机使用寿命。
  • 具备高阶飞车起动功能,能够快速识别电机飞车转速,比普通飞车启动速度提升80%- 90%。
  • 同步切换技术,实现无扰动切换,设备从起动转到工作状态没有二次冲击。
  • 内置多种电机参数功能,可以实现对多种不同参数电机的软启动。

 

能够为客户带来如此出色的应用效果,完全得益于Vertiv MegaVert-G系列中压变频器在技术性能指标上的优势。

 

多年来,MegaVert先后在高炉鼓风机、LNG压缩机、空分装置、化工离心压缩机等多种大功率设备上成功应用,所有产品在投入使用后运行稳定,特别是软起运行一次合闸成功率达到100%。

选择您的本国语言