新品上市 Vertiv™ EPK S系列智能化标准柜,具有“融合为一,智能护航”的核心优势,是小于250kVA中小型数据中心的优选配电系统。
中国深圳,2023年5月8日- 数字时代,成本和效率是企业成功的关键,对于数据中心的建设来说,亦是如此。在新时代的需求下,数据中心配电系统的应用如何实现新的突破?尤其是在中小型数据中心场景中,由于UPS输入柜、UPS输出柜和空调配电常规分散配置、单独成柜,配电系统的运行面临着稳定性、空间布局、安全管理和能源效率等方面的隐藏挑战。
针对小于250kVA的中小型数据中心,查看您是否正面临以下“隐藏挑战”?
1. 配电多个分散的柜体布局、混合品牌供应的系统,占地大、安装部署复杂、运维麻烦?
2. 各系统交错复杂,发生故障难以精准排查;缺乏有效监控,运维低效?
全新发布 Vertiv™ EPK S系列:融合为一,智能护航
专为小于250kVA中小型数据中心打造的智能化标准柜

- 融合为一,化繁为简
多柜合一的集成设计,将多个分散柜体深度融合为一,减少柜体数量,实现高达66%节地效果,节省更多早期投资成本;基于1DNA标准化,方案中所有产品均出自维谛技术(Vertiv)旗下,简化安装部署流程,快速完成选型和配置与缩短交付周期;模块化的单元设计,更使各功能单元相互隔离,有效防止整柜器件集中时电缆安装、维护检修易误触难题,且无需断电操作,更便捷更安全。
- 智能护航,全程追踪
配置自主研发Vertiv™ PTMS智能配电监控管理系统,提供集中式本地监控管理,同时支持双向智能监控和数据上传,实现配电系统的高效高可靠的统一监控管理,提高不同层级器件间的协调管理能力,实时掌握系统动态,故障一览无余。
此外,Vertiv™ EPK S方案的品质已在多方试验中得到认证,通过国家中低压输配电设备质量监督检验中心严格测试,获得了国家CQC认证及欧盟CE认证,能够为客户数据中心配电环境提供全方位的安全保障。
小于250kVA中小型数据中心的优选配电系统
维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)凭借对中小数据中心配电场景的精准把握,全新发布Vertiv™ EPK S系列智能化标准柜,基于一体化、标准化、模块化的设计理念,海纳百川般融合市电输入、UPS输入输出、空调、照明、监控等所有配电单元,引领创新增添监控功能,无论前期配置选型还是后期扩容,都高速落地。深度融合设计,并不是简单地将各种配电设备拼凑在一起,而是基于1DNA,创新技术研发、严格测试、精密装配,才能在多个维度上实现客户价值的提升。
在日新月异的数字时代,配电系统的优化为数据中心运营的突破也带来新的方向。Vertiv™ EPK S系列智能化标准柜,通过“融合为一,智能护航”的核心优势,如快刀斩麻般带给你带来配电系统产品能够早期安装、中期使用、后期维护管理的丝滑体验。
关于维谛技术(Vertiv)
维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展,并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术(Vertiv)帮助现代数据中心、边缘数据中心、通信网络、商业和工业设施客户所面临的艰巨挑战,提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。维谛技术(Vertiv)拥有 20,000 多名员工,在全球130 多个国家开展业务。Architects of Continuity™ 恒久在线,共筑未来!如需了解更多信息,欢迎访问Vertiv.com,致电售前热线400-887-6526。