朝亚天津国内首家OCP Ready™认证数据中心
得益于便捷的地理条件
优渥的政策环境
丰富的人才资源
乘着新基建和数字经济的东风
天津市北辰区
吸引一批数据中心企业入驻
在这其中,国际基础设施投资商、中国超大规模数据中心园区开发商和运营商朝亚在北辰区建设的数据中心园区,无疑是最为亮眼的一个项目。

领先方案助力一流标准
朝亚天津数据中心园区总投资高达15亿美元,占地面积约480亩,规划设计有7个独立数据中心,9栋数据中心楼,总共可容纳25,000个机柜,最高可支持300MVA电量。朝亚天津数据中心一期项目于2020年10月正式启用。
朝亚天津数据中心秉承高规格、高性能要求设计建设,已经通过了Uptime T3国际设计和实施认证,以及OCP Ready™认证。
数据中心最佳能效PUE<1.2,采用分布式冗余N+1或2N主电源、分布式冗余N+1或2N不间断电源,并具有6个安全区和9个安全层的安全标准。
作为中国首家
OCP READY™认证数据中心
将可持续发展的绿色理念孕育其中
在建设过程中,全面采用了维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)旗下产品,其中包括Vertiv™SmartAisle™微模块解决方案、Vertiv™Liebert® PEX4系列全变频精密空调、Vertiv™Liebert® APT预制式供配电模组等多个产品单元。
这些产品为朝亚天津数据中心实现高可靠、高能效的绿色运营效果奠定了基础。
一体化供配电系统带来全新体验

朝亚天津数据中心在建设中创造了多项纪录
尤其是在机电设备安装上
仅用了100天左右时间
实现了从毛坯房到可调试状态的跨越
这其中,就得益于Vertiv™Liebert® APT
快速部署、一次性高质量整体交付的特性

在项目规划设计之初,朝亚天津数据中心发现由于空间有限,如果采用传统方案,没有足够的空间合理部署UPS、配电柜和电池。
基于这一特殊需求,朝亚天津数据中心与维谛技术(Vertiv)进行了充分的方案探讨和对比分析,最终选择了UPS与配电柜集成的一体化解决方案,以节省占地面积。
Vertiv™Liebert® APT能够赢得朝亚天津数据中心的青睐,其中一个重要的因素就是缘于“UPS与配电柜集成一体化” 的领先设计。
Vertiv™Liebert® APT基于标准模组化理念简化系统设计,设备之间采用预制的铜排连接简化部署工程,工程产品化使得设备与现场解耦,能够实现快速部署,而且背靠背安装方式能大幅节省空间。内置智能监控管理系统,实时掌握系统运行状况,具有故障预警功能,进一步提升了可靠性。

在供配电系统为客户带来全新体验的同时,维谛技术(Vertiv)的其他产品也同样为客户创造了显著价值。
Vertiv™SmartAisle™微模块解决方案现场快速部署、Vertiv™Liebert® PEX4空调无水节能技术,以及风墙、冷冻水双盘管等方案的应用,为朝亚天津数据中心绿色低碳发展提供了保障。