Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

数据中心AI技术应用如何实现“正道至简”?

2022年8月16日

当前,随着技术的不断成熟,AI已经广泛应用到很多领域,比如人脸识别、语音识别、机器翻译,乃至交通、医疗、工业等场景,都可以看到AI技术的身影。

 

在数据中心领域,AI技术的发展已经可以满足实际应用。AI技术在数据中心节能减排过程中已效果初显,且正在引爆更多可能。

 

800x450-zh-cn-news-2022-08-16-1_361623_0.jpg

 

近日,在维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)举办的“V-LoGeek维极百课”正道至简维谛技术自适应AI直播中,特邀数据中心行业专家、AI科研专家、维谛技术专家、科技媒体围绕如何破局数据中心AI技术应用难点,实现数据中心AI技术应用至简等热点内容进行了深入探讨,并分享了维谛技术(Vertiv)自适应AI节能技术方案。

 

数据中心领域首次 AI 技术主题直播

 

尽管AI技术在数据中心的应用已经成为一种趋势,然而,AI技术的应用,比想象的边界要更远、更深,有很多难点需要克服。

 

  • 硬件投入过大是数据中心AI技术应用面临的首要问题。

 

对此,从维谛技术(Vertiv)的实践经验来看,不能依赖于传统的大数据、大模型,需要依靠更精准的小数据、小样本,用科学的模型来控制AI运行。

 

  • 传统数据中心已经应用空调群控功能进行节能,AI技术应用对群控能够带来何种变化,而且带有控制功能的AI系统上线以后,如何保障生产环境的运营风险?

 

维谛技术(Vertiv)对AI群控的安全机制进行了充分考虑,并且设立了三层安全“防火墙”。

 

首先,在整体AI架构层面设置了保底逻辑机制,比如当局部热点温度高到机房面临宕机危险时,保底逻辑机制能够紧急协调其他空调进行制冷。

 

其次,在执行层面,AI步长逐步增加,避免环境较大波动。

 

再次,在物理层面,对执行器进行严格限制,超限命令不下发。

 

  • 由于工业应用场景天然存在数据不足是AI技术应用的一个大问题。

 

维谛技术(Vertiv)在前期建立模型后,通过开发模拟器加速模型的迭代,进而应用到真实场景进行开发,通过预制化形式实现AI轻量化、普惠化的交付。

 

维谛技术 AI 开启“至简”之道

 

AI技术在数据中心的应用,能实现能源效率的革命性提升,这在业内已经成为共识。为此,数据中心产业上下游,都在探索利用AI技术实现节能节碳的路径。

 

维谛技术(Vertiv)是较早对AI节能进行探索的厂商之一,凭借扎实的AI技术储备,率先全面布局AI技术在数据中心的应用。

 

800x450-zh-cn-news-2022-08-16-2_361621_0.jpg

 

维谛技术(Vertiv)在本次直播中展示的维谛技术AI解决方案——Vertiv™  AI Lite 智能节碳模块,就是当前数据中心AI技术应用的一项创新成果。

 

AI Lite采用了极简设计理念,实现快速部署。在以往,从测点部署、AI调试到AI参数调试,收敛需要数周时间,而AI Lite即插即用,快速收敛,交付时间仅需几秒钟。

 

基于充分集成本地边缘算力,深度融合空调控制策略,AI Lite作为空调能耗节碳先锋,可以实现6%~21%左右的节能效果。根据中国信通院的权威测试,在不同工况下,AI Lite的节能效果最高达到了21.7%。

 

800x450-zh-cn-news-2022-08-16-3_361622_0.jpg

 

在直播中,通过AI Lite原理演示不难发现,AI Lite用至简的方式完成了数据收集、机器学习、系统调优,最终实现节能效果。而在这背后,依靠的则是严密的逻辑和科学的算法,以及维谛技术(Vertiv)多年的数据中心经验积累和前沿AI技术应用。

 

目前,数据中心AI技术的应用正逐渐进入成熟期,但是距离巅峰期还很远,需要业内各方共同努力,在场景应用上深耕细耘。随着AI技术的不断发展,以及模型和数据的迭代优化,AI技术在数据中心的应用,将落地到更具体的应用场景,会涌现出更多AI技术创新成果,从而推动数据中心实现绿色高质量发展。

选择您的本国语言