十年可靠保障
机场作为重要的公共交通场所,对于UPS、制冷系统等关键基础设施的应用具有极高的标准和要求,是检验设备品质和性能的高端应用领域。昆明长水国际机场承载关键业务场景,使用了维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)的UPS系统和制冷系统,历经近10年的实践考验和磨砺,依然历久弥新,始终运行良好,从未因故障导致机房宕机。
机场运营效能最大化的支撑基础

昆明长水国际机场为4F级国际机场,是中国八大区域枢纽机场之一、国际航空枢纽,同时中国两大国家门户枢纽机场之一。在设计建造之初便以高标准、严要求进行规划建造,机场建设工程频频荣获詹天佑奖、国家优质工程金质奖、中国建设工程鲁班奖等多项工程奖项表彰。
昆明长水国际机场自2012年6月正式运营以来,已经安全、高效运营了近10年的时间。这一方面得益于应用设施、系统及配套机房的稳定运行,另一方面就来自关键基础设施的有力支撑。
作为机场日常运营的“神经中枢”,昆明长水国际机场航站楼为了确保实现高效的运营水平,在建设中应用了大量先进的设备设施,并配套建设了高性能机房。这些设备设施和机房的运行,直接影响着机场能否安全、稳定的运营,以及能否实现机场运营效能优化。
长期稳定运行见证“不妥协的可靠性”
昆明长水国际机场为了保障机房的稳定运营,在重要的制冷、供电环节,全线采用了维谛技术(Vertiv)旗下节能效果显著的VertivTM Liebert®PEX+系列冷冻水型机房专用精密空调,以及稳定性、可靠性突出的Liebert®UL33、Liebert®Hipulse U系列工频UPS。

从正式上线运行至今,这些产品在严苛的运行环境下安全运行了近10年,承受住了各种严峻考验,始终性能发挥稳定,高可靠保障了昆明长水国际机场多种业务系统及配套机房的安全运行。

不仅如此,在长期的合作过程中,维谛技术(Vertiv)强大的售后服务团队和技术支持,也给昆明长水国际机场留下了深刻印象。无论在何种情况下,只要客户需要技术服务支持,维谛技术(Vertiv)的技术服务人员都能及时赶到现场,帮助解决各种问题。
性能、品质过硬的专业产品
完善、及时的技术服务支持
为昆明长水国际机场
十年安全运营
给予了不妥协的可靠保障