Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

维谛技术(Vertiv):雅砻江畔,智算新篇|全国首个高海拔岩洞智算中心如何点亮绿色算力新纪元

2026年4月23日

随着数字中国建设的深入推进,算力作为数字经济的关键生产力,正与电力能源加速融合。作为国家能源战略的重要组成部分,“算电融合”已成为提升能源使用效率、构建新型电力系统和算力体系的重要方向。雅砻江畔的智算新篇,正是这一国家宏观战略下的率先实践。当江河奔涌化作清洁电能,当服务器在群山深处高速运转,一种全新的算力形态,正在高原诞生。在国家首个水风光一体化示范基地——雅砻江流域水风光一体化基地,算力不再只是能源的“用电户”,而成为清洁能源价值释放的重要一环。


China-cctv-news-report_preview_800x450.jpg

(图片源自央视新闻报道)

 

雅砻江两河口算电融合示范项目,正是这一变革的起点。而支撑这颗“绿色算力心脏”稳定跳动的,是维谛技术(Vertiv)旗下VertivTM CoolPhase Mesh磁悬浮多联系统深谙自然法则的制冷革新。

国内首例:能源战略下的“绿电+算力”实验场

四川雅砻江两河口算电融合示范项目是国家能源战略的重要组成部分,也是国家“十四五”规划明确九大清洁能源基地之一。作为基地首个算电融合项目,两河口“算电融合”项目更是全国首个高海拔岩洞式算力舱智算中心。算力舱深藏山体之中,清洁水电就地消纳,算力与绿电在同一空间里“并肩运行”,是“绿电+算力”发展模式的实地验证。

项目由国投集团雅砻江流域水电开发有限公司与中国电信四川分公司合作共建,总投资约3.5亿元,包括6个算力舱,提供峰值算力约600PFLOPS。两河口“算电融合”,不仅承载着超大规模智算能力,更肩负着验证“绿电驱动算力、算力反哺能源”的使命。

极限挑战:如何应对高海拔与岩洞部署的双重考验?

智算中心是算力基础设施的核心载体,而制冷系统则是智算中心的重要支撑。

作为算电融合示范项目,客户在选择制冷系统时,提出了明确而严格的目标:在风冷解决方案下,PUE≤1.2。

然而,两河口“算电融合”项目不是一座“常规”的数据中心。3000米高海拔、岩洞式部署、严苛环境……每一项条件,都在挑战制冷系统的极限:

  • 低温结冰风险:夜间温度骤降,易引发管路冻结
  • 换热效率挑战:高海拔地区空气稀薄,低气压风量损失大
  • 部件老化隐患:高寒潮湿、白天紫外线强烈等因素加速系统部件老化
  • 压缩机能效比下降:高海拔工况下,常规压缩机因气压不足导致效率下降、能耗上升
  • 运维挑战:部署位置偏远、环境恶劣,现场人员维护难度极大,需远程无人值守

一句话总结:客户要求制冷系统既要极致能效,又要在极端环境下长期稳定运行。

技术破壁:不只是低PUE,更是长期价值

面对严苛的能效目标和场景挑战,维谛技术(Vertiv)提供的VertivTM CoolPhase Mesh磁悬浮多联系统+末端VertivTM Coolphase Row列间解决方案,基于“技术耦合+场景定制”的策略给出破局之道。

节能“魔方”:六大节能技术的系统级协同

  1. 高能效变频磁悬浮无油压缩机,实现核心元器件节能
  2. 颗粒度配比系统设计,实现按需供冷节能
  3. 蒸发冷凝节能技术,助力高回风温度末端达成大温差节能
  4. 动力热管自然冷技术,最大化利用自然冷节能
  5. 变频技术按需输出,实现冷量精确匹配节能
  6. 末端采用通道封闭技术,合理管理气流组织节能

列间制冷:让冷量“直达算力核心”

  • VertivTM Coolphase Row,可解决0~45kW不同功率密度机柜的制冷需求
  • 靠近机柜,无需机外余压,风机效率更高
  • 提供100%显热容量,减少加湿需求,进一步降低用电量
  • 模块化设计,安装灵活、扩展性强

“量身加固”:强化设计轻松应对高原极端环境

  • 专业高海拔选型计算,避免因制冷量衰减而带来不利影响
  • 采用高静压、无极调速风机,弥补低气压风量损失
  • 防冻设计+加热盘,保障夜间低温安全运行
  • 选用抗UV材料避免白天紫外线强烈加速部件老化
  • 采用钣金+管路全防腐处理,通过盐雾测试,应对高寒潮湿环境
  • 主机末端均采用双电源设计提高可靠性,并优化系统控制逻辑,实现远程无人值守


多重节能技术叠加,使得系统具备PUE<1.2 的能力,完全达到了客户的节能目标。
 

在满足客户核心指标的同时,系统还实现多重价值:VertivTM CoolPhase Mesh压缩机室外部署,不占用机房空间,而且室外占地相较传统风冷方案占地更小,节地率30%;分布式系统与管路预制,大幅缩短建设周期。

值得一提的是,维谛技术(Vertiv)提供的制冷解决方案,在全面达到项目高标准要求的基础上,更为客户带来了实实在在的收益:极致算力Capex降低15%、极致能效Opex降低50%。

两河口“算电融合”示范项目的成功实践,不只是验证了极端环境下的一流制冷技术方案,更是一次发展路径的探索:当清洁能源与新型算力基础设施在高原深处深度融合,一种更绿色、更高效、更可持续的数字底座正在成型。在这里,绿电不再只是“电源”,而是算力跃迁的核心驱动力;算力不再只是“负载”,而成为能源价值释放的新引擎。这座岩洞中的智算中心,正在为中国“绿电+算力”的未来,写下具有更深意义的注脚。

 

 

关于维谛技术(Vertiv)

维谛技术(Vertiv, NYSE: VRT, 原艾默生网络能源),是一家全球领先的数字基础设施解决方案提供商,在通信网络、数据中心、商业&工业、新能源等领域拥有50+年的发展历史。维谛技术的产品广泛覆盖了政府、电信、金融、互联网、科教、制造、医疗、交通、能源等客户群体,为客户提供覆盖各个领域关键基础设施的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。

维谛技术的客户遍布全球,在中国拥有3大研发中心和3大生产基地,覆盖全国范围的30+办事处和用户服务中心、100+城市业务支持中心,为客户提供高可靠高质量的产品方案和专业卓越的技术服务,共同构建关键技术悦动在线keep it hummingTM的美好世界。如需了解更多信息,欢迎访问Vertiv.com,售前热线400-887-6526。

相关洞察

选择您的本国语言