Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

实现吉瓦级灵活部署:
维谛推出面向NVIDIA Omniverse DSX蓝图的快速交付系统级参考架构

2026年1月16日

关键数字基础设施全球领导者维谛(Vertiv,NYSE: VRT)于10月28日宣布,正式推出面向NVIDIA Omniverse DSX蓝图的吉瓦级参考架构。维谛以针对NVIDIA DSX蓝图的新一代吉瓦级参考架构,持续强化其在AI基础设施领域的先发优势。基于预制式Vertiv™  OneCore平台,新架构不仅实现了灵活的部署模式,更将“首次令牌时间”(Time to First Token)大幅缩短了50%。NVIDIA已正式揭幕其位于弗吉尼亚州的AI工厂研究中心,并发布了面向多代际、吉瓦级AI基础设施的Omniverse DSX蓝图。在此进程中,维谛扮演着关键角色,正全力推动下一波AI创新浪潮的到来。

800x450_gigawatt-scale-reference-architecture_vertiv.jpg


维谛参考架构超越传统单一模式,为NVIDIA Omniverse DSX蓝图提供独特的多元化部署路径,客户可根据对速度、灵活性与规模的差异化需求,在传统分步施工、混合模式与全预制方案中灵活选择。为进一步加速设计进程,维谛通过其SimReady 3D资产库实现虚拟与物理系统集成,支持在动工前完成AI工厂设计的全尺寸数字孪生仿真。

预制化架构基于经过预验证的Vertiv™ OneCore平台构建,该平台将整个设施视为一个协同设计的统一系统,实现计算、供电、冷却与服务的全局融合。相较于传统建设模式,Vertiv™ OneCore平台为吉瓦级部署带来关键优势:项目交付周期压缩最高达50%,同时实现空间效率与性能的双重优化。
 

“AI工业革命要求对数据中心基础设施进行彻底重构。维谛与NVIDIA的合作,是我们为客户提供最先进、最灵活转型解决方案的核心基石,” 维谛全球产品与事业部执行副总裁Scott Armul表示,“维谛为NVIDIA Omniverse DSX打造的参考架构不仅是技术蓝图,更是一套加速实现前所未有的AI部署规模的整体方法论。通过我们覆盖‘从电网到芯片’的全链解决方案、Vertiv™ OneCore平台等灵活部署模式,以及NVIDIA Omniverse数字孪生技术,我们正在当下构建未来的AI工厂。”
 

维谛参考架构的核心创新特性包括:

优化供电拓扑架构

维谛创新的“从电网到芯片”供电链路,基于NVIDIA Omniverse DSX蓝图实现系统能效提升与占地面积优化,为多代际AI平台提供所需的韧性及扩展能力。

先进液冷解决方案

架构集成维谛业界领先的液冷系统,专为应对加速计算产生的极端热负荷而设计。这套先进热管理系统结合“从芯片到余热回收”全链路设计,为当前及未来计算平台提供精准匹配的高性能散热支持。

灵活部署模式

基于对AI部署独特性的深刻理解,维谛参考架构成为首个同时支持分步施工、混合部署与全预制方案的验证设计。相比传统建设模式,该灵活性可将“首次令牌时间”缩短最高50%,助力客户选择最适合自身目标的实施路径。

“高效、高性能的AI基础设施是下一轮工业革命的核心支柱,其建设需要强大的合作伙伴生态,” NVIDIA HPC、云与基础设施解决方案高级总监Dion Harris强调,“NVIDIA与维谛正携手开发灵活、快速交付的参考架构,为下一代吉瓦级AI工厂的规模化建设提供关键的供电与冷却基础。”

这套完整架构体系由行业最全面的供电与冷却产品组合提供支撑,并辅以覆盖全球的4,000余人现场工程师服务网络,共同为高效、高可用、可扩展AI工厂的快速部署与运营奠定基础。目前,维谛已积极参与多个采用Vertiv™ OneCore预制化设计的吉瓦级AI工厂项目设计阶段工作。



关于维谛技术(Vertiv)

维谛技术(Vertiv, NYSE: VRT, 原艾默生网络能源),是一家全球领先的数字基础设施解决方案提供商,在通信网络、数据中心、商业&工业、新能源等领域拥有50+年的发展历史。维谛技术的产品广泛覆盖了政府、电信、金融、互联网、科教、制造、医疗、交通、能源等客户群体,为客户提供覆盖各个领域关键基础设施的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。

维谛技术的客户遍布全球,在中国拥有3大研发中心和3大生产基地,覆盖全国范围的30+办事处和用户服务中心、100+城市业务支持中心,为客户提供高可靠高质量的产品方案和专业卓越的技术服务,共同构建关键技术悦动在线keep it hummingTM的美好世界。如需了解更多信息,欢迎访问Vertiv.com,售前热线400-887-6526。

相关洞察

选择您的本国语言