当前,在“互联网+”的大背景下,高校更加注重学校的信息化、数字化建设,并以此作为实现现代化科研教学、管理、服务的重要举措。
高校的信息化、数字化建设是一个庞大、复杂的工程
其中机房建设更是这个工程的核心之一
高校的信息化、数字化建设首先需要打造一个性能一流的核心机房
以此为各种业务系统提供可靠的运行保障

一直以来,节能降耗是机房建设运营的一个最大难点,而且随着处理能力更强的服务器,以及容量越来越大的数据存储设备和网络设备的广泛应用,需要消耗更多的电能,这也给机房节能带来了新的挑战。因此,在确保机房安全的前提下,节能减耗是必不可少的。
然而,机房要想实现高可靠、高节能、高效率的运营目标,必要的前提是选择高品质的关键基础设施产品。在这一点上,山西传媒学院深有体会。
机房难以满足快速发展的业务需求
随着全国高校信息化、数字化建设的不断发展,大部分高校现有机房已不能满足信息化业务系统的应用需求。山西传媒学院同样面临着这样的痛点。

山西传媒学院是国家广播电视总局和山西省人民政府共建高校,是全国第三所公办传媒类普通本科高校,也是国家广播电视总局专业人才培训基地,多年来为中央和各级各类传媒领域培养了大批专业人才。
随着业务的持续拓展
以及校园信息化、数字化建设带来的更多需求
山西传媒学院的原有机房
难以适应快速的业务发展以及不断涌现的应用需求
针对这一痛点
山西传媒学院面临的当务之急
就是新建一个能够为业务提供切实保障的高性能核心机房。
新技术、新认知,高校机房可以这样建设
在新建核心机房项目中,山西传媒学院充分考虑到了原有机房运行的痛点和短板,按照较高的应用标准对关键基础设施进行选型,尤其针对产品的节能特性等提出了极为严格的要求,并要求产品方案能够高效满足未来的业务需求。
尽管山西传媒学院对于关键基础设施产品的应用要求很高,但是却通过应用维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)提供的Vertiv SmartAisleTM模块化数据中心解决方案,轻松实现了项目建设的预期目标,并对机房建设有了全新的认知,从中感受到了前所未有的应用价值。值得一提的是,SmartAisleTM解决方案搭载的一项节能“必杀技”,更在机房节能降耗上让山西传媒学院感受到了新的体验。
山西传媒学院之所以在项目建设中采用
维谛技术(Vertiv)的解决方案
一方面基于对维谛技术(Vertiv)品牌的信任
另一方面则是缘于其在教育行业拥有广泛成功案例的考量
而且其产品方案的实际性能在应用中经过了实践检验
通过应用SmartAisleTM模块化解决方案,山西传媒学院成功建设了高性能的核心机房,并由此为业务发展创造了更大价值。

作为一款被各领域客户广泛应用的领先方案,SmartAisleTM解决方案基于一体化、模块化的研发设计,从建设部署到可靠、高效运行,再到灵活应对动态需求等等,都拥有显著的应用优势,并综合融入各种领先节能技术,能够实现机房的绿色、节能运行。同时,在产品配置上,SmartAisleTM解决方案统一品牌,产品基因保持一致,几乎没有短板可言,集中体现了“1-DNA智慧融合”价值理念。
更值得一提的是,维谛技术(Vertiv)在解决方案中搭载了具有颠覆性创新的Liebert®PEH湿膜加湿器,从而为机房运行带来了非凡的节能体验。

Liebert®PEH湿膜加湿器采用
领先的等焓加湿控制逻辑
通过革命性创新设计
优化气流组织结果
使得整机湿功比最高可达37.74
标准配置进口无机湿膜
耐菌性、耐脏堵性、耐腐蚀性、阻燃性都有大幅度提升
更易维护且完全符合机房对可靠性的要求
作为一个经典的机房建设项目,山西传媒学院的核心机房建设,在山西省教育行业树立了机房建设新标杆,为今后信息化、数字化建设和业务发展提供了全面支撑。