如何在云计算时代确保数据中心可靠运行,保证技术经济的合理性,这其中供配电系统的合理设计与实施是其中一个主要环节。
面对新的发展趋势和需求
数据中心供配电的首要要求就是成本优化、分步投资
还要能按需扩容、灵活变更
而且产品也要能满足设计标准化、功能模块化、工厂预制化的要求
当然,还有重要的一点是,供配电系统的整个链路能进行统一管理,并能够实现运维透明化、智能化、可视化的目标。
如何才能满足如此复杂的需求,来保障数据中心建设的效率和运行安全?
下面这个在通信领域赫赫有名的云计算基地,则通过应用一款堪称“神器”的解决方案,满足了对供配电解决方案的所有想象。
这个云计算基地的来头可不小
在海滨城市青岛,拥有一个山东省内达到国际A级标准的专业化云基地--中国电信集团云计算(青岛)基地。

青岛基地总占地面积275亩,规划总建筑面积17.2万平方米,包括要客灾备中心、云计算研发中心、互联网公司大数据中心、海洋特色的大数据中心四大中心,是中国电信在大数据战略布局中的四大核心基地(内蒙、贵州、西安、青岛)之一,青岛基地完全投产后将成为山东省内最大数据中心,可以承载5万以上标准机架,容纳标准服务器60万台以上。
青岛基地采用分期建设,其中一期工程总面积18062平方米,数据中心占地15128平方米,动力中心占地2934平方米。一期项目建设完成后可承载2800个32A标准机柜,容纳6万台标准服务器。
在青岛基地所承担的角色之中,要客灾备中心尤其值得关注。
青岛云基地要客灾备中心
是中国电信继西安、苏州之后
第三个挂牌的灾备中心
是运营商首个实现集数据化资产保护、灾备服务于一体的
全方位容灾服务体系的灾备中心
主要面向政府、金融、企业、医疗等重要客户
提供从咨询、设计、实施到运营的全流程智能化灾备运营服务
客户入驻青岛基地要客灾备中心,可以获得定制化的灾备服务,包括符合国际最高标准的
高等级灾备数据中心资源,五星级工作生活配套设施、灾备咨询、建设、演练、运营等全流程服务。
也可以获得即买即用的标准化云灾备一站式服务,通过云灾备平台快速解决客户数据备份、灾备演练、业务接管、数据归档等灾备体系建设过程中的核心问题。
如此高端的项目会选择什么样的供配电系统方案?
基于项目建设在中国电信大数据战略布局中的重要地位,以及高等级的建设标准,青岛基地在建设中对于关键基础设施的应用要求会严格到何种程度。而在所有关键基础设施建设中,供配电系统又是一个非常重要的核心环节。

青岛基地基于为数据中心运行构建高可靠的电力保障,特别对供配电解决方案的应用提出了极高要求。
在产品选型中,维谛技术(Vertiv)旗下的APT全功率链电力模组方案,凭借领先的研发设计及在广泛应用中的出色表现,赢得了青岛基地的信赖,并最终在项目建设中采用了这款创新型的配电系统方案。

可以说,作为一款革新性的全功率链产品级方案,APT电力模组方案所具备的优异特性,全面达到了青岛基地的预期要求,并实现了供配电系统的智能化管理。
APT电力模组基于工厂预置、系统联调
在具备更高可靠性的同时提高了部署效率
系统内部集成了配电柜、UPS以及智能监控管理系统
设备之间采用全铜排连接
相比于传统数据中心供配电系统建设模式
APT现场部署无需电缆布线,只需铜排进行并柜
不仅简化了工程量,而且布局美观
实际部署仅需0.5天
并能够节省30%占地面积
同时, APT电力模组内置了PTMS全功率链智能管理系统,能够将整个系统内的所有设备进行统一集中式监控管理,实时掌握系统中各个设备的实际运行状况,具有远程访问以及邮件短信告警,能够随时随地查询并进行故障处理,可靠性远远高于传统的数据中心建设模式。

正是基于出色的研发设计,APT电力模组在有限的工程周期内完成了高质量快速交付,而且以卓越的整体性能全面满足了青岛基地的应用需求,为数据中心的安全高效运行奠定了坚实的基础。