阳春三月,暖阳高照。
现在,在全国上下的共同努力下,新冠肺炎疫情已经得到了有效控制,各地企业也纷纷按下了复工复产的“启动键”。
在这特殊的时期内,维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)一方面通过捐款、捐赠设备,为抗击疫情贡献力量,另一方面有序复工,以全面、及时的产品技术服务让客户安心。
更为重要的是
即使在防控疫情的特殊时期
维谛技术(Vertiv)研发创新的步伐也未停止
最新打造的Liebert®SDC3智慧双循环节能空调
即将隆重登场
投入到助力数据中心节能降耗的大潮中去
数据中心节能利器
Liebert®SDC3智慧双循环节能空调即将发布
作为数据中心能耗的主要组成部分,空调系统的能耗约占数据中心总耗电量的三分之一,想要提高数据中心能源利用效率,降低空调系统的能耗是最直接和最有效措施之一。在业界的共同努力下,通过创新节能技术的成熟运用以及节能产品的广泛部署,数据中心建设正向绿色化发展趋势稳步前行。
但是,随着节能减排的不断深入,数据中心用户也需要节能特性更为出色的制冷系统满足节能需求。

维谛技术(Vertiv)自2005年推出第一代SDC智慧双循环节能空调后,历经10年的充分酝酿和潜心研发,在2015年又推出了SDC2智慧双循环节能空调。作为已经上市十五年的一款革新性制冷系统,SDC系列产品在广泛的应用中一直深受客户的喜爱,在业界拥有良好的口碑。
即将发布的SDC3智慧双循环节能空调,以迭代升级的制冷技术和创新成果,实现了数据中心热管理技术的新飞跃,将充分满足数据中心用户对于数据中心制冷系统更高的节能需求。
五大创新优势
SDC3开启数据中心节能新篇章
作为最新一代绿色环保、节能高效的制冷解决方案,SDC3智慧双循环节能空调基于维谛技术(Vertiv)产品技术专家的精心研发,呈现出五大创新优势:
一、独创三种运行模式彰显研发实力。
SDC3智慧双循环节能空调在同一套机组中增加了节能泵循环模块,首创了机械压缩制冷、混合制冷、自然冷节能三种运行模式,可根据室内负荷以及室外温度智能调节制冷系统的切换和配置。
机械压缩制冷模式。当室外温度大于20℃,SDC3智慧双循环节能空调启用压缩机进行制冷,满足室内散热需求。
自然冷节能模式。当室外温度小于10℃,SDC3智慧双循环节能空调在满足室内制冷需求条件下,自动切换压缩机系统进入节能泵运行,大大降低机组能耗,提高全年自然冷运行时间。
混合制冷模式。SDC3智慧双循环节能空调除了机械压缩机制冷和自然冷节能两种模式外,新增加混合制冷模式。当室外温度 ≤20℃时,即可开启混合制冷模式,通过变频泵辅助压缩机运行,节省压缩机功耗,降低冷凝温度,提高制冷量,增大系统能效比。

二、更高可靠性让客户更放心。
SDC3智慧双循环节能空调采用了高可靠性设计,所有部件全部采用严格认证的高品质器件。系统采用了领先的智能控制器,保证制冷模式能够自动切换,并具有多重保护功能,保证机组整体安全稳定运行。
同时,SDC3智慧双循环节能空调运行具有故障自诊断和预警功能,实时跟进机房状态切换运行模式,进一步提升了系统的可靠性。
三、节能环保展现核心价值。
充分利用自然冷源来实现节能是SDC3智慧双循环节能空调的最大特点,并且南、北方均可应用,是一款高AEER产品,完美匹配数据中心全年制冷运行工况,全年综合节能率均在30%以上。

基于强大的集中控制优势,机组能够最大限度地自动调节节能模块运行状态,提高自然冷运行时间,并且大幅降低系统功耗,提升系统能效。
在室外机上,SDC3智慧双循环节能空调采用全调速室外机,实现节能运行并保证系统压力稳定,并可选配Liebert® VCC 集中式冷凝器,更大提升整机能效。同时,SDC3智慧双循环节能空调机组全面切换为环保 R410A 冷媒,符合未来环保要求。
四、创新设计实现更高灵活性。
SDC3智慧双循环节能空调采用可拆卸搬运的结构及一体化设计,外观更加美观大方,配置超大屏幕全中文图形显示屏,100%全正面维护,占地面积更小,而且易安装、易维护,提供标准RS485接口,并可选配 SNMP卡,实现远程监控。
五、更多细节体现创新亮点。
作为一款全面升级换代的创新产品,SDC3智慧双循环节能空调的研发更注重细节的体验,并在这方面体现了诸多创新亮点。
比如,机组配置EC风机,可实现转速无级调节,同时EC风机具有高效节能、节省空间、低噪音等特点;系统不引入新风,不受外界空气质量影响,应用范围大大扩展;在送风方式上分为上、下出风两类产品,其中下送风机组采用下沉式放置方式,将风机放到地板下,比EC风机设计在机组内部进一步节能20%。
面对数据中心建设运行越来越高的节能要求,SDC3智慧双循环节能空调将为客户如何选择更节能的制冷解决方案提供完美的答案,适用中、大型数据机房,计算机房和IDC,工业控制室及实验室,UPS和电池室等不同应用场景和环境,并基于升级优化带来的更大价值,全面提升客户的应用体验,为其带来更多收益。