工业生产正向智能化、精细化发展,由此对供电质量提出了越来越高的要求。不仅要求供电的连续性要得到可靠保障,而且对于电源的纯净度更是有着特殊要求。
工业UPS以其稳压精度高
能够不间断提供纯净电能的优势
广泛地应用于工业领域
为工业生产提供了高可靠的电力保障
不过,工业UPS作为不间断电源产品中的高端产品,涉及大功率能量变换的电力电子技术、数字化控制技术、交流电源并联冗余技术、有源谐波抑制技术、大功率产品制造技术等多项前沿技术的应用。对于厂商而言,工业UPS的研发设计需要具备超强的技术研发实力。

石油炼化行业是典型的工业场景,生产过程部署多种复杂的工艺装置、精密仪器,对于供电的可靠性有着极高的要求。同时,石油炼化不仅生产环境极为恶劣,而且还要承受谐波、浪涌等电网污染,操作过电压、电网晃电、甚至局部停电等风险。这样极端条件下的运行场合,对工业UPS的性能是非常严峻的考验。

对于工业领域的客户来说,工业UPS产品的选择非常重要,因为其事关整体业务生产的安全与否。然而,对于这个关键问题,利华益集团股份有限公司却解决得非常轻松,原因就是在全厂区的工业UPS应用上,选择了性能品质一流的产品,为业务生产的连续进行提供了高可靠保障。
这些部署在不同生产场合的工业UPS,在长期的运行中承受住了各种严峻考验,始终性能发挥稳定,为保障利华益生产运营的安全高效开展创造了显著价值。而这些产品都来自于在工业UPS领域拥有很高品牌声誉的维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)。
炼化业务离不开关键基础设施的支撑
利华益集团是以石油化工为主导产业,制药、纺织服装、进出口贸易等产业稳步发展,跨行业多元化经营的股份制大型企业集团,是中国企业500强、中国石油和化工企业500强。

作为利华益集团的子公司,利华益利津炼化有限公司是《山东省地方石油化工“九五”技术改造规划》重点技改企业、2000年国家清理整顿重点保留的地方石化企业、青岛大炼油项目建设后重点保留的地方石化企业。

近年来,作为具有代表性的大型民营炼化企业,利华益不断推进新项目建设,而且其新建装置都是基于行业发展需要的标杆项目,例如国五、国六油品升级项目、烯烃、芳烃、环氧丙烷、苯乙烯等等。
在生产装置规模不断扩大的过程中
利华益的业务生产也表现出了
强大的可靠性、安全性及过硬的抗事故能力
这完全得益于利华益所拥有的安全配套设施
而包括工业UPS在内的关键基础设施
也起到了重要的保障作用
轻松面对严酷考验,这款产品值得信赖
事实上,在近年来,维谛技术(Vertiv)旗下的关键基础设施产品,广泛应用于利华益的多个新建项目,产品不仅包括Vertiv FP系列工业UPS,还涉及工业直流系统以及MegaVert系列中压变频器等多个产品单元,实现了在利华益全厂区的产品覆盖,充分体现了维谛技术(Vertiv)完整产品线的优势。
利华益在产品选型时提出了非常高的应用标准,其中核心诉求就是要求产品能够高可靠保障生产装置的安全运行。在实际运行中,维谛技术(Vertiv)的产品凭借出色性能轻松应对了工业场景的特殊挑战,完全达到了利华益的预期效果。

比如,在自备电厂的电网环境下,利华益业务生产中关键的控制系统很容易受到冲击而掉电,通过应用维谛技术(Vertiv)提供的FP系列工业UPS,则有效地消除了这个隐患,保障了控制系统及关键负载安全可靠运行。
显然,FP系列工业UPS的完美应用,为利华益带来了非同一般的应用体验。实际上,作为维谛技术(Vertiv)旗下工业产品序列中的一款明星产品,FP系列工业UPS已经在利华益炼化生产的多个场合安全运行了很长时间,充分体现了这款产品为工业客户创造更大价值的性能优势。
凭借强大的综合性能
FP系列工业UPS在工业市场拥有强大的号召力
系统采用了最先进的控制技术和电子电力转换技术
能够轻松应对工业场景中严酷的电气和恶劣环境工况的挑战
可以适应谐波干扰、浪涌冲击、特殊电压等电网要求
并且能够完全定制化以满足客户的不同技术要求
正是基于产品在实际应用中的优异表现,利华益在多个新建项目中,连续应用了维谛技术(Vertiv)提供的产品方案,体现出了对维谛技术(Vertiv)品牌及技术实力的充分认可。同时,随着利华益业务的不断发展,双方的合作也将继续延伸,维谛技术(Vertiv)的产品更将为保障利华益业务的持续成功创造更大价值。