作为“新基建”七大领域之一,大数据中心是国家未来重点建设的方向。与传统数据中心相比,大数据中心的提法更加映射出数字经济对于数据中心这个枢纽作用的新要求。
大数据中心,称得上海量信息时代的“诺亚方舟”,众多新兴产业的未来发展都将大量依赖于数据资源。
随着“新基建”的推进
无论是公有云还是私有云建设都会提速
数据中心新建和扩容步伐将进一步加快
由此针对相关设备的需求也将大量涌现
更加重要的是,全新的发展趋势,必然会带来数据中心产品、技术乃至理念的一次质的提升,为“新基建”下大数据中心的发展,提供匹配的新产品、新技术、新生态至关重要。

作为雅安市重点打造的大数据产业项目,川西大数据产业园在开园仅仅一周年之际,就站在了“新基建”时代的风口,项目建设所应用的关键基础设施产品,更是完美匹配了数据中心在新时代的未来发展。
四川单体规模最大、标准最高的绿色大数据中心
川西大数据产业园位于雅安经开区名山片区,产业园主要由大数据产业区、数字小镇和大数据创意公园等部分组成,其中,产业区主要建设标准为A类(T3+)标准数据机房,建筑物全部按8度抗震标准设防。

从最初规划面积2.65平方公里扩展到5平方公里的“西部数港”,再到以“西部数港”为依托的25平方公里的“数字新城”, 川西大数据产业园坚持不断完善顶层设计,积极探索发展方向,远期规划容纳机架超20万个。
2019年6月28日
川西大数据产业园正式开园
一期1号、2号数据机房投入使用
经过一年快速发展
川西大数据产业园已成为
电信天翼云全国三大资源池之一
移动云全国九大节点之一
是四川省内唯一多运营商接入的大数据中心

目前,川西大数据产业园已经完成入驻金山云、阿里云、易华录数据湖等41个项目。同时,川西大数据产业园已完成3400个机架交付使用,现已具备1万个机架交付能力,成为目前四川省单体规模最大、标准最高的绿色大数据中心,成为雅安抢抓“新基建”、新一轮西部大开发、成渝地区双城经济圈建设等国家重大战略机遇的最佳切入点和重要抓手。
供电、制冷全线采用同一品牌产品
在数据中心建设之初,川西大数据产业园以高标准、高起点,全力打造国内领先,国际一流的大数据中心为目标,严格按照A类(T3+)数据中心标准进行建设。显然,如此高等级的建设标准,以及项目建设在雅安市乃至四川省内的重要产业地位,对相应的关键基础设施应用必然会带来极为严格的要求。

川西大数据产业园在数据中心最为关键的供电、制冷环节,全线采用了维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)旗下的优势产品,从而为实现数据中心稳定、高效运行,赢得客户信任奠定了坚实的基础。
在产品选型阶段
川西大数据产业园对产品提出严苛的应用标准
要求UPS系统在高可靠性的基础上
具备较高的能效性
要求空调系统不仅制冷能力强
而且要具有出色的节能特性
保证数据中心实现绿色运行
经过多维度的综合考量,川西大数据产业园基于对维谛技术(Vertiv)品牌实力、产品性能的信任,最终在项目一期1号、2号数据机房的供电、制冷环节,分别采用了维谛技术(Vertiv)提供的Liebert®EXL系列大功率UPS、Liebert®PEX3系列机房专用精密空调。
经受广泛实践检验的一流产品
从正式开园至今,川西大数据产业园的数据中心已经安全运行一年有余,维谛技术(Vertiv)的两款产品也经受住了实践的检验,始终运行稳定,体现出了一如既往的高性能,为川西大数据产业园给客户提供一流的数据中心服务给予了高可靠的保障。
事实上,维谛技术(Vertiv)为川西大数据产业园提供的这两款产品的整体性能,早已经在各领域数据中心的广泛应用中得到了印证,以其为客户带来的显著价值,赢得了良好的市场口碑。

Liebert®EXL系列大功率UPS
融合了高可靠性、高可维护性和高效率
具有基于真正大功率设计的高可靠性
单相大功率单模组400KVA设计
基于模组化的设计
所有系统部件均可按照功能模组拆分装配
并提高了功率密度、节省了占用空间
系统具备动态在线模式功能
在保证系统实现在线运行可靠性的同时
可实现高达99%的运行效率

Liebert®PEX3系列机房专用精密空调
采用了全新的外观设计
结构紧凑且易于维护
以优越的实际性能大大提升了客户价值
尤其是产品在节能环保方面的出色表现
更为客户带来了非同以往的应用体验
机组配置高效EC风机,
全年能效比>3.5
上、下两种出风方式
可以满足不同气流组织需求
并能够提供超远安装距离和超高落差部署方案
这两款产品凭借领先的研发设计和技术创新,完美达到川西大数据产业园项目建设的预期效果,助力园区成为西南地区数字经济发展的重要平台,未来将在“新基建”时代发挥更大效用。
作为川西大数据产业园的设备供应商,维谛技术(Vertiv)拥有完整的产品方案和领先的技术平台,该项目的成功实施,体现出维谛技术(Vertiv)与客户共同站在新时代的“风口”,帮助客户成功解决“新基建”大数据中心建设难题的领