如果在最近几年来的数据中心领域挑选一个热词,那肯定是非“预制化”莫属了。
“预制化”可以实现数据中心建设的“去工程化”,将传统数据中心的建设周期大幅缩短。得益于预制化模块的运用,数据中心规划周期的重点已从现场施工转变为对预生产、预测试的供电和制冷模块的现场集成。
这种像搭积木一样的数据中心建设方式,虽然在工程层面为数据中心用户创造了非同以往的价值体验,但是却对关键基础设施的应用以及整体交付带来了巨大挑战,设备厂商在技术研发、产品创新及产品提供能力上都面临着考验。

对于设备厂商来说,只有具备强大的专业实力和定制化能力,才能高效满足预制化数据中心建设的需求。前不久,在腾讯华北最大的数据中心基地怀来瑞北云数据中心、怀来东园云数据中心、仪征东升云数据中心等重要建设项目中,维谛技术(Vertiv)就是凭借强大的研发、生产实力,再次赢得了腾讯的青睐。
继贵安七星T-block项目之后,维谛技术(Vertiv)又一次为腾讯采用T-block模式的数据中心项目提供总包服务,极大体现了维谛技术(Vertiv)在预制化数据中心领域领先的整体实力。
携手腾讯打造数据中心经典案例
作为腾讯自主研发的第四代数据中心创新技术,T-block技术代表了腾讯在数据产业的前瞻战略,是以互联网思路建设数据中心的创新探索。
通过标准化对外接口,T-block模式采用“搭积木”方式,在场地进行便捷快速的大规模拼装对接,实现全数据中心的模块化配置及快速建设。
同时,为了匹配业务特点及未来发展需求,腾讯规划了基于T-Block解决方案的T-Base园区,即建筑和园区规划实现模块化、标准化。
T-Base园区是集群部署、一体交付、超高效率的超大规模的产品化数据中心,物理上分为多个T-Block功能方仓,每种类型的方仓实现特定的数据中心功能。T-Block方仓便于运输,多个T-Block方仓按照预定的设计规格可在数据中心现场快速拼装就位,形成一个完整的大型或超大型数据中心。
T-block技术的应用场景,不仅整体项目完全按照模块化设计建设,而且需要采用在工厂深度预制的电力模块、空调模块和IT模块等全模块化设计方案,整体交付更要适合T-block的模式。

在T-block技术开发中,维谛技术(Vertiv)在空调、供配电、结构等方面,为腾讯提供了有力支持。事实上,维谛技术(Vertiv)一直陪伴着腾讯数据中心的建设发展,在长期的深度合作中,双方的合作取得了丰硕成果。从腾讯天津、蛇口数据中心,到贵安七星T-block项目,再到怀来瑞北、怀来东园、仪征东升等数据中心建设,维谛技术(Vertiv)的产品和解决方案广泛应用于腾讯在国内各地的多个项目建设。
经过长期稳定的合作发展,双方之间形成了良好的信誉基础,维谛技术(Vertiv)已经成为腾讯合作时间最早、跨越时间最长、产品应用规模最大的数据中心关键基础设施供应商。
而维谛技术(Vertiv)之所以能够长期赢得腾讯的信赖,完全得益于过硬的产品研发能力、丰富的产品线以及在数据中心总包上的深厚底蕴和强劲实力。可以说,基于在腾讯项目的成功实践,充分显示了维谛技术(Vertiv)在预制化数据中心领域的领先优势。
多维度技术优势赋予整体强劲实力
作为一种预工程化的方案式产品,预制化数据中心根据项目需求在工厂内部完成所需基础设施单元的有机组合,在项目现场通过简单拼装即可投入使用,这在很大程度上对设备厂商的产品实力、整体交付能力都提出来很高要求。
维谛技术(Vertiv)拥有覆盖数据中心全生命周期的产品和服务组合,能够根据场地条件量身定制设计方案,且在功能或美观要求方面无任何限制。其纵向一体化体系结合模块化技术能够保证更快速地交付预制化解决方案,在确保高品质的同时拥有 100% 的可扩展性。

维谛技术(Vertiv)从客户业务需求出发,所实现的预制化数据中心,其优势覆盖了数据中心设计标准化、工程产品化、方案产品化、验证系统化、服务归一化等诸多方面。显而易见,只有完整地利用这些预制化数据中心的建设理念与方法,才能最终保证设计交付的数据中心,是客户实际业务真正需要的数据中心。
借助技术与产品的研发创新,维谛技术(Vertiv)为客户提供的预制化数据中心部署快速、可扩展性强、可靠性高及性能优势明显。
目前,维谛技术(Vertiv)针对不同客户类型,推出了多款解决方案。在这些方案中,维谛技术(Vertiv)应用了众多将高可靠性、高可用性和高能效完美结合的产品,能够确保整体解决方案的各个核心环节,都能完美支持客户的业务需求。
从一些细节就可以发现维谛技术(Vertiv)预制化数据中心的领先优势,比如,数据中心制冷方案与建设模式的关联度较大,需要在IT负荷、冷源效率、能效提升等因素之间找到平衡点。
维谛技术(Vertiv)多项创新制冷节能技术及相应的解决方案,为预制化数据中心制冷提供了最佳选择。其中,100%整机全变频控制的制冷方案,实时调节系统输出,在对节能有更高要求的场地采用全变频氟泵,从而大幅降低能耗;在环境湿球温度较低的区域,采用间接蒸发冷却和全变频系统组合的方案,实现区域化差异化应用自然冷。

同时,在关键的供配电层面,维谛技术(Vertiv)基于“全功率链”理念,创新推出了“供配电全功率链解决方案”,可以帮助客户打造一个永远在线的功率链系统。
维谛技术(Vertiv)提供的供配电系统顺应了预制化集成的应用趋势,系统基于工程产品化、预制化的设计理念,在设计上产品统一接口,使得工程部署大大简化,而且整体功率链内部连接的产品模块单元均采用工程化处理,完全在工厂预制,实现了高质量高标准的快速交付。
面对预制化数据中心的发展趋势,维谛技术(Vertiv)基于广泛的成功实践,真实地显现出强大的专业实力和定制化能力,为客户预制化数据中心建设呈献了恰如其分的解决方案。
凭借领先的产品技术优势,维谛技术(Vertiv)的产品方案不仅广泛应用于国内多类客户的大型或超大型数据中心建设,而且在Facebook“吕勒奥2号”数据中心、西班牙T-Systems顶级模块化数据中心等海外众多项目中都已经成功落地。