日前,第三方权威咨询机构ICTresearch发布了《2019~2020年度中国机房空调产品市场报告》,维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)凭借全球领先的技术实力以及优秀的用户口碑,在机房空调的市场份额继续遥遥领先。
此外,在另一家著名的国内咨询机构赛迪顾问发布的《2019~2020年中国机房空调市场研究年度报告》中,维谛同样以大幅领先优势被列为中国机房空调第一品牌。

凭借Liebert®精密空调领先全球的技术实力
维谛技术(Vertiv)从艾默生时代开始
已连续十多年蝉联中国机房空调市场排名第一
凭什么可以做到“一览众山小”
维谛技术(Vertiv)在业内一直享有“热管理专家”的美誉,长期专注于数据中心热管理应用的研发创新。
维谛技术(Vertiv)空调产品线的起步源于Liebert®优秀的产品技术平台,在超过50年的发展历程中,依托长期的技术积累,深入理解并敏捷服务客户,持续创新,这些已经成为维谛技术(Vertiv)机房空调业务持续成功的内在基因。

2008年,维谛技术(Vertiv)发明氟泵智能双循环技术,2009年在业界率先采用EC风机技术,2012年在业界率先采用模块化设计方案,2013年率先采用变频压缩机技术替代数码涡旋压缩机技术,2017年创新推出集中式冷凝器……每一次的技术创新都成为机房空调市场的风向标,并获得客户极大的认可。
产品创新注重可靠与节能的完美平衡
ICT在报告中指出,“在产品特点方面,用户逐步朝着更为理智的购买决策转移。不仅关注产品品牌、产品性价比,更关注整体TCO。随着能源的不断短缺,节能受到更为广泛的注意和重视。制造商也在加强对机房空调系统的节能调试,具有同等功能的空调,节能将成为用户的首选。”
同时,赛迪顾问在报告中分析,“各地对数据中心 PUE 要求更加严苛,在此背景下,自然冷制冷技术得到进一步改进和推广。”显然,机房空调的节能特性已经成为各个领域用户的普遍需求。

维谛技术(Vertiv)一直致力于帮助客户满足对可靠性和低TCO的平衡追求。2019年,维谛技术(Vertiv)践行“无水极致节能”理念,创新地推出了全变频 Liebert®PEX4高能效精密空调系统,率先实现了不使用水在大型数据中心进行高效制冷,而且年PUE在1.15~1.30之间。
这款产品目前已经在多个行业领域的数据中心建设中得到了广泛应用, 为高价值业务提供了一种“无水”的空调解决方案, 实现了高可靠性和低TCO的完美融合。
正是始终坚持以客户为中心、专注业务、全球视野和技术、本地研发和制造、持续创新才成就了维谛技术(Vertiv)在数据中心(包括机房空调、UPS、MDC等)领域稳如磐石的领军者地位。