Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

作为专业的配电设备,PDU分为基本型和智能型两种。虽然其核心功能都是为数据中心机架内的关键 IT 设备提供可靠配电,但是智能型PDU在此基础上具备了更多功能,可以协助运维人员对数据中心配电系统进行全面深入的理解和管理。智能型PDU的最重要价值之一,就是提升系统的稳定性与可靠性。

800x400-zh-cn-news-2020-09-22-1_315816_0.jpg


面对日益复杂的数据中心运行环境,以及运维管理面临的挑战,越来越多的数据中心用户选择采用智能型PDU,以此最大程度减少事故隐患,确保数据中心的安全稳定运行。

 

什么是智能型PDU?

对于智能型PDU而言,除了具备基本型PDU产品的功能之外,还能够监控、管理和控制多台设备的电力消耗,大幅度降低人力成本、提高运行效率。

 

智能型PDU为应用场合提供一种安全、高效、智能的用电方式,运维人员可以通过远程访问获取关键基础设施的实时数据,为数据中心管理决策提供依据,确保数据中心的高可靠性、高可用性和高效率。

800x400-zh-cn-news-2020-09-22-2_315811_0.jpg


同时,智能型PDU具备特有的帮助节能降耗功能。智能型PDU能够提供全面且精确的电能测量数据、能源消耗和环境数据,不仅以此高效地控制电源分配,实现数据中心电力使用效率的最大化,而且有助于评估和提升数据中心的工作效率,并为容量规划提供必要信息,提高正常运行时间,有效降低PUE值,有力推动数据中心实现低成本、低能耗的绿色运行。

 

随着新一代高密度服务器的投入使用,高密度机架的需求也越来越多,对配电系统的要求也越来越高。

 

目前,超大型数据中心机架功率密度普遍已经达到15kW/机架, 有些甚至接近25kW/机架。如此高的功率密度,普通PDU难以有效地满足需求,需要更高性能、更多功能的智能型PDU来实现高效配电,灵活应对数据中心容量及密度的变化。

 

智能型PDU都具备哪些常见功能?

智能型 PDU 又分为监控型和开关型。

监控型 PDU可提供整条级别和插座级别远程监控配置选项,对用电情况进行全面、可视化管理。借助监控型PDU,运维人员能够快速访问关键数据,评估用电趋势,并且在用户定义的功率阙值被超出的时候,给管理员发送告警提醒。

900x300-zh-cn-news-2020-09-22-3_315814_0.jpg

开关型 PDU 增加了远程打开、关闭和重启插座的功能,能够远程控制插座的用电量,避免数据中心超载,并且便于对机房内的设备进行功率循环。

900x300-zh-cn-news-2020-09-22-4_315815_0.jpg

那么,智能型PDU都有哪些常见功能呢?

  • 环境监控:智能型 PDU 可以集成环境传感器,主动监控机架内的微环境。
  • 远程连接:通过网络接口或串行连接远程访问 PDU,监控电源使用并配置用户定义的警报通知,防止宕机。
  • IP 级联:IP 级联功能可降低部署智能型 PDU 的成本的同时,提高PDU管理网络健壮性。
  • 带外通信:通过与带外管理设备(例如串行控制台或 KVM 交换机)集成提供冗余通信。
  • DCIM 访问:为用户提供单个接入点,查看实时电力和环境数据,并且创建和接收趋势分析报告。

 

智能型PDU产品应该怎样选择?

选择应用智能型PDU产品,首先应从保障数据中心整体运行安全的高度来认识PDU。在此基础上,根据数据中心实际情况选择恰如所需的产品,以提升系统的整体可靠性与稳定性为最终目的,以降低总体拥有成本为重要衡量因素,从而为数据中心运营提供有力支持。

800x400-zh-cn-news-2020-09-22-5_315812_0.jpg


具体而言,选择智能型PDU需要考虑以下因素:

  • 高可靠性。选择重视质量和可靠性的智能型PDU品牌。
  • 功能性强。智能型PDU要具备实时、可视化、精细化监测管理数据中心设备用电的功能,并能够远程控制闲置IT 设备进行功率循环,以降低能耗,降低运营成本。同时,智能型PDU还要具备强大的告警功能,一旦超出关键阈值设置,能够向用户发出告警提醒。
  • 可适应性强。智能型PDU需要采用前瞻性设计,能够灵活升级,支持热插拔,以适应数据中心不断变化的需求。
  • 高温级别。智能型PDU要能够确保高温环境下配电系统的可靠性和可用性。
  • 交替插座。选择具备交替设置的智能型PDU ,以简化三相电路/相位平衡和电缆管理。
  • 插座防脱落。智能型PDU的防脱落功能,可以保护 IT 设备与配电单元之间的物理连接,确保电源线不会从插座上意外拔出,导致负载突降。

 

“智能,牢固,安全”--这样的智能型PDU才是首选!

针对全新的数据中心电源管理需求,以及智能型PDU的应用趋势,维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)创新推出了GeistTM系列智能PDU,以其强大完善的功能设计和智能化特性,为行业用户开启了数据中心精细化能源管理的新时代。
 

GeistTM系列智能PDU集末端配电、电源监控与控制、机柜微环境管理于一体,充分展现了高品质智能PDU的卓越性能和价值,将数据中心电源管理效率提升到了新的高度。

800x400-zh-cn-news-2020-09-22-6_315813_0.jpg


“智能,牢固,安全”
,是GeistTM系列智能PDU的三大核心价值,并在多个维度上体现出了研发创新特性及技术优势。

 

  • GeistTM系列智能PDU具有额定工作温度高的特性,在60℃高温下同样能够保证安全运行,可以适应不同数据中心场景下更高的机架密度。
  • 产品使用U-Lock插座安全锁定电源线缆,彻底避免了插头意外脱落,而且智能监控模块支持在线热插拔和随需升级,灵活满足用户业务的发展需求。
  • GeistTM系列智能PDU关键电气参数的测量精度达到了+/-1%计费级标准,能够提供高度精确的综合电源监测。
  • GeistTM系列智能PDU支持IPv4和IPv6的一体化网络管理,并且支持所有主要管理、身份验证以及加密标准和协议,更便于与维谛技术(Vertiv)或第三方管理软件实现集成。
  • GeistTM系列智能PDU引入了可见光通信(VLC APP)技术,并支持多种网络管理协议,具备更强的安全管理功能。

 

随着数据中心的不断发展,在了解智能型PDU性能和特性的基础上,根据实际需求选择高品质、多功能、针对性强的智能型PDU产品,从而为数据中心的安全高效运营提供有力支撑。

选择您的本国语言