提到石油行业,人们首先想到的往往是钻井、炼化、销售等大众熟知的板块,而对于整个石油行业的开路先锋--物探,却鲜有第一时间被想起。
油气勘探开发过程,主要包括勘探、开发、生产三大阶段, 而整个地球物理勘探的过程,几乎涵盖了第一阶段的全部。地球物理勘探,简单点说,就是使用仪器设备给地球做“CT”。

提起地球物理勘探,就不得不提中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司(以下简称东方物探)。东方物探位于河北涿州,作为中国石油旗下、中国最大的专门从事地球物理勘探的专业化工程技术服务公司,东方物探肩负着“找油找气”的神圣使命。
石油勘探的最大成果就是获得相关数据,而及时访问和分析这些数据,则是石油企业推断、了解地质构造特点,获得价值信息的重要手段,因此妥善存储、保护好这些数据就显得尤为重要。
在大数据时代,石油勘探行业数据量呈爆发式增长,并使用大规模高性能计算服务器对采集的数据进行成像、分析,这就需要运行稳定的高性能数据中心为关键系统提供高可靠保障。

随着勘探技术的不断进步和勘探业务的规模增长,需要处理的地质勘探数据成指数级增长,东方物探研究院现有数据中心已满足不了科研需求,需建设新的数据中心。
东方物探研究院
在项目建设中从关键基础设施层面考虑
希望采用技术先进、品质一流的产品方案
来打造一个具有高等级安全标准和灵活可用性
且能满足长期信息化发展需求
同时具有较高性价比的数据中心
物探数据的处理,也需要关键基础设施的保障
在实际建设中,东方物探研究院新建数据中心按照高等级标准设计建设,并通过应用维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)旗下的SmartAisleTM2模块化数据中心解决方案,成功建设了一个具有一流水准的数据中心。
作为一款升级迭代的创新产品,SmartAisleTM2是维谛技术(Vertiv)基于“1-DNA智慧融合”理念推出的新一代模块化数据中心解决方案。SmartAisleTM2除了在产品外观做了美化外,新增了一体化供配电系统、智能通道照明系统,并且对通道制冷及智能运维进行了优化。
SmartAisleTM2作为颜值高、品质优、可靠性高、运维方便、能耗低的一款产品,引领了业界模块化数据中心的新风向,树立了模块化数据中心的新标杆。

SmartAisleTM2解决方案在很早
就通过了UPTIME体系中可靠性要求最高、具备容错能力的Tier IV标准认证
并荣获TGG(中国)颁发的“微模块产品PUE测试证书”
从而帮助客户数据中心实现了可靠与节能的完美平衡
在东方物探研究院新建数据中心项目中,SmartAisleTM2解决方案在关键的供电系统上,搭载了Liebert®EXL系列大功率UPS。这款产品以其高可靠的出色品质,为东方物探研究院新建数据中心提供了稳定的电力支撑。
Liebert®EXL系列UPS
融合了一体化UPS高可靠性、多模块并联UPS高可维护性、高效率
具有基于真正大功率设计的高可靠性
单相大功率单模组400KVA设计
机内无并联环流
采用原厂封装大容量开关器件更大提升了可靠性
并且采用电池组“不带N线”的电池充/放电设计方案
消除了因电池组“带N线”可能产生的故障隐患

同时,Liebert®EXL系列UPS拥有领先的运行效率,双变换运行模式效率高达97%,有利于降低TCO。
而基于模组化的设计,这款产品的所有系统部件均可按照功能模组拆分装配,而且系统采用前进风上出风方式,可以靠墙部署,这些前沿设计理念使得系统不仅易于安装和维护,更大幅节省了占用空间。
可以说,SmartAisleTM2解决方案及其各个产品单元,凭借领先的研发设计和技术创新,完美达到了东方物探研究院新建数据中心项目的预期目标,为今后的勘探数据处理提供了可靠保障。
(本文部分图片来源于网络)