Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

这款大功率UPS,荣获"云计算中心科技奖"

2020年11月18日

日前,由中国电子节能技术协会和国家节能中心指导、数据中心节能技术委员会主办的“2020中国数据中心市场年会(第十届)”在北京举行。

来自全国的行业用户代表、数据中心领域企业代表、业内专家齐聚一堂,从多个维度探讨数据中心发展之道,深入探讨了未来数据中心建设“绿色节能、智能化、简易化”的主旋律。


800x400-zh-cn-news-2020-11-18-1_319064_0.jpg

维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)中国区数据中心解决方案部高级总监 吴健,在大会上发表了精彩的主题演讲,介绍了维谛技术(Vertiv)致力于推动数据中心行业节能技术发展所做出的努力,全新推出的预制PUE<1.25的节能架构,以及推动数据中心行业节能技术应用的广泛成功实践。

同时,现场还颁布了“云计算中心科技奖”榜单。维谛技术(Vertiv)基于领先技术推出的Liebert®EXL S1系列高频一体化大功率UPS,凭借创新的研发设计荣膺技术开发类“卓越奖”殊荣,证明了这款产品在实际应用中的出色性能、节能创新获得了行业的高度认可。

800x400-zh-cn-news-2020-11-18-2_319065_0.jpg

本次评选是业内的一项权威评选,“云计算中心科技奖”由国家科学技术奖励工作办公室审核并备案(奖励编号:0319),是社会科技奖励目录中在云计算中心科技领域给予的唯一奖励。

旨在调动绿色云计算中心领域工作者的积极性和创造性,奖励绿色云计算中心中应用的科技创新成果、科技创新产品为经济社会发展和国家节能减排事业做出的重要贡献。
 

“云计算中心科技奖”基于严谨、公平、公正的评审流程,通过层层筛选以及专家评审、现场答辩、对外公示等程序,最终评选出获奖产品,评选结果在业内拥有很高的含金量。Liebert®EXL S1系列大功率UPS此次荣获此项殊荣,真实体现了这款全新产品的应用价值。

 

作为一款回归UPS可靠本质的创新产品

Liebert®EXL S1系列UPS是专为满足用户

对大功率UPS可靠性迫切需求推出的革新性方案

充分体现了维谛技术(Vertiv)

对UPS产品研发“不妥协的可靠性”的价值追求和研发理念

 

Liebert®EXL S1系列UPS首创融合了一体化UPS高可靠性、多模块并联UPS高可维护性、高效率等客户核心需求。

系统采用单相大功率单模组400KVA设计,机内无并联环流,而且采用原厂封装大容量开关器件,更大提升了可靠性,并完全采用了电池组“不带N线”的电池充/放电设计方案,可以消除掉因电池组“带N线”可能产生的种种故障隐患。
 

在具备高可靠性的同时,这款大功率UPS的运行效率也实现了业界创举,采用高频三电平拓扑设计,双变换运行模式效率高达惊人的97%,有利于降低TCO,并且这一数据经过了第三方的严格测试。同时,系统具备动态在线模式功能,在保证系统实现在线运行可靠性的前提下,可实现高达99%的运行效率。

800x400-zh-cn-news-2020-11-18-3_319066_0.jpg


高可维护性是Liebert®EXL S1系列UPS的另一核心优势,基于模组化的设计,所有系统部件均可按照功能模组拆分装配,而且这一设计理念还使得系统易于安装,提高了功率密度,节省了占用空间。

同时,Liebert®EXL S1系列UPS具有更强的负载适应能力及智能并联技术,并拥有联合供电模式,当峰值功率达到400KVA时会启动电池和市电的联合供电,起到“削峰”的作用,帮助客户节省前端配电的投资。
 

Liebert®EXL S1系列UPS另一个显著优势就是应用的广泛性,能够满足各个领域不同场景的应用需求,其领先的技术优势和强大性能,将有效满足不同行业客户对UPS应用在可靠性、可维护性及运行效率方面的苛刻要求。

 

作为全球关键供电设备领先企业

维谛技术(Vertiv)拥有长达数十年的UPS发展史

一直为实现产品价值的最大化而努力

在UPS产品研发的专业维度上持续改进

创新的UPS研发技术

代表了UPS产品前沿的科技创新和发展方向

选择您的本国语言